中文

解析EDFA光纤放大器

发布于 2020年06月19日 by
5.0k

EDFA光纤放大器又被称为掺铒光纤放大器,它是光纤通信技术的一项重大突破,因为它可以不用经过光-电-光转换过程就能直接将微弱的光信号进行光放大,除此之外,你对EDFA光纤放大器还有哪些了解?可能很多人的回答都是"No",不了解没关系,本文将从以下几方面解析EDFA光纤放大器让你更加深入的了解它。

 

为什么要使用EDFA光纤放大器?

光纤在传输过程中存在多个不同的波段,比如说C波段(1530nm-1560nm)和L波段(1560nm-1600nm),不同波段因为波长不一,通信会受到影响,因此需要放大光纤链路的跨波段信道才能保证正常的通信效果。

EDFA光纤放大器刚好迎合了这一需求,它可以使用残渣光纤作为增益的介质来放大光信号,放大很宽的波长范围(1500nm-1600nm),足以放大数据速率最高的数据通道。这一特性在WDM多通道光传输系统中能发挥较大的作用,也因此成为了WDM系统不可或缺的一部分。

EDFA

 

EDFA光纤放大器优势

除了刚刚上述提到了的不用经过光-电-光信号转换过程外,EDFA光纤放大器还具备一下几点优势:

  • EDFA光纤放大器的增益高。光纤放大器的增益值是重要的参数之一,一个较好的光纤放大器的增益能达到33dB,而EDFA光纤放大器的增益约为30~40dB,拥有较高的增益。

  • EDFA光纤放大器的噪声指数小。EDFA光纤放大器能够自发辐射噪音,所以它的噪声指数比一般的小,一般是4~7dB。

  • EDFA光纤放大器的频带宽。EDFA光纤放大器在1550nm波长处,频带宽度是20~40nm,能够进行多通道传输,增加传输容量。

  • EDFA光纤放大器的损耗低。EDFA光纤放大器的工作波长刚好是光纤通信最佳波段(1500~1600nm),这一波段属于最低损耗区域,故EDFA光纤放大器的损耗低,传输距离也比较长。

 

EDFA光纤放大器的应用

1.光纤布线系统

2.FTTX、FTTH

3.密集波分复用(DWDM)光通信网络

4.视频光传输系统和CATV

5.模拟&数字 CATV光信号远距离传输

EDFA

 

总结

飞速(FS)提供上述型号的EDFA光纤放大器都符合RS-232和SNMP协议标准,能通过RJ45进行远程系统的监控管理。配有双极高性能980nm&1480泵浦激光器和高性能掺铒光纤,具有低失真、噪声小、可靠性高、稳定性好、结构紧凑灵活等特点。为了避免使用过程中激光对眼睛造成的伤害,EDFA光纤放大器的光纤连接器都带有倾斜角度,而且其内部配有散热和通风装置,能确保使用寿命更长久。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.4k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.5k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
70
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k