中文

TIA 568 vs ISO 11801 vs EN 50173布线标准:有何区别?

发布于 2021年12月30日 by
4.6k

TIA 568、ISO 11801、EN 50173是综合布线系统(GCS)的三个重要标准,它们都规范了网线的类别、特性及其应用范围,那您对它们了解多少?它们之间有什么区别?选择哪种标准的网线更合适?阅读完本文您将从中找到答案。

布线标准

TIA 568标准概述

在了解TIA 568标准之前,我们先来认识一下“TIA”。TIA(即美国通信工业协会)是一个经美国国家标准协会(ANSI)认可、能制定各类通信产品标准的组织,它为自发工业标准的制订作出了重要贡献,有效提高了通信产品的交易。正因如此,它也被称为TIA ANSI、ANSI/TIA或TIA/ANSI,有时,也会被称为TIA/EIA(于2011年2月11日停止运营)。

TIA 568标准(也被称为ANSI/TIA 568标准,信息技术-用户布线系统)是由TIA推出的一种北美标准,它定义了商业建筑物的电信布线标准。在标准中明确规范了几种双绞线的布线类别和频率,包含超五类(100MHz)、六类(250MHz)、超六类(500MHz)和八类(2000MHz)网线。通常,该标准的网络链路的电阻为150Ω。

ANSI/TIA-568-C.2作为最主要的TIA 568标准之一,专注于平衡双绞线通信电缆及组件,包含三类、超五类、六类和超六类双绞线及组件。ANSI/TIA-568-C.2标准中明确指出各个类别网线必须满足的物理特性和机械特性要求,同时也规范了各个类别网线的连接器类型。总的来说,符合该标准的网线都是由四对双绞线缆组成,其中导线可为单股或多股,线规介于22AWG和24AWG之间,采用热塑性绝缘材料,如PVC。

ANSI/TIA-568.2-D是最新一版的TIA 568标准,于2018年9月发布,该标准中规范了三类、超五类、六类、超六类和八类网线的机械性能和传输要求,同时定义了一种新线规网线——28AWG网线,该线规导体直径小,非常适用于高密度布线或空间狭小的布线环境。了解更多28AWG网线信息可访问《28AWG网线 PK 24AWG/26AWG网线:有何优势?》

28AWG

ISO 11801标准概述

ISO 11801(也称为ISO/IEC 11801,信息技术-用户基础设施结构化布线)是一种客户场所通用布线的国际标准,它定义了针对多种网络应用(如模拟和ISDN、多网络传输协议、楼宇控制系统)的通用结构化布线,涵盖了平衡双绞线缆、光纤线缆的性能等级和传输距离等。

ISO 11801是一种被全球认可的结构化布线通用标准,应用范围广,可用于商用建筑布线、工业布线、家用布线、数据中心布线、楼宇服务设施布线等。与上述TIA 568相同的是,该标准的平衡双绞线都采用热塑性绝缘材料;但不同的是,该标准的网络链路的电阻为100Ω。下表为信道链路等级和双绞线/连接器等级对应表。

信道链路等级 链路带宽 双绞线/连接器
Class A 100KHz Cat1
Class B 1MHz Cat2
Class C 16MHz Cat3
Class D 100MHz Cat5e
Class E 250MHz Cat6
Class EA 500MHz Cat6a
Class F 600MHz Cat7
Class FA 1000MHz Cat7a
Class I 2000MHz Cat8.1
Class II 2000MHz Cat8.2

需要注意的是,目前没有设备支持Class F链路及Class F连接器,所以Cat7和Cat7a暂时还没有得到TIA/EIA的认可。

EN 50173标准概述

EN 50173(也被称为CELENECEN 50173,信息技术-通用布线系统)是欧洲布线标准,与上述ISO 11801国际标准基本相同,不同的是EN 50173比ISO 11801要求更加严格,比如说,双绞线通常采用低烟无卤材料。

EN 50173标准系列分为五个应用领域,即EN 50173-1~EN 50173-5,详见如下,涵盖了信息技术的应用--中性通信机房。

● EN 50173-1:一般要求

● EN 50173-2:办公楼

● EN 50173-3:工业用建筑物

● EN 50173-4:私人住宅单位

● EN 50173-5:计算中心

需要注意的是不同的组件(如电缆和连接技术),安装方式也不同。

TIA 568 vs ISO 11801 vs EN 50173:有何不同

简单来说,TIA 568是最早使用的布线标准;而ISO 11801是使用最为广泛的布线标准;EN 50173则是三种布线标准中最严格的。虽然这三种标准的应用环境(如校园网、商业楼宇等)基本相同,但它们在类别、电阻、等级、材质等方面存在着差异性,详见如下表。


ANSI/TIA 568 ISO 11801 EN 50173
地区 北美 全球 欧洲
双绞线类别 Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat8 Cat5/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat7a/Cat8 Cat5/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat7a/Cat8
链路电流 150Ω 100Ω 不超过150Ω
链路等级

没有等级划,但Cat5e链路如同

EN 50173标准中的Class D

Class A/B/C/D/E/F Class A/B/C/D/E/F
外护套材质 PVC/PVC CM/LSZH等 PVC/PVC CM/LSZH等 LSZH

写在最后

通过上述介绍不难发现,选择ISO 11801标准的网线是比较明智的。但如果您采购是用在英国等欧洲地区,那么选择遵循EN 50173标准的网线更合适。福禄克测试报告作为衡量网线是否符合标准规范的重要因素,您在采购时可以向供应商要求提供福禄克等相关测试报告,以确保网线的品质。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.4k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.5k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
63
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k