中文

直通网线 VS 交叉网线:有什么区别?如何选?

发布于 2021年12月23日 by
4.5k

虽然目前无线技术取得了较大的进步,但仍然有许多网络还在使用网线进行数据传输。根据网线水晶头接线的标准不同,网线被分为直通网线和交叉网线。虽然两者的传输介质相同,但是在使用方面存在差异性。那么,什么时候选择直通网线合适?又该什么时候选择交叉网线呢?阅读完本文您将从中找到答案。

T-568A标准与T-568B标准

在了解直通网线和交叉网线之前,我们先来看看T-568A和T-568B两种接线标准的区别。T-568A标准和T-568B标准的不同之处在于接线时的线序不同,T-568A标准采用的是“白绿-绿-白橙-蓝-白蓝-橙-白棕-棕”线序,T-568B标准采用的是“白橙-橙-白绿-蓝-白蓝-绿-白棕-棕”线序;其中,T-568B标准线序是迄今为止使用最为广泛的接线方案。

T-568A标准与T-568B标准

直通网线 VS 交叉网线:有什么区别?

同为网线,直通网线和交叉网线有什么区别呢?下面将为您揭开谜底。

直通网线

直通网线的两端水晶头采用了相同的接线标准(T-568A或T-568B),也就是说,网线的水晶头A的引脚1和水晶头B的引脚1连接着同一根纤芯,如下图所示。该类网线常用于计算机和交换机或集线器或路由器的连接。

直通网线

交叉网线的两端水晶头采用了不同的接线标准(T-568A和T-568B),也就是说,网线的水晶头A的引脚1和水晶头B的引脚3连接着同一根纤芯,水晶头A的引脚2和水晶头B的引脚6连接着同一根纤芯,反之同理,网线的水晶头A的引脚3和水晶头B的引脚1连接着同一根纤芯,水晶头A的引脚6和水晶头B的引脚2连接着同一根纤芯,如下图所示。该类网线常用于两台计算机之间或路由器之间或交换机之间的连接。

交叉网线

简单来说,直通网线遵循一种线序标准,用来连接不同网络设备;而交叉网线遵循两种线序标准,用连接相同网络设备。

直通网线 VS 交叉网线:如何选择?

由上可知,不同网络设备的连接需使用直通网线,而相同网络设备的连接需使用交叉网线。因此,在选择网线时,需结合网络设备类型及连接方案而定。下面将为您详细介绍常见的网线连接方案。

直通网线:不同设备的直连

当两台不同设备实现直连时,我们一般会使用直通网线而非交叉网线。以交换机和计算机连接为例,其中,交换机是数据端接设备,计算机是数据终端设备,而数据端接设备和数据终端设备的引脚定义不同,发送信号和接收信号的引脚刚好相反,比如说,数据终端设备的引脚1是发送信号,那么数据端接设备的引脚1就是接收信号。因此,此时我们无需再使用交叉网线,直接使用直通网线即可实现通信。

直通网线:不同设备的直连

交叉网线:相同设备的直连

当两台相同设备实现直连时,我们一般会使用交叉网线而不是直通网线。众所周知,网线的线序1和2是用来发送数据,3和6是用来接收数据;当两台相同设备进行连接时,如果是使用直通网线,那么两端的网络设备都是从线序1、2发送信号(相同设备发送信号的引脚相同),这时信号将会发生冲突导致无法正常通信,也就是说,设备两端都在发送信号和等待接收信号,所以链路无法通信。

交叉网线:相同设备的直连

这时,可能有人就会问了“如果网络中,有多台交换机和计算机,应该怎么选择网线呢”,事实上,这种网络架构也是非常常见的。我们只需遵循上述原则选择即可,例如:

● 计算机1与交换机1选择直通网线连接;

● 交换机1与交换机2选择交叉网线连接;

● 交换机2与计算机2选择直通网线连接;

交叉网线和直通网线的混用

总结

总的来说,直通网线和交叉网线最大的区别在于线序的不同,从而导致它们的应用也存在差异性,直通网线通常用于连接不同设备,而交叉网线用于连接相同设备,选择时结合实际布线需求而定即可。飞速(FS)现货供应直通网线和交叉网线,包含超五类六类超六类七类八类网线等,满足不同布线需求,除此之外,还能提供相应的理线产品等,如网络配线架理线架等。如若有购买需求,可点击在线客服了解更多详情。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.3k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.1k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.4k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for George.
George
AI计算如何助推800G光模块发展?
2024年04月18日
8
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k