中文

100G QSFP28 LR4光模块如何在100G城域网实现40KM传输?

更新于 2023年12月19日 by
2.0k

网络流量的持续爆发,对通信带宽和数据传输的性能要求越来越严格,100G光模块以其更高的速率和更远的传输距离逐渐取代40G和10G,尤其是在城域网等远距离传输应用下。目前100G QSFP28 LR4光模块以10KM的传输距离获得一定的市场占有率,是否有可能在保持现在网络架构的情况下将它的传输距离扩展到40KM,确保其更大的优势呢?

 

城域网向100G稳步发展

城域网的应用范围包含数据中心互连、移动传输(骨干网、前传和回传)、企业网、分支网络等,需要可扩展的可靠性光学解决方案满足其需求。随着5G的到来,移动传输架构中接入网的速率提升为城域网的发展提供了更多的驱动力。

尽管当前绝大多数城域网是基于10G或者40G,但是100G被广泛认为是应对城域网流量爆炸的理想选择,它的可扩展性满足未来的带宽需求。下图显示了不同速率在2020年城域网中的份额,表明了100G将超过40G和10G部署在城域网。

Metro Network Line-Side Ports.jpg

 

100G QSFP28 LR4光模块传输距离可达10KM

100G QSFP28 LR4光模块的工作原理是,在发射端将4路25G电信号转换成4路LAN WDM光信号,然后将其复用成单通道,实现100G在传输;在接收端,将100G光传输信号解复用为4路LAN WDM光信号,然后将其转换为4路电信号输出。

100G QSFP28 LR4光模块一般与LC单模跳线搭配使用,最大传输距离可达10KM。

 

100G QSFP28 LR4光模块搭配SOA光放大器传输40KM

100G QSFP28光模块的衰减发生在1310nm波长处,通常高于1550nm频段,因此放大信号是一项重要的要求,普通的EDFA掺耳光放大器无法工作,因为它会放大到1550nm,阻塞1310nm的信号,而SOA光放大器专用于1310nm波长的光传输系统中增强信号。

飞速(FS) SOA光放大器是紧凑型光放大器,采用简单的即插即用设计,可以安装在FMT 1U/2U/4U机箱中,节省空间。只需要添加SOA光放大器即可轻松将100G QSFP28 LR4光模块的传输距离延长到40KM。

SOA光放大器在链路中充当前置放大器的作用,增强输入光信号,可以为100G QSFP LR4光模块传输超过10KM的距离提供最佳解决方案。该方案在现有网络架构的基础之下进行,减少对线路的干扰,降低成本,是一种经济可行的方案,同样也适用于CFP、CFP2和CFP4光模块。

Carrier WAN Network-Customer Premises.jpg

如果您已经在城域网部署了10G DWDM系统,需要与100G网络集成,那么SOA光放大器和100G QSFP28 LR4光模块解决方案也可以满足您的需求。使用具有1310nm特殊端口的WDM波分复用器,将LR4光模块与10G DWDM进行复用,例如,当部署具有1310nm特殊端口的10G 40通道DWDM 波分复用器时,我们将同时获得10*40G+100G共500G的网络,但是在这种情况下传输距离将超过10KM,不能达到40KM,存在多路复用损耗等因素。

Extending the Reach of 100G QSFP28 LR4 Optics to 40km.jpg

 

结论

现如今城域网和数据中心网络正在向100G进行过渡,SOA光放大器与100G QSFP28 LR4光模块组合的解决方案可以经济高效的达到更远的传输距离。

相关文章推荐

技术博文
See profile for 飞速(FS).
飞速(FS)
一文了解100G QSFP28 ER4光模块
2023年12月19日
3.2k
技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
10G-25G-100G:未来数据中心升级的必然路径
2020年04月10日
3.8k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.2k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.4k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.1k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.4k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k