中文

OM5光纤与现有多模光纤有何区别?详见OM5常见疑问解答

发布于 2021年08月14日 by
3.5k

近年来,随着各种新兴技术应用的不断涌现,数据中心对带宽和速率要求也在随之不断增长。OM5为一种用于高速数据中心应用的新型多模光纤,备受业界广泛关注和热议。本文将为您详细解答有关OM5多模光纤常见的问题,帮助您更加清晰的认识它。

OM5光纤遵循什么标准?

电信工业协会(TIA)在2014年10创建一个工作小组,该工作组职责主要是负责制定支持短波波分复用(SWDM)传输的带宽多模光纤标准,即TIA-492AAAE 标准,于2016年6完成并发布。同时,2017年完成IEC WB MMF 标准的颁布。

OM5光纤的有效模式带宽是多少?与OM3/OM4相比如何?

在850nm波长处,OM5光纤的有效模式带宽(即EMB)为4700MHz·km;在983nm波长处,OM5光纤的有效模式带宽(即EMB)为2470MHz·km。相比OM3/OM4光纤而言,OM5光纤新增950nm的有效模式带宽,相见如下表。

光纤类型
有效模式带宽(MHz·km)
850nm波长处
953nm波长处
OM3
2000
-
OM4
4700
-
OM5
4700
2470

OM5光纤与现有光纤有何不同?

OM5旨在支持850~950nm范围内的至少四个低成本波长,可在减少并行光纤数量(减少4倍)的前提条件下支持新兴的短波分复用应用,即仅使用两根光纤就能支持40Gb/s和100Gb/s网络传输,也就是说,OM5可在减少光纤使用的条件下实现更高速度的网络传输。此外,OM5光纤的外护套颜色与现有的多模光纤均不相同,为柠檬绿色。

OM5光纤

OM5与OM4有何区别?它的传输距离是否比OM4远?

实际上,基于IEEE标准的多模应用(包含40GBase-SR4、100GBase-SR10),OM5的最大传输距离与OM4相同。40G SWDM4光模块的应用测试表明,40G SWDM4在OM4光纤上可以达到400米, 而在OM5光纤上,该模块的传输距离可达500米。但,如果数据中心使用的是不符合IEEE标准的100G SWDM4光模块,则在OM5光纤上只能实现150米的传输距离,仅比OM4远50米。

光模块类型
OM4
OM5
10GbE
400米
400米
40GbE
150米
150米
100GbE
150米
150米
40G SWDM4
400米
500米
100G SWDM4
100米
150米

OM5光纤能否与现有的OM3/OM4光纤兼容?

可以。OM5与OM4一样,支持所有传统应用;且OM5与OM3/OM4具备相同的几何外形,即50μm芯线和125μm包层,因此它可以向下兼容这些光纤。

OM5光纤是否与现有的光模块兼容?

事实上,现有的普通光模块并不能与OM5多模光纤兼容,通常只有40G/100G SWDM4光模块可以与OM5多模光纤搭配使用。SWDM4光模块采用复杂的短波波分复用技术,四种波长(即850nm、880nm、910nm 和 940nm)的信号可通过一根光纤实现传输,即2芯光纤实现双向传输。

相比OM4,OM5布线成本是否更低?

对于多模光纤布线来说,OM5布线成本比OM4的布线成本高出一半(主要是因为OM5的单价高于OM4)。

OM5多模光纤VS单模光纤:如何选?

尽管近期单模光纤的价格因为新技术应用而有所下降,但考虑到布线成本,单模光纤在数据中心的部署仍然受限。相比单模光纤,OM5支持四个低成本的波长,可在减少光纤使用的条件下增加4倍的数据容量;此外,多模光纤在安装、故障排除、清洁及维护等方面具备更多优势,正因如此,OM5多模光纤是数据中心的不错选择。然而,传输距离受限是多模光纤目前最大的问题,它会随着数据传输速率的增加而减少。因此,多模光纤对于500米以内的网络来说价值更高,对于超出500米的应用而言,选择单模更加合适。

更高速率的传输真的需要OM5多模光纤吗?

下一代100G/200G/400G以太网中的所有IEEE标准都适用于单模光纤和多模光纤,但在大多数情况下,下一代以太网更倾向于单模光纤,因为多模光纤更适用于未来标准布线的安装基础,客户可以轻松升级到更高的速率。此外,下一代以太网的IEEE标准都不会使用SWDM技术。

课外小讲堂:

1、短波波分复用(SWDM)是什么?

短波波分复用即借鉴单模光纤的波分复用技术,扩展波长范围,可支持850~950nm范围内的四种波长。如下图,在短波波分复用光模块中,来自4个VCSEL的4个不同波长的光信号被复用在单条链路上,通过并行的两根光纤(即OM5多模光纤)完成数据传输,在模块的接收端,信号被解复用并转化为并行的电信号。

短波波分复用(SWDM)是什么

2、SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离?

根据SWDM MSA小组发布的规范标准指出基于不同传输速率和光纤类型,最大传输距离从75米到440米不等,详见下表:

标准
OM3
OM4
OM5
40G SWDM4
240米
350米
440米
100G SWDM4
75米
100米
150米

相关文章推荐:

《OM1、OM2、OM3和OM4光纤之间有什么区别?》

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.4k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.2k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.5k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
59
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k