中文

PoE分离器是什么,如何使用?

发布于 2020年03月27日 by
6.5k

随着以太网供电(PoE,Power over Ethernet)技术日渐成熟,为解决PoE网络中非PoE受电设备(如不支持PoE供电的IP摄像机或无线路由器等)的供电问题,PoE市场推出了PoE分离器。那么,PoE分离器是什么?如何工作?怎么选择一款合适的PoE分离器?本文将就该系列问题展开讨论。

PoE分离器是什么?

PoE分离器的主要功能是分离数据信号和电力信号,并分别通过电力输出线和以太网线为非PoE受电设备进行供电及数据传输,其作用刚好与PoE供电器相反。一般情况下,PoE分离器主要用于上端连接PoE交换机、PoE供电器等供电设备(PSE,Power Sourcing Equipment),下端则连接不支持PoE的网络设备。下图是一个典型的PoE分离器。

POE分离器.jpg

PoE分离器如何供电及连接?

PoE分离器可用于两种不同的网络环境:PoE交换机网络和普通交换机网络。针对这两种场景,PoE分离器的供电及连接方式也不一样。PoE交换机网络中,PoE分离器能与PoE交换机直接连接,实现与非PoE受电设备的连接;普通交换机网络中,PoE分离器不能直接与非PoE交换机连接,需使用PoE供电器给PoE分离器供电,完成其与普通交换机的连接。

场景一:PoE分离器与PoE交换机怎么连

PoE交换机作为供电设备可以通过以太网线直接连接PoE分离器。如下图所示:


  • 首先,将PoE分离器的PoE端口连接至PoE交换机端口;

  • 然后,将PoE分离器的电源输出线和网线分别插入不支持PoE供电的IP摄像头的电源及数据端口。


当网络运行时,该IP摄像头可以正常工作,且IP摄像头与PoE交换机能进行数据传输。

POE分离器和POE交换机连接.jpg

场景二:PoE分离器与普通交换机怎么连

普通交换机不支持PoE供电传输,因此不能直接连接PoE分离器,此时,需要使用PoE供电器为PoE分离器供电。如下图所示:


  • 首先,使用以太网线将PoE供电器的PoE输入端口连接至普通交换机,同时将电源线插入PoE供电器电源插口,并接上电源;

  • 然后,利用另一根以太网线连接PoE供电器的PoE输出端口和PoE分离器的PoE端口;

  • 最后,将PoE分离器的电源输出线和网线端分别插入不支持PoE的IP摄像头的电源及数据端口。

当网络运行时,该IP摄像头可以正常工作,且IP摄像头与普通交换机能进行数据传输。

POE分离器和普通交换机连接.jpg

PoE分离器购买指南

市场上,来自不同供应商的PoE分离器,其性能也有所差别。如何为您的网络选购一款合适的PoE分离器?您需要考虑以下两个重要因素:


  • 看功率。确保非PoE受电设备的功率不超过PoE分离器支持的功率标准。一般情况下,大多数PoE分离器支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at供电标准。如果您的非PoE受电设备使用35W的输入功率,而购买的PoE分离器不支持该功率,此时,该PoE分离器和非PoE受电设备则无法正常工作,甚至会损坏设备。

  • 看速率。确保PoE分离器的传输速率兼容非PoE受电设备的传输速率,否则数据传输无法达到预期的效果。

PoE分离器常见问题解答

问:PoE分离器和PoE供电器有什么区别?

答:PoE分离器和PoE供电器都用于PoE系统。PoE供电器通常使用外置电源,并利用以太网线将数据和电力同时传输给PoE受电设备或PoE分离器。而PoE分离器的作用则与之相反,它将数据信号和电力信号分离并分别进行传输。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.3k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.1k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.4k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
See profile for George.
George
AI计算如何助推800G光模块发展?
2024年04月18日
10
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k