Français

Convertisseur de Média pour Système Vidéo CCTV et IP

Mis à jour depuis le 17 août, 2021 by
9.4k

Actuellement, la sécurité vidéo et le réseau de surveillance sont nécessaires dans tous les domaines. Avec un système de sécurité en place, il devient plus facile de surveiller les locaux et également de recueillir des informations sur un incident. Cependant, la popularité des caméras de sécurité apporte de nouvelles exigences en matière de qualité, de largeur de bande et de capacités de distance de la vidéo, ce qui est hors de portée du système de câblage en cuivre existant. Nous cherchons ici une nouvelle méthode de câblage exploitant le câblage à fibre optique avec des convertisseurs de média pour système vidéo analogique CCTV et système vidéo IP.

 

Introduction de la Sécurité Vidéo et du Réseau de Surveillance

La sécurité et la surveillance vidéo de plus en plus populaires peuvent être accomplies par divers moyens, parmi lesquels la vidéo analogique CCTV et la caméra IP sont les deux appareils les plus couramment utilisés.

Système Vidéo Analogique CCTV

Dans un réseau vidéo analogique typique, les caméras CCTV analogiques fixes sont connectées à un appareil de gestion central (VCR - magnétoscope ou DVR - magnétoscope numérique) via des câbles coaxiaux. Si la caméra dispose de la fonction PTZ (Pan-Tilt-Zoom), un contrôleur supplémentaire est ajouté.

Système Vidéo IP

Dans un réseau de vidéosurveillance IP typique illustré, les caméras réseau (IP) sont connectées directement au réseau local via un câblage UTP et des commutateurs. Ils peuvent envoyer et recevoir des données via un réseau informatique, au lieu d'envoyer un flux vers un magnétoscope numérique (DVR). La vidéo peut être enregistrée par n'importe quel PC ou serveur du réseau. La plus grande caractéristique du réseau de vidéosurveillance IP est que chaque caméra possède sa propre adresse IP pour se distinguer des autres dans l'ensemble du réseau vidéo. Étant donné que les caméras sont adressables par IP, elles sont accessibles depuis n'importe où dans le monde.

 

La Nécessité du Convertisseur de Fibre Optique dans le Système de Vidéo Analogique CCTV et de Système Vidéo IP

Les deux types de caméras fonctionnent bien dans la sécurité commerciale ou résidentielle. Les caméras IP utilisent un câblage UTP (au moins Cat5), et les caméras analogiques peuvent utiliser un câblage soit coaxial ou UTP (au moins Cat3). Ces supports ont de moins bonnes performances que le câblage à fibre optique, tant sur la distance de transmission que sur la largeur de bande. Cependant, il n'est pas facile de remplacer les cordons actuels par des câbles à fibres optiques. Le projet peut rencontrer les défis suivants :

 

  • Les câbles Ethernet fixés dans le mur, sous le sol doivent être changés par les experts

  • Les appareils existants ne sont pas équipés de ports à fibre optique

 

Dans ces conditions, une méthode de câblage de fibre optique plus attrayante avec convertisseur de média à fibre optique pour système vidéo analogique CCTV et système vidéo IP a attiré l'attention des professionnels. Le convertisseur de média à fibre optique peut convertir le signal vidéo électrique en un format optique. Il présente également les avantages suivantes :

 

  • Convertir UTP en fibre sans déplacer ou modifier le câblage en cuivre précédent, économisant ainsi du temps et des efforts

  • Fonctionner comme un pont entre l'infrastructure en cuivre héritée et les équipements liés aux fibres

 

convertisseur de média.png

Fig.1 La fonction du convertisseur de média fibre vers Ethernet

Pour résumer, on peut dire que le convertisseur de média à fibre optique fournit un chemin économique vers l'extension de la distance d'un réseau existant, la prolongation de la durée de vie des équipements non basés sur la fibre, ou l'extension de la distance entre deux dispositifs similaires.

 

Comment Utiliser un Convertisseur de Média pour la Vidéo Analogique CCTV et le Système Vidéo IP

Les convertisseurs de médias sont disponibles dans une variété de types allant des appareils standard, des appareils gérés, des appareils industriels aux convertisseurs de médias PoE qui peuvent non seulement convertir le signal optique en signal électrique, mais aussi alimenter les appareils PoE via un seul câble Ethernet. Voici les exemples qui adoptent le convertisseur de média à fibre et le convertisseur de média PoE.

Convertisseur de Média à Fibre Optique pour Système de Caméra Analogique CCTV

La figure suivante montre une structure vidéo analogique typique conçue avec des câbles à fibre optique et des convertisseurs de média. Pour connecter les caméras analogiques fixes au VCR ou au DVR, une paire de convertisseurs à fibre optique doit être ajoutée entre la salle des serveurs et les caméras. Les signaux vidéo seront transmis en signaux à fibre optique. Pour les caméras PTZ analogiques, deux types de signaux doivent être convertis en signaux à fibre optique, un pour la vidéo et un pour les données. Ainsi, deux convertisseurs de média différents ou un convertisseur de média à fibre optique avec deux fonctions doivent être installés. Il est connu que les convertisseurs de média à fibre optique doivent être utilisés par paire. Comme l'un des convertisseurs de média est déployé à l'extrémité de la fibre qui se trouve près de la caméra, l'autre doit être déployé à l'autre extrémité près du VCR ou du DVR. Pour une meilleure gestion, tous les convertisseurs de média à fibre optique situés à proximité de la salle des serveurs peuvent être installés dans un châssis de rack de convertisseur de média fibre géré.

système de caméra analogique conçu sans vs avec convertisseur de média à fibre optique.jpg

Fig.2 Système de Caméra Analogique Conçu sans vs avec Convertisseur de Média à Fibre Optique

Convertisseur PoE Media pour Système Vidéo IP

Dans le cas suivant (illustré à la figure 3), des caméras IP PoE sont utilisées. Une paire de convertisseurs de média PoE doit être installée aux deux extrémités d'un câble à fibre optique pour réaliser la conversion entre le cuivre et la fibre. Du côté de l'ordinateur où les vidéos sont enregistrées, une paire de convertisseurs de Média Ethernet doit être installée. Tous les convertisseurs de média à fibre optique pour la télévision en circuit fermé à proximité des commutateurs réseau peuvent être installés dans un châssis de convertisseur de média géré avant d'être connectés aux commutateurs.

système de caméra IP conçu sans vs avec convertisseur de média PoE.jpg

Fig.3 Système de Caméra IP Conçu sans vs avec Convertisseur de Média PoE

Cette vidéo montre comment connecter un convertisseur PoE gigabit RJ45 vers SFP avec une caméra de surveillance PoE et un commutateur réseau.

 

Conclusion

En fait, le remplacement du coaxial et de l'UTP par des des fibres optiques améliorera la qualité, la largeur de bande et les capacités de distance de votre sécurité vidéo et système de surveillance. Il est tentant d'utiliser un convertisseur de média à fibre optique pour les caméras CCTV et IP pour étendre la distance de transmission du signal tout en conservant des images de haute qualité, ce qui peut également économiser plus d'argent et de main-d'œuvre ou de temps pour mettre à niveau les réseaux.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.4k