Italia
Inviato il 19 Ago 2023
15
Panoramica
Fondato nel 2013, il nostro cliente è un fornitore di servizi di rete di comunicazione wireless nelle Filippine. Attualmente fornisce servizi commerciali wireless attraverso le sue reti 2G, 3G, 3.5G HSPA+, 4G LTE e LTE-A e ha implementato il 5G in diverse località delle Filippine. La soluzione WDM passiva fornita da FS.com può non solo massimizzare l'utilizzo delle risorse in fibra esistenti e risparmiare sui costi di aggiornamento della rete, ma anche aiutare gli operatori di comunicazione wireless filippini a costruire reti stabili e affidabili nelle aree commerciali.
- Sfida 1C'è una carenza di risorse in fibra e i clienti richiedono l'aggiornamento al 5G sulle risorse in fibra delle stazioni base 4G esistenti.
- Sfida 2I prodotti adottati devono garantire la compatibilità con le apparecchiature di rete esistenti di marche diverse.
- Sfida 3Per garantire un funzionamento efficiente e a lungo termine della rete nelle aree commerciali sono necessarie un'elevata stabilità e affidabilità della rete.
Approccio
Risultati
- La Condivisione delle Risorse in Fibra Consente un Rapido Aggiornamento della ReteIl FS team di soluzioni ha proposto un approccio di rete ibrido 4G/5G per aggiornare rapidamente la rete 5G del distretto commerciale. Un modulo a luce colorata e un box di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda consentono di condividere le risorse della fibra ottica. Ciò consente di risparmiare le risorse in fibra ottica dei clienti, di ridurre i costi di aggiornamento della rete e di ottenere un rapido aggiornamento della rete.
- I Moduli Ottici Wireless a Colori Assicurano Stabilità e AffidabilitàIl FS team di soluzioni ha adottato moduli ottici CWDM 10G di dimensioni ridotte e altamente integrati con packaging SFP+, dotati di chip laser ad alte prestazioni. Garantiscono un funzionamento ad alta velocità, anche in ambienti esterni difficili e in vari ambienti elettromagnetici. Inoltre, garantiscono una trasmissione efficiente dei dati.
- Riduzione dei Costi di Espansione della Rete grazie all'Eccellente Compatibilità Hardware e SoftwareIl FS team di soluzioni ha condotto rigorosi test di compatibilità sulle apparecchiature. I risultati dei test dimostrano che tutti i prodotti FS possono essere utilizzati normalmente con le apparecchiature di marca esistenti del cliente. I prodotti della soluzione FS non solo sono perfettamente compatibili con le apparecchiature esistenti nella rete commerciale, ma aiutano anche i clienti a ridurre efficacemente i costi di espansione della rete.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022