Italia
Inviato il 09 Set 2023
270
Panoramica
Con la continua crescita della domanda di rete e l'aumento del flusso di dati, una piccola impresa di data center negli Stati Uniti ha urgentemente bisogno di aggiornare ed espandere la larghezza di banda della rete esistente. La soluzione di cablaggio per piccoli data center di FS soddisfa la loro richiesta grazie agli alloggiamenti in fibra scorrevole ad alta densità FHD® sviluppati in proprio, alle cassette in fibra ottica e ad altri prodotti. Questa soluzione consente di ottenere un cablaggio impeccabile in ogni area, facilitando al contempo una gestione efficiente delle operazioni e della manutenzione.
- Sfida 1La densità di cablaggio nei data center tradizionali è bassa e dispersiva. Le FS devono offrire apparecchiature di cablaggio ad alta densità per risparmiare spazio, costi di gestione e manutenzione.
- Sfida 2I prodotti tradizionali per il cablaggio dei data center sono monofunzione e i clienti si aspettano che FS fornisca vari prodotti flessibili e personalizzabili per soddisfare le diverse esigenze pratiche.
- Sfida 3I data center tradizionali non supportano il precablaggio e il cliente si aspetta che la soluzione di cablaggio di FS consenta la preinstallazione per risparmiare i tempi di costruzione della rete.
Risultati
- Risparmio di spazio e semplificazione della gestione del cablaggio con prodotti ad alta densitàLa soluzione di cablaggio in fibra ottica FS adotta una strategia di integrazione dell'area di distribuzione principale e dell'area di distribuzione orizzontale per un cablaggio razionalizzato, semplificando la gestione dei cavi. Soddisfa perfettamente i requisiti di cablaggio ad alta densità e di riduzione dello spazio attraverso i prodotti in fibra MTP® , rendendo più conveniente il funzionamento e la manutenzione futuri grazie all'aumento della densità di cablaggio.
- Flessibilità ed efficienza supportate da diverse cassette per fibre FHD®.Le cassette in fibra ottica della serie FS FHD® offrono la flessibilità di scegliere prodotti con diversi numeri di core in base a requisiti specifici. Utilizzando le cassette in fibra ottica della serie FS FHD®, i piccoli data center hanno ora a disposizione una gamma più ampia di opzioni e una maggiore versatilità nelle loro soluzioni di cablaggio. Ciò consente di soddisfare diverse applicazioni e di ottenere un cablaggio più conveniente ed efficiente.
- Risparmio di tempo e risorse grazie al pre-deployment con EORLa soluzione di cablaggio per data center di piccole dimensioni di FS adotta il metodo di cablaggio EOR (End Of Rack) e consente la preinstallazione e la pre-costruzione della rete di cablaggio all'interno di ciascun armadio nella fase iniziale del progetto. Pertanto, non solo i tempi di implementazione si riducono significativamente, ma si risparmiano anche tempo e risorse preziose per gli ingegneri tecnici.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022