Italia
Inviato il 07 Ago 2023
16
Panoramica
Fondato nel 2009, questo operatore australiano di reti di comunicazione wireless leader del settore è impegnato ad aiutare gli australiani ad accedere a servizi a banda larga migliori. La soluzione WDM attiva fornita da FS.com può non solo massimizzare l'utilizzo delle risorse in fibra esistenti e risparmiare sui costi di aggiornamento della rete, ma anche garantire un'elevata affidabilità e stabilità della rete aggiornata.
- Sfida 1La limitata larghezza di banda della rete non può soddisfare le crescenti esigenze di rete degli utenti della comunità.
- Sfida 2La rete manca di stabilità e affidabilità e i frequenti guasti compromettono l'esperienza e causano una crisi di fiducia degli utenti.
- Sfida 3Il cliente dispone già di strutture di rete 4G e spera di poterle utilizzare efficacemente per risparmiare sui costi di espansione.
Approccio
Risultati
- Condivisione delle risorse in fibra per facilitare l'aggiornamento della reteIl FS team di soluzioni ha adottato un approccio di rete ibrido 4G/5G per un rapido aggiornamento della rete 5G della comunità. Grazie alle apparecchiature di divisione attiva della lunghezza d'onda, più segnali ottici di lunghezza d'onda diversa possono essere trasmessi simultaneamente sulla stessa fibra, consentendo la condivisione delle risorse della fibra ottica. In questo modo si risparmiano efficacemente le risorse in fibra e si riducono i costi di aggiornamento della rete.
- I moduli ottici a colori garantiscono stabilità e affidabilitàI moduli ottici colorati DWDM 25G sono tutti di livello industriale e adatti ad applicazioni esterne. Grazie ai chip laser ad alte prestazioni e all'imballaggio indipendente, garantiscono un funzionamento ad alta velocità anche in condizioni climatiche difficili. Migliorano notevolmente l'affidabilità della rete comunitaria, assicurano un funzionamento stabile a lungo termine della rete comunitaria e un'esperienza Internet di alta qualità per gli utenti.
- Risparmio sui costi di espansione dell'aggiornamento della reteIl FS team della soluzione ha condotto rigorosi test di compatibilità sulle apparecchiature Cisco e Juniper e ha allestito un test di prova di 72 ore di funzionamento ininterrotto per scenari virtuali. I dati dei test hanno confermato l'adattamento alle apparecchiature del cliente. Ciò ha eliminato le preoccupazioni del cliente circa le prestazioni del software e dell'hardware dei prodotti FS e ha permesso di risparmiare una grande quantità di costi di espansione per il cliente.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
83
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022