Italia
Inviato il 14 Lug 2023
29
Panoramica
Il cliente, un'università statale, aveva bisogno di costruire una nuova rete wireless per il dormitorio senza distruggere la ristrutturazione originale, per soddisfare la crescente domanda di accesso wireless a Internet da parte degli studenti. La soluzione wireless per dormitori di FS.com per le università offre un roaming continuo ad alta velocità e una gestione semplificata con costi ridotti.
- Sfida 1Il segnale wireless è debole nel bagno del dormitorio e i problemi di congestione della rete sorgono quando il numero di utenti nel dormitorio aumenta.
- Sfida 2Il cliente desidera aggiornare la distribuzione dei dispositivi wireless della rete senza danneggiare la struttura di cablaggio esistente e garantendo l'estetica.
- Sfida 3Il cliente richiede una gestione e un funzionamento unificati della rete wireless negli edifici dei dormitori degli studenti.
Risultati
- I Dispositivi Wi-Fi 6 di Nuova Generazione Potenziano le Reti dei DormitoriGli studenti hanno segnalato una bassa velocità di Internet e un segnale debole nei dormitori. Il team FS ha aggiornato la rete con switch S3410-24TS-P e S5860-20SQ. I dispositivi AP-N515H sono stati implementati per garantire una copertura completa, la tecnologia Wi-Fi 6 e le funzioni di sicurezza. La rete aggiornata ha sorpreso gli studenti durante le due settimane di prova.
- La Soluzione AP a 86 Pannelli Crea un Bellissimo Layout AmbientalePer evitare costose ristrutturazioni, il team di FS ha utilizzato un design a 86 pannelli per AP-N515H nel dormitorio, abbinando l'aspetto dell'interruttore a parete, risparmiando spazio e integrandosi con l'ambiente. I Punti di Accesso possono essere gestiti centralmente e monitorati da remoto per soddisfare le esigenze del cliente.
- Il Monitoraggio Automatico di FS Airware Consente il Funzionamento e la Manutenzione Intelligente IntegrataLa gestione delle apparecchiature di rete wireless in oltre 2.000 dormitori è impegnativa. La piattaforma cloud FS Airware fornisce una piattaforma di gestione controllabile per più AP con funzioni di risoluzione dei problemi e di visualizzazione della rete nel cloud. I clienti possono risolvere i problemi da remoto e centralizzare la gestione delle apparecchiature wireless FS per ottenere avvisi in tempo reale e individuare i guasti.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
90
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022