800G光模块概述:QSFP-DD和OSFP封装
尽管当前光模块供应商的需求增长主要源于400G光模块,但旨在推动高速、高密度端口和低延迟数据中心连接(DCI)的800G光网络技术已蓄势待发。800G光模块每秒可接收80亿比特,是上一代(400G)光模块使用量的两倍多。本文将带您了解800G模块两种主要封装QSFP-DD和OSFP。
800G光模块封装发展趋势是什么?
光模块是光通信中实现光电转换和电光转换的光电子器件,是光通信产业的核心组成部分。光模块的封装形式演变整体向着更高速率、小型化、热插拔方向发展,从之前的GBIC封装,到更小的SFP封装,再到现在的800G QSFP-DD和OSFP封装。主要应用场景包括以太网、CWDM/DWDM、连接器、光纤通道、有线接入和无线接入,子场景覆盖数据通信市场和电信市场。
800G光模块封装优势
800G QSFP-DD封装:
双密度四通道小型可插拔高速模块。QSFP-DD目前是800G光模块的首选封装,使数据中心能够根据需要高效增长和扩展云容量。QSFP-DD模块采用8通道电接口,每通道速率高达25Gb/s(NRZ调制)或50Gb/s(PAM4调制),提供高达200Gb/s或400Gb/s的解决方案。
800G QSFP-DD的优势:
1. 具有向下兼容性,兼容QSFP+/QSFP28/QSFP56 QSFP封装。
2. 采用2×1堆叠式集成笼和连接器,可支持单高和双高笼式连接器系统。
3. 借助SMT连接器和1xN笼,笼设计和光模块外壳优化可实现每个模块至少12W的热容量。较高的热容量可以降低光模块的散热功能要求,从而减少一些不必要的成本。
4. MSA工作组在QSFP-DD的设计中,充分考虑了用户使用的灵活性,采用了ASIC设计,支持多种接口速率,并且可以向下兼容(兼容QSFP+/QSFP28),从而减少端口成本和设备部署成本。
800G OSFP外形尺寸:
OSFP是一种新型光模块,比CFP8小得多,但比QSFP-DD略大,具有8个高速电通道,仍然支持每个1U前面板32个OSFP端口。配合集成散热片,可以大大提高散热性能。
800G OSFP的优势:
1. OSFP模块设计为8通道,支持高达800G的总吞吐量,从而实现更高的带宽密度。
2. 由于OSFP封装支持更多的通道和更高的数据传输速率,因此可以提供更高的性能并支持更远的传输距离。
3. OSFP模块具有出色的热设计,可以处理更高的功耗。
4. OSFP旨在支持未来更高的速率。由于OSFP模块尺寸较大,因此有可能支持更高的功耗,从而支持更高的速率,例如1.6T或更高。
800G光模块外形参数对比:
|
QSFP-DD
|
OSFP
|
---|---|---|
尺寸(长*宽*高)
|
89.4mm*18.35mm*8.5mm
|
107.8mm*22.58mm*13.0mm
|
电气通道
|
8
|
8
|
单通道速率
|
25Gbps/50Gbps/100Gbps
|
25Gbps/50Gbps/100Gbps
|
总最大数据速率
|
200G/400G/800G
|
200G/400G/800G
|
调制
|
NRZ/PAM4
|
NRZ/PAM4
|
向后兼容QSFP+/QSFP28
|
是
|
否
|
1U内端口密度
|
36
|
36
|
1U内带宽
|
14.4Tb/s
|
14.4Tb/s
|
功耗上限
|
12W
|
15W
|
产品
|
光模块、DAC和AOC线缆
|
光模块、DAC和AOC线缆
|
光纤生产商更喜欢OSFP和QSFP-DD。虽然后者在电信应用中通常是首选,但前者被认为更适合数据中心环境。
如何为您的数据中心选择800G光模块?
要为您的网络应用选择合适的800G光模块,必须仔细评估各种因素,包括传输距离、光纤类型、外形尺寸……
800G QSFP-DD光模块适用于数据中心、云计算、大型网络等高速网络环境,满足高带宽、大容量数据传输的需求。
飞速(FS)P/N | 功耗 | 连接器 | 芯片 | 封装技术 | 距离 | 单/多模 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QDD-SR8-800G | ≤13W |
|
博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 50m | 多模 | |
QDD800-PLR8-B1 | ≤18W | MTP/MPO-16 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 10km | 单模 | |
QDD800-XDR8-B1 | ≤18W | MTP/MPO-16 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 2km | 单模 | |
QDD-DR8-800G | ≤18W | MTP/MPO-16 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 500m | 单模 |
800G OSFP模块适用于数据中心、云计算、超大规模网络等需要高带宽、大容量数据传输的网络环境。
类型 | 飞速(FS)P/N | 功耗 | 连接器 | 芯片 | 封装技术 | 距离 | 单/多模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以太网 | OSFP800-2LR4-A2 | ≤18W | 双LC双工 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 10km | 单模 |
OSFP800-PLR8-B1 | ≤16.5W | MTP/MPO-16 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 10km | 单模 | |
OSFP800-PLR8-B2 | ≤16.5W | 双MTP/MPO-12 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 10km | 单模 | |
OSFP-2FR4-800G | ≤18W | 双LC双工 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 2km | 单模 | |
OSFP800-XDR8-B1 | ≤16.5W | MTP/MPO-16 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 2km | 单模 | |
OSFP800-XDR8-B2 | ≤16.5W | 双MTP/MPO-12 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 2km | 单模 | |
OSFP800-DR8-B1 | ≤16.5W | MTP/MPO-16 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 500m | 单模 | |
OSFP-DR8-800G | ≤16W | 双MTP/MPO-12 | 博通7nm DSP芯片 | COB(板上芯片)封装 | 500m | 单模 | |
InfiniBand
|
OSFP-SR8-800G | ≤15W | 双MTP/MPO-12 | 博通7nm DSP芯片 |
COB(板上芯片)封装
|
50m
|
多模 |
OSFP-DR8-800G |
≤16.5W
|
双MTP/MPO-12
|
博通7nm DSP芯片
|
COB(板上芯片)封装
|
500m
|
单模 | |
OSFP-2FR4-800G |
≤16.5W
|
双MTP/MPO-12 |
博通7nm DSP芯片
|
COB(板上芯片)封装
|
2km | 单模 |
结论
随着技术的不断进步和创新,800G光模块将在实际应用中发挥更大的作用,推动数字通信领域的发展。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日