飞速(FS) S3900系列交换机如何配置基于MAC地址划分VLAN?
基于MAC地址划分VLAN是一种动态VLAN划分方式,主要是根据数据帧的源MAC地址来划分VLAN,即使是用户的物理位置发生改变,也无需重新配置VLAN,提高了用户的安全性和接入的灵活性。飞速(FS) S3900系列交换机采用先进的功能集,支持基于MAC地址划分VLAN,适用于位置时常发生变动但网卡不经常更换的小型网络,如移动PC。
飞速(FS) S3900系列交换机基于MAC地址划分VLAN的应用
以两台飞速(FS) S3900-24T4S交换机 基于MAC地址划分VLAN的应用为例如下图,两台飞速(FS) S3900-24T4S交换机相连,其中一台与PC1/PC2相连,然后通过配置飞速(FS) S3900-24T4S交换机基于MAC地址划分VLAN,即可轻松实现PC1/PC2移动端访问公司网络,即便是PC1/PC2位置发生变化,依旧可访问公司网络,但若是换成其他PC则无法访问公司网络,由此大大提高了网络的安全性和接入的灵活性。
飞速(FS) S3900系列交换机如何实现基于MAC地址划分VLAN?
飞速(FS) S3900系列交换机包含了S3900-24T4S、S3900-24F4S和S3900-48T4S交换机,这三种交换机都能支持基于MAC地址划分VLAN。手动配置静态MAC VLAN时需网络管理员手动配置MAC VLAN表项,启动基于MAC划分VLAN的功能。此方式适用于用户量相对较少的网络环境中。
注意事项:
-
在手动配置静态MAC VLAN时,一定要将PC的MAC地址输入正确。
-
一个MAC地址关联了MAC VLAN后,则不可以再用于配置其它MAC VLAN。
-
在Access口和Trunk口上,只有基于MAC划分的VLAN和PVID相同时,才可以正常使用,因此基于MAC地址划分VLAN需在Hybrid口上配置。
飞速(FS) S3900系列交换机如何配置基于MAC地址划分VLAN?
飞速(FS) S3900系列交换机基于MAC划分VLAN的配置可以通过行业标准命令行界面(CLI)和Web界面方式实现。以CLI配置为例步骤如下:
-
查看PC的MAC地址;
-
在交换机上创建VLAN,并设置IP地址;
-
将交换机端口设置为hybrid,并剥离标签VLAN;
-
配置PC的MAC地址与VLAN关联;
-
在PC上ping交换机的VLAN的IP地址,检查配置结果。
飞速(FS) S3900系列交换机通过CLI配置基于MAC地址划分VLAN
1.查看PC的MAC地址,可观察到PC1的MAC地址为E4-54-E8-9D-AB-42,PC2的MAC地址为8C-EC-4B-4F-77-E2。
2. 在交换机1(sw1)上创建VLAN 10,并设置IP地址。
S3900-24T4S#configure terminal
S3900-24T4S(config)#vlan database
S3900-24T4S(config-vlan)#vlan 10
S3900-24T4S(config-vlan)#exit
S3900-24T4S(config)#int vlan 10
S3900-24T4S(config-if)#ip add 192.168.20.1/24
3. 将交换机1(sw1)端口eth1/1设置为hybrid,并剥离标签VLAN 10。
S3900-24T4S(config)#int ethernet 1/1
S3900-24T4S(config-if)#switchport mode hybrid
S3900-24T4S(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add 10 untagged
4. 配置PC1和PC2的MAC地址与VLAN 10关联。(支持优先级设置,一般默认为0)
S3900-24T4S(config)# mac-vlan mac-address E4-54-E8-9D-AB-42 vlan 10
S3900-24T4S(config)# mac-vlan mac-address 8C-EC-4B-4F-77-E2 vlan 10
5. 检查配置结果。
在PC1上ping交换机1(sw1)的VLAN 10的IP地址;
C:UsersDell>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=11ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.20.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms
在PC2上ping交换机1(sw1)的VLAN 10的IP地址;
C:UsersDell>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=11ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.20.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms
将另一台PC(该PC的MAC地址与VLAN 10未关联)接入到交换机,并在其设备上ping 交换机1(sw1)的VLAN 10的IP地址。
C:UsersDell>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Ping statistics for 192.168.20.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
飞速(FS) S3900系列交换机通过Web GUI配置基于MAC地址划分VLAN
登录飞速(FS) S3900系列交换机web GUI管理界面,配置基于MAC地址划分VLAN。详细步骤如下:
1. 进行系统管理-VLAN-静态VLAN页面,创建VLAN 10。
2. 进行系统管理-VLAN-MAC-Based Vlan页面,添加PC1的MAC地址并关联VLAN 10,同时可选择该设备的优先级,默认值为0。PC1与PC2的设置相同,此处不再赘述。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日