数据中心互联迈入800Gbps时代
随着企业对数据处理速度和准确性的需求不断增长,数据中心互联不仅面临带宽、延迟和安全等诸多挑战,高带宽和低延迟的需求也在逐渐上升。虽然目前400G以太网光模块是大规模数据中心的主流选择,并且许多企业仍在使用40G或100G技术,但数据中心互联技术的趋势显然正朝着800G发展。
数据中心互联的现状与未来趋势
目前,云计算等新兴业务正在快速增长,相关应用的数量也在迅速增加,这些应用对数据中心的依赖性很强。因此,数据中心承担的业务规模正在迅速扩大,单个数据中心的资源很快就会过载。由于数据中心建设和能源供应等因素的限制,单个数据中心的容量不能无限扩展。当业务规模增长到一定程度时,需要在同一城市或异地建设多个数据中心。此时,多个数据中心需要互联互通,协同工作来完成业务支持。 未来,数据中心网络将继续演进和发展。数据中心互联将重点采用更高带宽、更低延迟的技术,如800G甚至更高速率的以太网技术和光传输。通过SDN(软件定义网络)和NFV(网络功能虚拟化),数据中心可以实现更灵活和自动化的网络配置和管理。这种灵活性不仅提升了数据中心互联的效率,还可根据需求快速调整网络资源,以适应不断变化的需求。因此,SDN和NFV将成为未来数据中心网络重要发展方向。
数据中心互联正迈向800G
数据中心处理的数据量不断增加,对更高带宽和更高效数据传输的需求也变得愈加迫切。800G技术为数据中心提供了前沿性的解决方案,主要适用于大型数据中心、云服务环境以及需要高带宽的应用场景。800G技术通过提升数据传输速率和处理能力,显著增强了数据中心的性能,实现了更高的吞吐量和更低的延迟。尽管初期投入成本可能较高,但由于该技术的长期可行性和适应未来技术发展的能力,可实现总拥有成本的大幅降低。 目前的800G以太网使用8个通道,每个通道速率为100Gbps,相比上一代技术,PAM4的速度提升至100Gbps。为支持每通道高达200Gbps的速率,下一代800G光模块需要同步提升高阶调制技术和PAM4数据速率,这使技术面临重大挑战。
挑战一:交换机硅光串行解码器
高速网络交换芯片有助于数据中心内部实现低延迟切换,这对于支持高性能计算和大规模数据传输至关重要。目前,SerDes的功耗已成为系统总功耗的重要组成部分。下一代交换机芯片将再次使带宽翻倍,例如102.4T交换机将配备512个200 Gb/s的SerDes通道,这将导致SerDes功耗的大幅增加。
挑战二:脉冲幅度调制(PAM)
PAM4能够与上一代技术兼容,并且相比于更高阶的调制方案,PAM4提供了更好的SNR(信噪比),从而减少由于FEC(前向纠错)带来的延迟。然而,实现PAM4需要更高性能的AFE(模拟前端),由于模拟带宽的限制以及需要通过创新的DSP(数字信号处理)方案来实现高级均衡。如果采用PAM6或PAM8等更高阶的调制方案,在提高每个符号的传输速率的同时,也增加了系统的复杂性。
飞速(FS) 800G数据中心解决方案
如今,5G网络的大带宽、广泛连接性和低延迟显著增加了数据通信量。信息技术平台、电子商务、社交网络等领域的数据集中化和虚拟化趋势,使得800G数据中心光模块在数据中心内部连接中的需求愈加迫切。飞速(FS)可以根据业务类型提供不同的网络解决方案,推荐合适的产品,并确保800G技术在数据中心的无缝集成和持续性能,提供最具成本效益的解决方案。对于计划在800G数据中心部署互联的用户,了解数据中心内部的部署情况至关重要。 数据中心升级
数据中心升级
在部署数据中心互联场景时,首先需要确保每个数据中心的内部架构已适应800G网络。考虑到成本投资与业务增长之间的权衡,数据中心升级方案采用逐步升级的方法。飞速(FS)深耕高性能网络行业,推出了多种800G网络解决方案,提供升级方案,能够促进数据中心顺利升级至800G。 首先,将核心层交换机升级到800G,并通过分线技术实现与脊架构400G交换机的高效连接,为后续全面升级到800G奠定基础。根据网络的不同层级,选择合适的光模块以确保网络的高性能。核心层使用800G 2xFR4/2xLR4光模块,脊架构使用400G FR4/LR4光模块,叶架构则继续使用400G DR4光模块。飞速(FS)利用高效带宽和网络优化,专注于低功耗性能,为数据中心网络提供经济高效、节能且高度可靠的升级路径。
全新数据中心
如果您计划构建一个以800G为核心的全新高性能数据中心,以满足您业务的快速增长,飞速(FS)还可以为您提供量身定制的800G解决方案。以下方案适用于新建数据中心的网络架构:在核心层和汇聚层交换机使用800G 2xFR4/2xLR4光模块,而接入层交换机则使用800G DR8光模块或800G SR8光模块与TOR交换机对接。这种组网模式不仅满足了高速数据传输的需求,还优化了数据中心的能源效率并降低了成本。 飞速(FS) 800G SR8光模块使高性能计算(HPC)数据中心能够以更低的成本和功耗满足日益增长的带宽需求。800G OSFP SR8 PAM4光模块内置Broadcom 7nm DSP芯片,最大功耗为15W,在提供低功耗的同时实现节能。与400G/端口网络架构相比,其总体带宽翻倍。此外,800G OSFP SR8光模块目前库存充足,能够满足您的业务与应用需求。
飞速(FS)强大的供应链体系能够确保光模块迅速且稳定地交付,适应您迫切的升级转型需求。此外,飞速(FS)可为您提供产品定制服务,能够满足您在光模块带宽、成本、功耗和质量方面的高要求。
-
高密度的QSFP-DD 800G封装提升了光模块的端口密度,增加了传输容量。
-
可选传输距离提供充足裕量,以缓解由设备逐渐退化和光纤链路老化导致链路预算减少的风险。
-
自主研发的芯片确保了生产能力和交付能力。
-
出色的兼容性,已通过领先行业设备供应商的产品认证测试验证。
数据中心互联的未来
许多组织拥有多个数据中心,并越来越倾向于构建跨多个国家和地区的混合、多云基础设施。因此,800G数据中心互联变得至关重要。这种高速、高效且可靠的连接可以满足不断增长的带宽需求,促进实时数据交换、应用部署和资源共享。因此,它提升了业务响应能力,降低了网络延迟,并推动了组织创新和竞争力。 飞速(FS)可为您提供专业且全面的数据中心互联解决方案,如需了解更多信息,可申请高速解决方案设计咨询,并联系客户经理获取报价。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日