数据中心节能策略
管理员可以运用多种技术来提升数据中心的能源效率。实际上,通过实施一些简单的改进措施,就能大幅减少能源消耗。
基础设施电力需求可能会增加运营费用。数据中心管理员可以通过满足CPU、存储和冷却系统的电源要求来降低公用事业成本。
数据中心的能源成本非常高。数据中心管理员和组织一直在寻找降低数据中心能源成本和提高整体能源效率的方法,旨在降低IT开支。
由于需要电力的基础设施组件众多,管理人员可以通过多种方式提高数据中心的能源效率。调整风扇速度、存储硬件、云基础设施的使用,甚至操作温度都是一些可行的选择。总之,这些小小的调整可能会显著降低数据中心的用电量并节省能源。
尽管提高效率存在大量的可能,但管理员在实施以下任何方法来降低数据中心功耗之前,应先获得行政批准并说明危险。如果规划不当,高效、高密度的基础设施可能会迅速使数据中心升温。
1.更换为变速风扇
改用变速风扇是数据中心节能的方法之一。最近的研究表明,降低CPU风扇速度最多可减少20%的用电量。因此,组织可采用变速风扇来冷却数据中心设备。由复杂的恒温测量决定,这些风扇仅在运行时耗电,而且仅以所需的速度运行。由于这些风扇在CPU空闲时会减速,因此它们减少了每个非旋转叶片的功耗。
需要注意的是,该风扇需要避免停留在服务器上。同时,您应当评估不间断电源(UPS)的散热性能、连接到同一电网的其他设备的电源以及需要风扇进行冷却的额外高温区域。
2.采用液体冷却
液体冷却是降低功耗的另一种方法,特别适用于高性能系统。液体冷却通过使用液体来散热,就像汽车的散热器一样,而不是像风扇那样通过散热片强制空气流动。
除了被普遍认为比基于空气的冷却技术更有效外,液体冷却在某些应用中还可能具有更安静的优势。虽然液体冷却泵需要消耗一定的电力,但它可以使CPU运行在较低的温度,从而有助于尽可能减少冷却数据中心所需的能源。
3.重新评估数据中心温度
重新评估理想数据中心温度是创建节能数据中心的另一种方法。过去,需要对数据中心进行持续冷却才能保证计算机设备按预期运行。而现在,设备提供商已经设计出了可以在更高温度下运行的系统。数据中心基础设施供应商声称,即使在华氏77度的环境下,当前的服务器也能正常运行。而目前,某些数据中心的服务器温度几乎保持在华氏65度。
管理员可以通过将周围温度提高几度实现降低冷却系统的功耗,而不影响服务器性能。无需额外的开销或花费,但为了防止意外情况,建议密切监控服务器和温度,并实施试运行程序,以确保一切正常。
管理员不应随意提高数据中心的温度。有关温度、湿度和能源消耗的运行标准,可以参考ASHRAE学会的建议。
4.优化存储设备
虽然使用更大、更慢的驱动器能够带来优势,但高要求的交易过程,如金融数据库或至关重要的全天候系统,不适合采用这种策略。如果管理员将大多数不需要的数据的一部分分配到较低的存储层,则可以将速度更快的单元更换为能耗更低的驱动器。因此,使用较少的驱动器会导致较低的能量和热量产生。尽管这种方式的成本可能很高,但随着大多数组织每季度扩展存储容量,这将会是一项非常值得的投资。
此外,组织应该利用操作系统的电源管理配置文件,在硬盘不使用时将其切换到待机模式。这样,硬盘的使用寿命会更长,并且能耗更低。
5.改用SSD
组织可以考虑在可能的情况下用SSD替换硬盘。SSD通常比硬盘消耗更少的电量,同时提供更高的IOPS。
6.使用基于云的服务
当组织将IT任务转移到云或专业服务供应商时,电力消耗实际上转移到了这些主机设施。许多企业意识到大型云服务商在最大化电力效率上具有显著优势。因此,托管服务提供商通常会努力以最低的成本为客户提供电力使用效率。
结论
通过实施一些简单而有效的措施,数据中心管理员可以显著提高能源效率并降低运营成本。这些步骤不仅可以帮助管理员降低功耗,还可以提高整体运营效率。尽管这些改进可能需要前期投资和管理层的批准,但长期的节能和经济效益是值得的。综上所述,通过综合应用这些策略,数据中心可以实现更环保、更具成本效益的运营。
如果您想了解更多提高数据中心能源效率的方法,飞速(FS)提供定制化的数据中心解决方案,同时还提供高性能的数据中心网络设备,包括交换机、服务器、存储等,满足您的数据中心部署需求。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日