通过网络自动化提升客户体验并驱动行业发展
改变电信行业:以客户为中心
在电信领域,对客户体验的追求推动了过去三十年来的变革性进步。从开创性技术到复杂的网络基础设施,电信服务提供商(CSP)不断发展,以满足企业和消费者日益增长的需求。
-
以客户为中心:在过去30年中,电信行业发生了巨大变化,客户体验成为行业进步的基石。CSP优先考虑提供无缝可靠的服务,以满足现代企业的严苛要求。
-
技术创新:电信行业在网络、机器学习、云计算和数据中心基础设施方面的创新使CSP能够构建更快速、更具弹性的网络,支持多样化和复杂的应用。
-
自动化和网络敏捷性:自动化在推动运营效率和提升服务交付方面发挥了关键作用。通过自动化网络管理和运营,CSP加快了先进服务的部署,确保在动态市场环境中具备灵活性和响应性。
-
全球连接:互联网接入的普及、网速的提高使全球消费者受益。这一广泛的连通性使CSP能够扩展其业务范围,支持从远程教育到基于人工智能的医疗保健系统及智能公用事业等多种企业应用。
-
企业解决方案:CSP可满足各类企业的广泛需求,为政府、医疗机构、公用事业和教育机构提供支持关键任务的服务。这些解决方案体现出电信在推动各个行业数字化转型中的关键作用。
-
移动性:移动性贯穿于制造业、物流、汽车行业乃至智慧城市倡议的方方面面。电信基础设施支撑着无缝连接,推动了整个价值链中的效率与创新。
电信行业的发展坚守创新和对提升客户体验的坚定承诺。随着CSP继续以先进技术和以客户为中心的战略突破限制,未来将为全球企业和消费者带来更高的连接性、自动化及变革性潜力。
网络自动化的重要作用
网络自动化在实现以用户为中心的网络体验方面扮演着重要角色,以下是网络自动化的重要性:
-
提升效率和可靠性:自动化技术通过减少人为错误显著提升运营效率。自动化系统可以快速识别和解决常见问题,及时调整配置,从而提高网络可靠性和稳定性。
-
适应快速变化的需求:随着数字转型的加速和业务需求的多样化,网络需求变得更加频繁和复杂。自动化系统可以迅速响应变化的需求,实时调整网络配置和资源分配,确保网络能够支持多样化的应用场景。
-
降低运营成本:自动化减少了对手动干预的需求,节省了人力资源成本,优化了网络资源利用率。这些节省可以进一步投资于创新和增值服务,提升客户体验和业务效率。
-
支持复杂的网络环境:现代网络不仅涉及基础设施,还涉及安全、数据分析和服务管理等复杂层面。自动化系统可以统一管理和监控这些复杂的网络环境,确保整体运营一致和高效。
-
推动业务创新:通过自动化,网络运营商能够更加专注于业务创新和新技术的采用。这种聚焦加速了新服务的推出,为客户提供更高价值的创新解决方案。
总之,自动化不仅是提高网络运营效率的手段,也是实现数字转型和以用户体验为先的网络的关键要素。它为运营商带来了灵活性、效率和竞争优势,同时为企业提供了出色可靠的服务体验。
通过先进的网络自动化增强CSP
自动化对于推动和加速CSP进入下一增长阶段至关重要,它能显著提升客户体验并确保按照服务等级协议(SLA)交付连接服务。CSP可以快速高效实施的以下三个步骤,以提升网络中的自动化水平:
-
简化,而非复杂化:CSP提供无缝连接和出色客户体验所需的基础技术,无论是促进即时的全球虚拟现实连接,还是推动汽车、制造和医疗保健等领域的重大进步。然而,实现这些措施所涉及的复杂性往往对最终企业来说是难以察觉的,且会阻碍实施进展。Heavy Reading最近的一项调查强调了CSP迫切需要采用先进的网络自动化技术,实施复杂性经常是一道严峻障碍。为了解决这些运营复杂性,重点不应放在启动更复杂的自动化倡议上。相反,重点应放在简化部署、管理和运营上。这包括部署具备广泛应用场景的自动化网络,这些应用场景来源于经过验证的出色实践,例如基于延迟的路由和自动化路径多样性。简化针对特定用户配置的用户界面,具有直观设计、引导式工作流程和易于访问的仪表板,将使员工能够有效地参与网络自动化。此外,将自动化能力整合并应用于整个价值链,将促进生态系统内额外价值的创造和变现。
-
部署结果,而非产品:尽管专注于特定功能如链路计算或网络分析的网络自动化可能颇具吸引力,但真正的成功在于将端到端的业务流程从手动操作转换为完全自主的操作。这种战略性的转变对于释放自动化的全部潜力,促进CSP网络内的效率与创新至关重要。
-
了解客户,而非只了解网络:最终,可操作的见解源自可观察的事物。对客户体验的监控不足导致超过60%的服务问题未被注意到,或仅在客户投诉后才被发现。虽然流式遥测为服务性能提供重要见解,但优化感知客户体验需要更多。由于服务链的组件延伸到了CSP控制之外的云环境、客户场所或其他CSP网络,复杂性因此大幅增加。即便网络本身运行顺畅,单一故障的认证服务器也可能引发广泛的服务中断,令提供商措手不及。主动保障解决方案通过为CSP提供覆盖整个服务链的客户体验完全可见性,包括那些超出其直接监督范围的部分,从而消除了这些盲点。
通过这些关键措施,CSP可以有效地应对复杂性,提升自动化能力,并最终为他们的客户提供出色的服务体验。
结论
在过去的几十年中,受技术进步与提升客户体验需求的双重驱动,电信行业经历了显著变革。网络自动化已成为这一进程中关键的推动力,提升了运营效率,支撑了复杂的网络环境,并加速了创新服务的交付。展望未来,持续在自动化领域的投资对于电信服务提供商(CSP)而言至关重要,这将帮助他们在日益数字化和互联的世界中驾驭复杂性、推动增长,并提供出色的服务表现。飞速(FS)提供了一系列解决方案,旨在实现更高的网络效率,降低运营成本,提升服务质量和增强整体网络安全性。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日