PoE交换机是否是连接NVR和IP摄像机的唯一途径?
网络视频录像机(NVR, Network Video Recorder)可以与路由器、PoE交换机、IP摄像机等设备组建成为监控系统,实现监控图像浏览、录像、回放、摄像机控制和报警等功能。那么NVR和IP摄像机的连接方式是怎样的呢?是否一定要通过PoE交换机才能实现连接?本文将根据该系列问题展开详细论述。
什么是NVR?
NVR是IP监控系统的存储转发部分,与IP摄像机、视频编码器协同工作,其主要功能是通过网络接收IP摄像机传输的数字视频码流或实时图像,并进行存储、管理,用户可在需要时查看、回放、下载视频。NVR操作界面简单实用,还提供远程访问、报警监控等功能,满足大多数用户的使用需求。
NVR和IP摄像机的连接方式
市场上,NVR可分为PoE NVR和非PoE NVR两种类型,不同类型的NVR与IP摄像机的连接方式也不一样,具体连接方式将在下文中详细介绍。但无论您选择PoE NVR还是非PoE NVR,在连接IP摄像机前都必须检查该NVR和IP摄像机之间的兼容性,以确保设备正常工作。兼容性检查包含以下两个方面:
1.确保NVR可以兼容待使用的IP摄像机的型号;
2.确保NVR支持IP摄像机的画面分辨率。由于并非所有的NVR设备都支持4K高清画面,一旦摄像机的分辨率高于NVR支持的分辨率,用户需手动设置IP摄像机,降低其分辨率与NVR相适应,否则会导致NVR无法正常工作。
PoE NVR与IP摄像机连接——不使用PoE交换机
PoE NVR内置PoE交换机,只需一根网线即可直连IP摄像机,无需接入额外的电源为摄像机供电。具体的连接步骤如下:
-
使用以太网线连接路由器和PoE NVR,确保该NVR设备可以访问互联网。
-
使用以太网线连接PoE NVR和IP摄像机,该NVR设备通过网线给IP摄像机供电,同时接收来自IP摄像机的数据。
-
使用VGA或HDMI线连接NVR和监控设备(如电脑、电视等),连接时,请注意使用监控设备对应的接口(如VGA接口需使用VGA线连接,HDMI接口需使用HDMI高清线连接)。
完成上述的连接步骤后,则PoE NVR和IP摄像机物理连接成功。这种PoE NVR产品适用于家庭和小型企业的IP监控系统。图1是PoE NVR监控系统连接示意图。
图1
非PoE NVR与IP摄像机连接——需使用PoE交换机
非PoE NVR不具备PoE功能,背板未配置以太网接口,因此该NVR录像机不可与IP摄像机通过网线直接连接。此时,必须使用PoE交换机为IP摄像机供电。具体的连接步骤如下:
-
使用以太网线将PoE交换机上的LAN端口连接至路由器,同时用以太网线连接非PoE NVR和路由器,确保PoE交换机和NVR录像机在同一个网络中。
-
使用以太网线将IP摄像机连接在PoE交换机的RJ45端口上,交换机可通过以太网线为IP摄像机供电,并接收来自IP摄像机的数据。
-
使用VGA或HDMI线连接NVR和监控设备(如电脑、电视等),连接时,请注意使用监控设备对应的接口(如VGA接口需使用VGA线连接,HDMI接口需使用HDMI高清线连接)。
使用非PoE NVR监控系统时,用户需在网络中将IP摄像机配置到NVR录像机上,这一步骤,请按照购买的NVR附带的操作手册操作。图2是非PoE NVR监控系统连接示意图。
图2
NVR与IP摄像机配置常见故障解答
使用NVR时需要联网吗?
NVR可以在不联网的情况正常使用,可以接收、记录视频。但是,用户无法使用远程访问功能,也不能接收报警预告,同时,视频也无法在云存储上备份视频。
NVR和DVR有什么区别?
数字视频录像机(DVR, Digital Video Recorder)一般使用同轴电缆与模拟摄像机搭配使用,并对模拟摄像机采集到的视频进行编解码并存储在硬盘中,它不能和IP摄像机一起使用,也不支持IP网络传输。相反,NVR可以直接从IP网络存储数字图像,这表示NVR可以直接记录摄像机已经进行过编码的数字视频。因此,如果用户对监控系统的要求不高或者监控设备要求使用同轴电缆连接时,可以选择使用DVR设备。
NVR和IP摄像机之间的最远传输距离是多少?
IP摄像机和NVR通过网线实现连接。由于信号在网线上传输会受到电阻和电容的影响,导致信号衰减,因此网线的最大传输距离为100米,即IP摄像机和NVR之间的最大传输距离也为100米。如果用户要求进行更远距离的传输,可以使用PoE网络延长器,延长PoE的传输距离。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日