中文

双绞线全解——一文带您全面了解双绞线

发布于 2021年12月29日 by
3.9k

双绞线在我们的日常生活中随处可见,在网络和电话安装中最为普遍,但是您对于双绞线了解多少呢?双绞线与其他的线缆有何不同,有多少种类型,与什么连接器进行连接,又是如何接线的呢?本文将给您答案。

双绞线是什么

双绞线是什么

双绞线是将两根单独的绝缘导线按照某种标准以互相缠绕的方式组成的一种配线。通过扭绞导线,一部分噪声信号沿一个方向传输(发送),而另一部分则沿反方向传输(接收),这种导线相互缠绕的形式可有效减少导线上的磁效应,并且来自外部的干扰信号会被导线的扭绞相互抵消。简单来说,与单根导线或非双绞水平排列的线对相比,双绞线减少了线对间的电磁辐射和相邻线对间的串扰,并有效抑制了来自外部的电磁干扰。根据 EIA/TIA-568 标准,双绞线电缆分为不同的类别,例如Cat5eCat6Cat7Cat8都是属于双绞线电缆。

双绞线的类型

为了在信号传输中更好的抗干扰,部分双绞线电缆带有屏蔽装置,带屏蔽装置的电缆被称为屏蔽双绞线(STP),不带屏蔽装置的电缆则被称为非屏蔽双绞线(UTP)。下文将对屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线之间的区别进行具体阐述。

非屏蔽双绞线

非屏蔽双绞线UTP是一种成本较低的网线,其由四对绞合在一起的绝缘导线制成,并由塑料绝缘套包裹保护。在非屏蔽双绞线内部没有铝箔、金属编织网屏蔽层,这使得线缆直径更小。24 AWG(American Wire Gauge)是最常见的 UTP 线缆尺寸。飞速(FS)还提供直径为28AWG的极细网线,支持 250MHz 带宽和 1000-T以太网,更易于在狭窄的空间内进行线缆管理,有助于改善设备间的空气流通。

非屏蔽双绞线

1、UTP线缆的应用

UTP线缆除了在以太网络连接和电话系统中使用,计算机网络连接也经常会用到UTP线缆。随着UTP线缆带宽的提高以匹配电视信号的基带,UTP线缆现在也被应用于安全摄像头等视频应用中。

2、UTP线缆的优点

  • 相比其他网络传输介质相比,UTP线缆造价成本更低,价格上更便宜。

  • UTP线缆兼容性强大,可与大多数其他主流网络系统一起使用,且不需要接地。

  • UTP线缆尺寸更小,更易于安装与管理。

屏蔽双绞线

与UTP非屏蔽线缆的不同之处在于,STP屏蔽线缆内部配备有铝箔、金属编织网屏蔽层,可使线缆传输信号免受干扰,从而实现更快的数据传输。STP线缆的工作原理是将干扰信号吸引到屏蔽层,然后引入接地线缆中。根据不同的屏蔽层,STP线缆又可分为铝箔屏蔽线缆(FTP——Foiled Twisted Pair )和双屏蔽线缆(SFTP——Shielded/Foil Twisted Pair)两种类型:

铝箔屏蔽线缆(FTP)—— FTP线缆的双绞线被铝箔屏蔽层包裹,以保护线缆免受电磁干扰和串扰。

双屏蔽线缆(SFTP)—— SFTP线缆是在FTP/STP的铝箔屏蔽层基础上再包裹一层金属编织网屏蔽层,金属编织网的材质通常为镀锡铜。在铝箔屏蔽层与金属编织网屏蔽层的双重加持下,SFTP线缆的抗干扰能力更强,同时有效减少了内部信号的衰减,是屏蔽性能级别最高的线缆。

屏蔽双绞线

1、STP线缆的应用

STP线缆被广泛应用于计算机组网和电话系统中,较为常见的有计算机布线中的以太网连接,以及商业和住宅所需的电话连接。由于STP线缆经久耐用,具备有良好的屏蔽性能,也被广泛应用于较大型的电磁干扰较强的工业环境中。

2、STP线缆的优点

  • STP线缆所具备的屏蔽性能可有效抗干扰抗串扰。

  • STP线缆可支持更高速率的数据信号传输。

  • STP线缆传输数据安全性更高。

双绞线连接器的类型

根据应用场景的不同,双绞线连接器主要有RJ11连接器和RJ45连接器两种类型:

RJ11连接器

RJ11是美国标准的电话连接器,通常带有6个Pin口,和4个或2个触点,分别表示为6P4C (six position,four conductor)和6P2C (six position,two conductor)。RJ11连接器外形小巧,曾经是商业和住宅电话应用中的理想选择。

RJ45连接器

RJ45连接器尺寸要比RJ11连接器大,是现在被应用的最为广泛的一种连接器,带有8个Pin口和8个触点,表示为8P8C。RJ45连接器是以太网网络连接中不可或缺的一部分,主要被用在双绞线两端连接计算机、路由器、交换机等网络设备。

RJ45连接器

双绞线的线序与接法

双绞线按照一定的规范标准进行排列并与RJ45连接器相连接,就形成了我们日常生活中所见到的网线。下面将对双绞线的线序以及双绞线接法进行详解。

双绞线线序介绍

TIA(电信工业联盟)/EIA(电子工业联盟)所制定的布线标准中,将双绞线的线序规定为了568A与568B两种线序。

  • 568A线序—— 1-绿白 2-绿 3-橙白 4-蓝 5-蓝白 6-橙 7-棕白 8-棕

  • 568B线序—— 1-橙白 2-橙 3-绿白 4-蓝 5-蓝白 6-绿 7-棕白 8-棕

双绞线的接线方法

在理清双绞线排列顺序后,准备好电缆剥线钳、压线钳、网线测试仪(或直接准备一个网络安装工具包),然后遵循以下几项接线步骤,便可轻松实现双绞线与连接器的连接。

Tips:在安装任何连接器之前,请先阅读产品说明。

双绞线的接线方法

步骤1

测量将进行接线制作的双绞线的尾端,然后使用电缆剥线钳将其修剪到合适的长度。

第2步

使用电缆剥线钳从电缆末端剥去约 1.5英寸的护套。

第3步

从电缆上拉出修剪过的护套,露出内部导体。如果存在护套开缝线(通常是白线),请将其与导体分开并将其修剪至护套边缘。

步骤4

将所有缠绕的导线分开,以便您可以看到每根单独的导线。

第5步

按照线序排列导线。

第6步

修剪导线,使末端齐平,确保电缆的护套可置于连接器内。

第7步

将导线按照线序插入连接器,确保所有导线与连接器引脚正确对齐。

第8步

小心地将连接器和电缆放在压线钳中,然后将连接器中的引脚推入连接器内部。安装完成。

整个安装完成后,您应该检查确保所有引脚都已压接到各自的导体中。如果连接器没有正确压接,请打开连接器按照步骤重做。