光时域反射仪(OTDR)的工作原理以及使用方法、注意事项
光缆的性能决定了光网络传输的质量,随着光网络的不断发展与建设,光缆的检测和维护显得越来越重要。光时域反射仪(OTDR)是检测光缆完整性的重要工具, 可用于测量光缆长度、测量传输性能和连接衰减,并检测光缆链路的故障位置。 那光时域反射仪(OTDR)的工作原理是什么?光时域反射仪(OTDR)的使用方法及使用注意事项又有哪些?
光时域反射仪(OTDR)的工作原理
光时域反射仪(OTDR)在测试光缆的过程中,仪器从光缆的一端注入较高功率的激光或光脉冲,并通过同一侧接收反射信号。当光脉冲通过光缆传输时,部分散射及反射将返回发射端。光时域反射仪(OTDR)只会测量强度较高的反射回来的光讯号,通过记录信号从传输到返回的时间和信号在玻璃物质中的传输速度,然后就可以利用公式计算出光缆的长度。
与能直接测量光缆设备损耗的电源和电能表相比,光时域反射仪(OTDR)是间接工作的。光时域反射仪(OTDR)根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,从而间接地测量光缆损耗与故障位置。
光时域反射仪(OTDR)的功能
①强大的FastReporter软件应用。采用强大的FastReporter软件快速跟踪数据并进行脱机分析,形成直观图形界面,帮助用户提高工作效率。
②智能迹线分析。内嵌智能迹线分析模块,能快速准确分析出测试曲线中的事件点及位置信息,并以事件表形式显示。
③超短事件盲区。飞速(FS) OTDR具有≤0.8m的超短事件盲区,尤其适合于对超短的光纤链路或光纤跳线的测试。
④便利的VFL功能。可视红光故障功能可方便快捷地发现短距离光纤链路中断点或损耗点位置,以便维护人员及时采取措施。
⑤多种插口、灵活连接。完善的插口类型:RJ-45、USB、电源插口等,连接灵活,USB口可通过数据线连接电脑直接导出测试数据。
⑥人性化触摸界面。透射式彩色液晶显示屏,太阳下也可清晰观察测试结果,配合简洁的按钮设计,操作简单灵活。
光时域反射仪(OTDR)的使用方法
光时域反射仪(OTDR)在连接测试尾纤时,首先要清洁测试侧尾纤,然后将尾纤垂直仪表测试插孔处插入,并将尾纤凸起U型部分与测试插口凹回U型部分充分连接,并适当拧固。在线路查修或割接时,被测光纤与OTDR连接之前,应通知该中继段对端局站维护人员取下光纤配线箱上与之对应的连接尾纤,以免损坏光盘。
①波长选择设置:选择测试所需波长,有1310nm,1550nm两种波长供选择。
②距离设置:首先用自动模式测试光纤,然后根据测试光纤长度设定测试距离,通常是实际距离的1.5倍 ,主要是避免出现假反射峰,影响判断。
③脉宽设置:仪表可供选择的脉冲宽度一般有10ns,30ns,100ns,300ns,1μs,10 μs 等参数选择,脉冲宽度越小,取样距离越短,测试越准确,反之则测试距离越长,精度相对要小。根据经验,一般10KM以下选用100ns及以下参数, 10KM以上选用100ns及以上参数。
④取样时间设置:仪表取样时间越长,曲线越平滑,测试越准确。
⑤折射率设置:根据每条传输线路要求不同而定。
⑥事件阈值设置:指在测试中对光纤的接续点或损耗点的衰耗进行预先设置,当遇有超过阈值的事件时,仪表会自动分析定位。
光时域反射仪(OTDR)的使用注意事项
①光时域反射仪(OTDR)在工作时会发射高能量光信号,因此在测试期间禁止用眼睛直接对着端口查看,避免灼伤眼睛。
②保持光时域反射仪(OTDR)测试口与光缆光口的清洁,避免造成测试无数据即光链路不能正常工作或者衰减测试不准确等现象。
③光时域反射仪(OTDR)测试口内置陶瓷芯,非常易碎,因此避免大力扭动与磕碰。
④在光时域反射仪(OTDR)的测试过程中,不允许存在出仪表发射的信号之外的信号,一是会干扰测试的准确性,二是会损坏光链路设备。
⑤选取适当的测试距离和脉冲宽度,在不知道光缆的长度时,可以先用仪表的自动测试功能,大致了解待测光缆的质量情况,然后再手动设置合理的测试范围和脉冲宽度等参数,用于准确定位光缆整体和各事件位置及损耗情况。
光时域反射仪(OTDR)的盲区解决方案
光时域反射仪(OTDR)的盲区起源于菲涅耳反向原理。盲区有两类,分别为事件盲区和衰减盲区。由于介入活动连接器而引起反射峰,从反射峰的起始点到接收器饱和峰值之间的长度距离,被称为事件盲区;光纤中由于介入活动连接器引起反射峰,从反射峰的起始点到可识别其他事件点之间的距离,被称为衰减盲区。
盲区是指测试器暂时被大量反射光蒙蔽与直到它恢复并能再次读取光线的这个时间区域。由于光时域反射仪(OTDR)的工作原理是根据时间来计算光缆长度与故障点,因此,大量的反射将导致测试器需要更多的时间来恢复,而这就产生了盲区。盲区的限制使得光时域反射仪(OTDR)在很大程度上无法解决故障。
在使用光时域反射仪(OTDR)进行测试时,盲区可以采用可视化故障定位器(VFL)来解决这一问题。在电缆故障排除中可视化故障定位器(VFL)可作为光时域反射仪(OTDR)的补充,它能成功地覆盖光时域反射仪(OTDR)由于盲区而无法检测的范围。可视化故障定位器(VFL)采用可见激光和SC、ST、FC以及FJ连接头通用适配器设计,非常便于定位光缆,验证光缆的连通性和极性,帮助发现电缆中的断点、连接器和接合点。因此对于解决与定位光时域反射仪(OTDR)盲区问题,可视化故障定位器(VFL)是理想的解决方案。
光时域反射仪(OTDR)的测量解决方案
光时域反射仪(OTDR)广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。下图展示为光时域反射仪(OTDR)的测量图解及解决方案。
结论
线路监测是保证光网络平稳运行的重要工作,为保证其一直保持良好的工作状态,因此需要对光缆进行定期的维护。在未来网络继续向更大的传输速率演进的过程中,光时域反射仪(OTDR)为保证光缆在使用过程中不频繁的更换,起着至关重要的作用。 经过以上文章的讲解,或许您还有一些细节上的疑问,更多详细的信息您可以登录飞速(FS)官网查看产品参数,或者咨询官方客服,我们会为您提供理想的解决方案。