自建DCI为何超过租赁DCI:优势探索
在现代数据的基础设施发展过程中,数据中心(DCI) 的自建和租赁选择变得越来越关键。随着对数据传输需求的增加和行业的发展,运行商必须要仔细考虑哪种方法更符合其战略目标和运营要求。相较于租赁式DCI的便捷性和灵活性,自建DCI在效率、质量和运维等方面提供了更具可行性的替代方案,具有众多优势,其发展趋势逐渐超过了租赁DCI。
什么是DCI?
数据中心互连(DCI)能够促进不同区域数据中心之间的无缝通信和连接,具有灵活、效率高、安全性强、运维流程快等特点,有效满足了数据中心之间的高效交换和容灾需求。作为数字化转型的基础设施,在云计算、大数据和物联网技术的推动下,数据中心逐渐被各大企业广泛采用,成为实现网络升级的可靠解决方案。而为了满足跨区域运营、用户可达、异地容灾等场景需求,越来越多的组织和企业选择在不同区域部署多个数据中心,因此,数据中心的互联互通成为了现代数据的基础设施的一大趋势。
自建DCI比租赁DCI性价比更高
专线数据中心通常以月为单位进行租赁,不同地区的价格差异较大。与基于IP技术的MPLS线路相比,采用WDM技术的10G/100G硬管道专用线路价格通常会更高。而除了初始设备的购买,自建DCI如果租用了设备空间,将会产生额外的空间租赁费用,其持续性费用还包括光纤租赁费、设备维护费、电费以及其他费用。简单来说,自建DCI成本大致包括设备CAPEX、光纤租赁费用和OPEX(空间租赁/电力/维护)。
举个例子:当租用数据为1x10GE时,每月租赁费用大约为17500元,当租用数据为1x100GE时,每月租赁费用为140000元。
一般情况下,与租用专线的成本相比,自建DCI的带宽越高就越快达到盈亏平衡点。对于4x10GE@40km的数据中心带宽,自建方案的成本在5个月内能够与租用专线的成本实现盈亏平衡。同样,在2x100GE@100km带宽的使用过程中,自建方案的成本能够在3个月内与租用专线的成本实现盈亏平衡。但是,由于区域价格的差异,实际还需进行总拥有成本(TCO)分析,以便根据当地情况进行比较。
自建DCI效率高于租赁DCI
专线开通的效率受限于网络服务提供商,而自建DCI则会在时效上更胜一筹。
网络服务提供商提供的专线网络并非针对特定客户和应用量身定制,传输路径的部署优先采取广覆盖原则。而在数字时代,对快速业务部署的需求越来越大,如果DCI部署时间过长,会阻碍整体业务的测试和部署,导致延迟,难以满足迫切的专线需求。并且租赁式DCI复杂的专线开通过程效果缓慢,无法针对客户设备的复杂激活和调试过程作出及时响应。而通过自建DCI,可以无需依赖网络服务提供商的技术和流程,可以自主选择部署时间,自定义DCI SLA要求,并能基于IT选择适合的设备来建立网络。一旦初始网络建立完成,就能够在几天内完成网络部署和业务激活,甚至可以在数小时内完成基于网络扩展的后续业务激活。
DCI类型
|
业务激活周期 |
运营
|
使用
|
---|---|---|---|
自建DCI
|
日
|
自主性SLA
|
专用光纤
|
租赁DCI
|
周
|
被动SLA
|
共享光纤
|
自建DCI质量高于租赁DCI
租赁专线后续的调整会影响传输质量,而自建DCI能够提供物理专用网络,保证更高质量的流量传输。
即使采取专线网络式租赁,租赁DCI也会被多个专线租户和多家企业共享。多种业务承载导致的频繁扩容和网络调整影响了业务的稳定性、延迟和安全性,例如被B2B、B2C和B2H服务共同使用。不仅如此,租赁DCI往往需要得到多个客户的同意才能进行租户业务的调整、扩容或割接。DCI业务渠道容易受到网络服务提供商自身网络波动和调整的影响,甚至因网络服务提供商的运营失误而造成网络中断。比如说,业务的流向路径由网络服务提供商控制,专线租户只能看到网络服务提供商分配的业务端口,而网络服务提供商会优先考虑全面地利用自身网络资源,这将产生不必要的网络路径,导致业务路径复杂化。相较于租用专线带宽的业务模式,自建DCI拥有专用的光纤和设备,配备物理专用网络,可以避免被动网络调整,自主控制业务的稳定性和时延指标,保证传输的质量。
自建DCI的运营和维护优于租赁DCI
租赁专线响应被动,维护成本高,运营效率低,自建DCI能够高效维护提供更多的自主性选择。
专线网络服务商的运营维护管理流程通常比较繁琐,需要先通过故障定位来判断是否为专线问题,然后再对复杂的专线网络和CT设备进行故障定位。如果组织自身的运营能力不足,则需要联系设备制造商进行故障定位的帮助,多个运营部门的参与将会导致效率的降低。此外,在运维方面,租赁专线在实施过程中往往也需要考虑对不同租户和业务的影响,延误问题解决的最佳时机。通过自建DCI,网络运维自主可控。与网络服务提供商的响应速度相比,与制造商签订维护合同可以更快、更灵活地处理和响应设备故障和响应。同时,有限的网络规模也降低了故障处理的难度,缩短了业务恢复时间,能够有效避免DCI故障带来的数据风险。
结论
总而言之,与租赁式DCI相比,自建DCI能提供更高的成本效益、效率、质量和运营自主性,具有显著优势。随着数据传输需求的不断增长,自建DCI凭借其一系列优势已经成为了数字时代强大数据连接的基石,并继续为优化数据基础设施提供理想的解决方案。飞速(FS)提供的DCI解决方案通过DWDM多路复用解复用器实现全覆盖,能够在一对光纤上多路复用多达40个通道,支持400G容量传输。同时,M6200-20BA/PA配备1+1双电源,可放大多路复用信号,延长传输距离和提升质量,提高设备传输的可靠性。管理模块的主备保护保证了稳定的监控和管理,灵活的模块化2U机箱可在更小的空间内实现更好的性能,同时配备热插拔光模块,助力数据中心的灵活部署。在运维和管理上,飞速(FS) DCI解决方案通过支持SNMPV2和WEB实现远程统一管理,提供了简便的管理功能,并配备光口和RJ45端口用于管理连接,保证操作便捷和高效。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日