28 AWG细径网线能否与以太网供电 (PoE) 配合使用?
以太网供电 (PoE——Power over Ethernet) 技术支持通过网线进行电力传输,可使数据和电力在同一根网线上传输。PoE技术的出现有效提升了网络部署的整体能效,现多被应用于简化企业和数据中心的网络部署。网线作为PoE布线系统中必不可少的一部分,也在不停的迭代升级以满足大数据时代的信息传输需求,作为普通网线升级版的28 AWG细径网线是否可以应用于PoE布线系统中呢?布线中又有哪些必要注意事项呢?本文将给您答案。
28 AWG细径网线概述
在购买或使用买Cat5e、Cat6或Cat6a网线时,您可能会注意到在网线的PVC外护套上印有“AWG”字样,常见的有28AWG、26 AWG 或 24AWG。AWG(American wire gauge)美国线规,是用于定义、区分网线直径的标准。AWG值越大,代表网线的直径越小,网线越细(例如:24 AWG - 0.0201 英寸、26 AWG - 0.0159 英寸、28 AWG - 0.0126 英寸)。相比24 AWG的普通网线,28 AWG细径网线更适用于机柜内的高密度布线,节省空间成本的同时改善机柜内空气的流通。下图展示了24 AWG、26 AWG 和 28 AWG 网线之间的区别。
28 AWG细径网线能否与PoE配合使用
在PoE布线系统中所有的设备,从无线AP到监控摄像头等,都要通过网线的连接实现网络连通,28 AWG细径网线是否可以应用于PoE布线系统中呢?在了解这个问题之前,关于细径网线的几个不可忽视的重点必须先了解:
-
1、更细的网线意味着更小的导体;
-
2、在PoE布线系统中使用较小的导体传输电力意味着会产生更多的热量;
-
3、由于线径较小,细径网线捆绑咋一起时也更紧密,或者一捆网线梳理过多,会导致更多的热量聚集,从而影响性能,甚至造成损坏,因此在使用细径网线布线时需要注意网线成捆的数量。
回到前面的问题,28 AWG细径网线是否可以应用于PoE布线系统中呢?答案是肯定的,28 AWG网线可用于PoE供电系统中。根据 TSB-184-A标准指南规定,28 AWG网线现可支持高达60W的PoE。对于功率超过30W的应用,TSB-184-A也提供了关于细径网线线束成捆的详细指南,下文中将对该指南规定内容进行详解。
在PoE系统中部署28 AWG细径网线注意事项
网线成小捆捆绑
前文有讲到在PoE系统中使用细径网线,网线会产生更多的热量,每捆网线中网线数量过多也会造成热量过高,因此为了控制工作温度,28 AWG细径网线在PoE系统中使用时建议每捆网线数量保持在12根或12根以下,以保证将工作升温范围控制在15℃以内,确保工作中的设备均具备良好的散热性能。
保持线束间距
若传输功率达到30W 以上,为了保证设备间气流良好的流通以及散热性能更好,布线系统中所有的28 AWG细径网线线束应保持一定的间距,每捆线束之间至少应间隔1.5 英寸。
避免导管/外壳和过度填充
在28 AWG细径网线的使用中,建议不要将它们包裹在容易聚集热量的导管或其他任何外壳中。在使用线缆管理组件管理线缆时,也不要将组件塞得太满,以防网线散热受到抑制。
另需注意的是,因受到最大传输距离(10m)的限制,28 AWG细径网线不可作为水平以及主干网线使用。
结论
因28 AWG细径网线具备良好的灵活性,可为数据中心更好的节约空间成本等优势,已获准在PoE系统中使用,上述关于使用中的必须注意的安全配置和安全操作条件需要牢记,以免在使用中出现安全故障或引发设备故障。如果您有PoE网络部署需求,可在飞速(FS)上获取更多布线及设备相关信息,包括PoE交换机和28 AWG细径网线。