中文

风口上的400G

发布于 2020年03月26日 by
3.2k

据行业领先的云服务提供商(CSP)和众多研究机构的网络预测报告显示,400G以太网将在2020年期间成为领先的网络技术标准。这也得到了国际数据公司(IDC)和市场调研机构Cignal Ai的证实。Dell Oro Group最新报告中称:未来5年,400Gbps端口的数量会持续增长,400Gbps交换机端口的出货量将超过1500万个。随着网络流量呈现爆发式增长,未来400G无疑将是市场的主导速率。

相干带宽份额.jpg400G技术.jpg

400G来势汹汹,谁在助力?

400G之所以会发展的如此快速,主要受市场需求的影响,如5G商用、云数据中心、视频等带宽需求,以及市场中400G产品标准化的推进。

大带宽应用

5G商用:思科分析报告指出,5G的传输网架构中会引入边缘计算技术,此种架构可使云资源(计算、存储、网络等资源)更靠近应用程序、设备和用户。而边缘计算技术需要更大带宽和更高安全性,才能支持更多网络设备的接入,实现数据的保护和管理。如,在一平方公里内,4G的连接密度为10万/K㎡,而5G的连接密度可达100万/K㎡。400G以太网的标准化和商业化,将会为5G商用提供更大带宽,便于其支持更多的设备和应用程序。如今,在中国,5G已正式开始商用,预计2020年将会有1.5亿人开始使用5G网络,因此,400G的引入将成为必然趋势。

4G对比5G.jpg

云数据中心规模扩大:思科全球云指数报告指出,企业正快速迁移到云架构中,预计2020年,云计算的流量将占据全球数据中心总流量的92%。与此同时,思科预测,2020年云计算流量将从2015年的3.9ZB上升到14.1ZB。随着云计算流量的增长,以往的25G/100G已无法满足需求,因此,400G发展是必然的。

云数据中心规模扩大.jpg

视频流量需求增长:现如今,网络视听作为大众娱乐的刚需,使得视频成为各巨头抢占风口的关键点。在5G时代,视频流量将进一步增长。据相关数据表明,2017年视频流量在整个互联网流量的占比约为75%,2019年增长到了80%,整个互联网流量以平均每年26%的速度增长。以2019年为例,每月约200ExaBytes的互联网流量里80%来自于视频。预计到2022年将有超过82%的互联网流量来自于视频或者包含视频的应用。

互联网流量增长.jpg

400G产品标准化

400G产品体系日渐完善:400G以太网(IEEE 802.3bs)已于2017年12月正式获得批准,在该标准中规范了向前纠错(FEC)等新技术,便于改善误码性能,增加数据通信的可信度。目前,业界已有部分供应商根据相关标准研发出400G交换机并正式投入市场,如Cisco 400G Nexus、Arista 400G 7060X4系列、Mellanox Spectrum-2等。而400G连接方案也正在蓬勃发展,如400G DAC和400G光模块(其中包含400G QSFP-DD光模块、400G OSFP光模块、400G CFP8光模块等),其中400G QSFP-DD将凭借着自身高密度、低功耗的优势有望成为热门的400G封装。随着400G以太网的标准化、商业化和规模化发展,不久后400G产品体系将逐步完善,市面上将会出现更多的400G产品。

400G会带来什么样的影响?

促进25G/100G市场发展

相对于10G而言,由于25G可以为现有的100G(4*25Gbps)、即将到来的400G(8*50Gbps)和未来800G以太网提供网络基础,因此在行业内更倾向于提前铺设25G和100G网络,以便更好地过渡到未来的400G。所以,400G的快速发展,在一定程度上也将促进25G和100G市场的发展。

降低网络运营和维护成本

在接入、城域、数据中心内部设备互连中,传输距离较短,带宽需求较大,光纤资源相对稀缺;单载波400G技术能够通过简单的配置,提供较大的带宽传输,有效降低传输成本。在骨干以及较为复杂的城域网中,传输距离较长,节点数量较多,对传输性能的要求更加严格;双载波400G技术(2*200G)和优化算法可以压缩信道间隔,提高频谱效率,将传输距离延伸至几千公里,帮助运营商以最小的带宽资源快速部署网络。与此同时,400G解决方案可将单纤容量提升40%,功耗降低40%,网络性能得到大幅度提升,从而降低网络运营和维护成本。

光纤市场活跃 OM5尤为突出

对于多模布线系统来说,100G和400G之间最大的区别在于光纤总数的增加;对于单模布线系统来说,100G布线时所用到的双工LC和MPO/MTP等布线体系,400G仍然可以使用;对于并行或多条光纤传输来说,如 400GBASE-SR4.2采用4路并行传输技术和短波分复用技术,布线时采用OM5多模光纤可实现150米的传输距离,相对于OM3/MO4的传输距离而言稍远。因此,400G的到来将会促进光纤市场的发展,尤其是OM5多模光纤。

你准备好迎接400G以太网了吗?

毋庸置疑,400G以太网的发展已成为必然。

对于商家而言,机遇与挑战并存。如今,各大供应商陆续推出400G产品,然而,真正具备足够供应能力和稳定品质的供应商并不多。若想从激烈的400G市场竞争中获胜,除了提升产品品质和供应能力外,产品方案供应商还需从本质出发,关注用户痛点,如搭建成本、平滑过渡等问题。

对于用户而言,400G激烈的竞争和快速的技术发展将会带来众多利好。当然,不可否认400G尚处于卖方市场,整体搭建成本相对较高,但是,随着400G产品的标准化、规模化及量产的实现,400G搭建成本将逐步降低,用户也将有更多的选择。另外,伴随25G和100G部署成本的大幅下降,无论是对400G有迫切需求的用户,还是对处于观望中或尚未有迫切需求的用户,无疑都是有利的。

400G时代正在来临,你准备好了么?

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.2k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.4k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.1k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.4k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k