40G QSFP+ DAC 与 40G QSFP+ AOC有何区别?
如今,高性能且具有成本效益的解决方案是用户网络部署时的不二之选。对于短距离的40G网络部署而言,QSFP+ DAC高速线缆和QSFP+ AOC有源光缆具备低成本和高效益,被广泛应用于企业网和数据中心,例如,交换机与服务器之间的连接。那么您对这两种线缆了解多少?QSFP+ DAC高速线缆和AOC有源光缆之间有什么区别?这两种线缆与连接光纤的QSFP+光模块又有什么区别?阅读完本文您将找到答案。
QSFP+ DAC高速线缆是什么?
40G QSFP+ DAC高速线缆是两端均带有QSFP+连接器的高速双轴电缆,该线缆主要采用了镀银导体、物理发泡聚烯烃材料的绝缘芯线以及线对屏蔽或总屏蔽的方式。通常屏蔽线缆的线规(指铜缆直径)在24~30AWG之间,由于线规的数值越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径就越小,因此越长的DAC高速线缆其线规越小,这样可有效减少信号传输时的损耗,也就是线规数字越小传输距离越长。例如,飞速(FS) 1米40G QSFP+转QSFP+ DAC高速线缆的线规一般为28AWG,而7米40G QSFP+转QSFP+ DAC高速线缆的线规一般为24AWG。
QSFP+ DAC类型
QSFP+ DAC高速线缆分为有源和无源两种类型,其中无源QSFP+ DAC高速线缆没有驱动芯片,因此无需电能驱动即可传输信号,而且在传输的过程中不会对信号进行放大或均衡等调节。通常来说,无源QSFP+ DAC高速线缆的最大传输距离是7米,而有源QSFP+ DAC高速线缆拥有可以进行信号调理的驱动芯片,因此它的传输距离稍远,大约可传输10米甚至更长。
QSFP+ DAC应用
如今,市面上QSFP+ DAC高速线缆包含了40G QSFP+ 转QSFP+ DAC高速线缆和40G QSFP+ 转4*SFP+高速分支线缆两种。这两种QSFP+ DAC高速线缆应用场景不同,其中,QSFP+ 转QSFP+ DAC高速线缆主要用于短距离40G链路直连,如40G交换机与40G网卡的直连;而QSFP+转4*SFP+分支DAC高速线缆可将40G信号拆分为4个10G信号,因此它主要用于10G-40G网络升级。
QSFP+ AOC有源光缆是什么?
QSFP+ AOC有源光缆是由光纤和两个QSFP+连接器(两端各一个)组成,其中QSFP+ AOC有源光缆的光纤为多模光纤,而QSFP+ AOC有源光缆上的QSFP+连接实际上就是QSFP+光模块,因此QSFP+ AOC有源光缆的结构和价格比QSFP+ DAC高速线缆的更为复杂和昂贵。QSFP+ AOC有源光缆需要借助外部电源才能实现电信号和光信号的转换,最大传输距离可达100米。
QSFP+ AOC类型
目前,业界针对40G传输应用场景的不同推出了各种QSFP+ AOC有源光缆,其中包含了40G QSFP+ AOC有源光缆、40G QSFP+转4*SFP+有源分支光缆以及40G QSFP+转8*LC有源分支光缆(即40G QSFP+转4*双工LC有源分支光缆)三种类型(主流)。此外,一些供应商还可以提供40G QSFP+ 转8*SC/ST/FC有源分支光缆定制服务。
QSFP+ AOC应用
QSFP+ AOC有源光缆是一种经济高效的解决方案,可用于两台40G交换机的互连;40G QSFP+有源分支光缆适用于10G-40G网络升级,需要注意的是40G QSFP+转8*LC有源分支光缆需使用4个10G SFP+光模块连接LC双工连接器,如下图:
QSFP+ DAC与QSFP+ AOC有什么区别?
由上可知,QSFP+ DAC与QSFP+ AOC在设计和结构上存在差异性,除此之外,还有什么区别吗?如下:
工作原理
由于QSFP+ DAC和QSFP+ AOC的结构不同,导致两者的工作原理不同。不管是无源还是有源的QSFP+ DAC都可以使用铜缆进行信号传输,其中无源QSFP+ DAC无需进行信号调节即可直接进行传输,有源QSFP+ DAC内置驱动芯片会将信号进行放大再传输。而QSFP+ AOC是通过光纤来完成信号传输的,而且它只有借助外部电源才能实现电信号转光信号再转为电信号。
传输距离
由上可知,QSFP+ AOC有源光缆是通过光纤进行信号传输的,而QSFP+ DAC高速线缆是通过铜缆进行信号传输的,因此QSFP+ AOC有源光缆的传输能力比QSFP+ DAC高速线缆的传输能力强,最大传输距离约100米。与此同时,QSFP+AOC的弯曲半径更小,布线更加灵活。
成本
从结构上来看,QSFP+ DAC结构简单,组件少,其成本通常低于QSFP+ AOC。如,飞速(FS) 1米40G QSFP+转QSFP+无源DAC高速线缆的成本为150元,1米40G QSFP+转QSFP+AOC的成为为730元。
常见疑问解答
1.QSFP+ DAC/AOC与连接光纤的QSFP+光模块有何不同?
毋庸置疑,QSFP+ DAC/AOC具备技术优势和成本优势。如下:
功耗低。由于QSFP+光模块设计时是为了满足更远距离的信号传输,因此相对于QSFP+ DAC/AOC而言,QSFP+光模块会消耗更多的功耗,这也就是说QSFP+ DAC/AOC功耗低,使用它将有效减少整个网络的功耗。
即插即用。QSFP+ DAC/AOC真正的意义上实现了即插即用,使用时网络管理员无需在现场对连接器和线缆的连接口进行清洁,但QSFP+光模块和光纤跳线搭配使用时需要对所连接接口进行检查和清洁。在一定程度上,QSFP+ DAC/AOC可有效降低运营成本和时间。
成本低。当两台网络设备需要直连时,使用一根1米QSFP+ DAC高速线缆(无源)的成本为150元;使用一根1米QSFP+ AOC有源光缆的成本为730元;但若是使用QSFP+光模块和光纤跳线搭配组合,则需要两个QSFP+光模块和一根光纤跳线才能完成连接,以飞速(FS)平台参考价为例,成本为900元【2*300(40GBASE-SR4 QSFP+光模块的单价)+300(1米12芯MTP光纤跳线的单价)=900元】。
下表为QSFP+ DAC/AOC和QSFP+光模块的区别。
参数 | DAC | AOC | 光模块 |
---|---|---|---|
最大传输距离 | 7米(无源)/10米(有源) | 10米 | 40千米 |
线缆类型 | 铜缆 | 光缆 | 光纤跳线(常见MTP/MPO或LC光纤跳线) |
成本 | 低 | 中 | 高 |
2.是选择40G QSFP+ DAC?还是40G QSFP+ AOC?两者如何选择?
不同的应用场景需求各不相同,两者如何抉择需结合实际情况而定,如预算、传输距离等。如:
对于不到10米的传输链路来说,考虑到成本建议选择无源DAC高速线缆,尽管QSFP+ AOC也可以使用,但从成本角度来说,可靠的无源DAC高速线缆是更好的选择。对于10~100米的传输链路来说,选择40G QSFP+ AOC更为合适。
但如果传输链路的距离超过100米,那么就不建议您选择QSFP+ DAC和QSFP+ AOC,而是考虑光模块和光纤跳线搭配组合。当传输链路的距离达100米或150米,可选择40GBASE-SR4 QSFP+光模块和OM3或OM4光纤跳线搭配组合;当传输链路的距离达10千米,则选择40GBAESE-LR4 QSFP+ 光模块和单模光纤搭配组合。