飞速(FS)10G光模块选择指南
飞速(FS)的10G SFP+光模块专为万兆每秒(10 Gbps)的数据传输设计,满足多样化网络需求。该光模块支持多种传输距离,具备热插拔和数字诊断监控功能,全面适配200+品牌,为客户提供更灵活的选择。同时,这些10G SFP+光模块可提供SFP+、XFP、X2和XENPAK多种封装类型,能够覆盖数据中心到长距离传输各类应用场景,为客户带来全面解决方案。
飞速(FS)10G SFP+光模块概述
飞速(FS)推出的全系列10G SFP+光模块,凭借万兆每秒(10 Gbps)的的高速传输速率,轻松满足各类网络需求。该系列包括SFP+和XFP光模块等多种类型,并支持单模/多模传输,确保网络连接的灵活性和适应性。为满足不同品牌设备的全面适配需求,飞速(FS)10G SFP+光模块可提供多种编码方式,为客户带来多样化的选择。
当考虑购买或部署飞速(FS)的10G SFP+光模块时,客户应首先确认设备的兼容性,并核对网络所需的距离和波长规格。若应用于工业环境,还需考虑是否需要特殊功能,如延展温度范围或坚固外壳。鉴于市场产品和技术标准可能随时更新,建议直接访问飞速(FS)官网或联系客户经理获取支持。
飞速(FS)10G SFP+光模块类型
在现代通信网络中,10G光模块对于高带宽数据传输起着至关重要的作用。以下是飞速(FS)10G光模块的几种常见类型及其典型应用场景:
SFP+光模块
10G SR SFP+(短距):使用850nm波长适用于多模光纤,传输距离可达300m。主要用于短距离数据传输,如数据中心内部。
10G LR SFP+(长距):使用1310nm波长,可通过单模光纤传输,传输距离可达10km。适用于长距离的校园网或城域网连接。
10G ER SFP+(超长距):使用单模光纤,在1550nm波长处可实现长达40km的传输距离。
10G ZR SFP+(极长距):用于超长距离传输,该类型使用1550nm波长在单模光纤上进行传输,可达到80km的传输距离。
XFP光模块
10G SR XFP:类似于10G SR SFP+光模块,适用于多模光纤的短距离应用,传输距离可达300m。
10G LR XFP:适用于单模光纤的长距离传输,类似于10G LR SFP+光模块,传输距离可达10km。
10G ER XFP:支持单模光纤传输,最大传输距离可达40km。
10G ZR XFP:适用于超长距离的单模光纤传输,传输距离可达80km。
X2和XENPAK光模块
10G SR/LR/ER/ZR X2:早期用于10G连接的光模块,在SFP+和XFP光模块普及之前使用较多。它们体积较大,但仍可在支持其封装旧设备中使用。
10G SR/LR/ER/ZR XENPAK:早期第一代10G模块,其封装与特定大小的设备兼容。
BIDI光模块
10G BIDI:BIDI(双向)光模块可使用单根光纤完成信号的发射与接收,有效地减少连接所需的光纤数量。这些10G BIDI光模块提供多种波长选择,能够支持与传统SFP+光模块相当的传输距离,通常可覆盖至10km或更远,具体距离取决于不同的版本型号。
CWDM/DWDM光模块
10G CWDM SFP+:粗波分复用光模块,通过在单根光纤对上使用不同的波长来实现多个连接,适用于多信道传输。
10G DWDM SFP+:密集波分复用光模块,与CWDM光模块类似,但波长间隔更窄,在同一对光纤中可容纳更多的信道。
飞速(FS)10G光模块亮点
飞速(FS)10G光模块在各种网络配置中展现出显著优势,从数据中心内部连接到长距离传输。以下是飞速(FS)10G光模块的一些主要亮点:
广泛兼容性:飞速(FS)10G光模块设计与各大品牌的网络设备兼容。它们通常支持多源协议(MSA)标准,确保可以与符合相同标准的设备配合使用。
多种封装:飞速(FS)提供多种封装的10G光模块,包括SFP+、XFP、X2和XENPAK,以满足不同的网络设备和客户需求。
多种传输距离选择:这些10G光模块适用于短距离(SR)、长距离(LR)、扩展距离(ER)和超长距离(ZR)应用,为网络设计和扩展提供了灵活性。
支持BIDI技术:飞速(FS)提供支持BIDI技术的光模块,可以在单根光纤上实现双向通信,减少整体光纤基础设施的需求和成本。
CWDM/DWDM技术:飞速(FS)的10G光模块包括粗波分复用(CWDM)和密集波分复用(DWDM)光模块。这些技术可以在单根光纤对中多路复用多个光信号,增加光纤容量,无需敷设额外的光纤线路。
高速传输:飞速(FS)10G光模块能够处理高达10Gbps的数据速率,适用于流媒体、云计算和存储区域网络等高带宽应用。
低功耗:飞速(FS)光模块注重能源效率,通过优化功耗设计,降低了运行网络设备的总体功耗成本。
可靠性和耐久性:飞速(FS)提供坚固耐用的10G光模块,确保可靠的性能和长期使用寿命,即使在恶劣的网络环境下也能保持稳定运行。
高质量和稳定支持:飞速(FS)针对10G SFP+进行严格的测试,包含波长、流量、端面测试等,确保每个光模块都符合行业标准,并为客户提供售后咨询和故障排除服务。
飞速(FS)专注于为应对网络速率与容量增长挑战提供10G光模块解决方案,凭借广泛且灵活的产品线布局及出色的成本效益优势,成为客户构建高效、可扩展网络架构的理想选择。
如何选择合适的飞速(FS)10G SFP+光模块
在挑选合适的飞速(FS)10G SFP+光模块时,首要需明确网络的具体需求,如涵盖连接距离(如SR短距、LR长距、ER超长距或ZR极长距)以及光纤类型(多模或单模)。其次需验证SFP+光模块的数据速率与网络设备的兼容性,并仔细查阅网络设备制造商提供的硬件兼容性列表,以确保所选光模块得到官方支持与认可。
在选择SFP+光模块时,还需考虑波长及复用技术,如适用于提高通道密度的CWDM(粗波分复用)或DWDM(密集波分复用)光模块。同时,确保所选光模块的连接器类型与光纤跳线适配,并验证光纤跳线能否满足既定的数据速率与传输距离要求。若需对光链路实施实时监控,推荐选用集成数字光学监控(DOM)功能的SFP+光模块,以提升网络管理的便捷性与效率。
在选择SFP+光模块时,建议考虑选用略高于当前需求的规格,以预留空间应对网络未来的扩展与增长。最终决策时,应综合权衡技术需求与预算限制,尤其当涉及批量采购时,需仔细评估光模块的成本效益。
总结
飞速(FS)提供的全系列10G SFP+光模块支持10Gbps高速传输,支持单模和多模光纤传输,并适配各大品牌设备。其产品线包括各种封装的光模块,如SFP+、XFP以及早期的X2和XENPAK,支持不同的传输距离。在选择合适的飞速(FS)10G SFP+光模块时,建议深入考量当前网络的具体需求、以及与当前网络设备的兼容性和未来网络架构的可扩展性,并平衡技术和预算,为未来的网络升级预留空间。如需获取全新信息,您可以直接访问飞速(FS)官网或咨询客户经理。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日