100G QSFP28 PSM4光模块综合介绍
随着网络传输速率的不断升级,100G光模块市场正在蓬勃发展,其中,100G QSFP28 PSM4光模块作为一种低成本实现中长距离传输的100G光模块,被广泛应用于园区数据中心互联,那么您对它了解多少?本文将为您详细介绍100G QSFP28 PSM4光模块。
QSFP28 PSM4光模块概述
什么是QSFP28 PSM4光模块?
100G QSFP28 PSM4光模块内置数字诊断功能,符合100G PSM4 MSA标准。与100G QSFP28 SR4光模块不同的是,100G QSFP28 PSM4光模块采用了单模光纤并行的传输模式,可在波长为1310nm的单模光纤上实现2千米的信号传输。100G QSFP28 PSM4光模块采用MTP/MPO接口设计,拥有四条并行传输通道,每通道传输速率为25Gbps。
QSFP28 PSM4光模块的工作原理
100G QSFP28 PSM4光模块通过Layser阵列将并行电输入信号转换为并行光信号,然后在MTP/MPO单模带状光纤上并行传输;到达接收端后,PIN阵列将并行光信号转换为并行电信号。由此可见,100G QSFP28 PSM4模块的工作原理与100G QSFP28 SR4光模块的工作原理大同小异, 不同之处在于前者在单模光纤上运行,而后者在OM3/OM4多模光纤上运行。若想了解更多有关100G QSFP28 SR4光模块的信息可访问《您对QSFP28 SR4光模块了解多少?》。
图1:QSFP28 PSM4光模块工作原理示意图
飞速(FS)QSFP28 PSM4光模块参数表
飞速(FS)致力于为全球企业客户提供稳定安全、高效便捷的高速通信解决方案,能在线供应符合QSFP28 MSA、IEEE 802.3ba 100GBASE-PSM4和IEEE 802.3bm CAUI-4标准的100G QSFP28 PSM4光模块,经流量测试、环境测试、真机测试等一系列测试,它不仅能与其他品牌的100G QSFP28 PSM4光模块通信,也能应用在市场上众多的品牌交换机、路由器等设备上,如Cisco,Juniper,Arista,Brocade,Dell等,目前该模块已得到客户的认可。下表为飞速(FS)100G QSFP28 PSM4光模块的基本参数。
型号 | QSFP28 PSM4光模块 |
---|---|
波长 | 1310nm |
连接器 | MTP/MPO-12 |
光纤类型 | 单模光纤跳线 |
发射光功率 | -10~3dBm |
支持的协议 | 100G以太网和MSA标准 |
最大传输速率 | 103.1 Gbps |
最大传输距离 | 500m |
激光器类型 | 4x DFB |
是否支持DDM/DOM | 支持 |
接收灵敏度 | <-11.5dBm |
工作温度 | 0℃~70℃ (32~158°F) |
CDR(时钟和数据恢复) | TX和RX端内置CDR |
QSFP28 PSM4光模块的优势
1. 飞速(FS)所有的QSFP28 PSM4光模块都经过一系列的严格测试来确保其高性能和兼容性,可与其它符合行业标准的品牌的100G PSM4光模块互相连通。.
2. 飞速(FS)为所有QSFP28 PSM4光模块提供一年内退换货服务及五年保修承诺。
3. 飞速(FS)QSFP28 PSM4光模块可以通过FS Box(光模块编码器)实现现场改码,支持超200个品牌设备写码。.
4. 中国大陆地区购买飞速(FS)QSFP28 PSM4光模块可享受顺丰物流支持,我们承诺80%以上的订单可在下单当天发货。
QSFP28 PSM4光模块应用场景
QSFP28 PSM4光模块是传输距离小于500m的低成本理想解决方案。一方面,它可以用于100G到100G的直接连接。另一方面, QSFP28 PSM4光模块也可以应用于短距离实现25G到100G的迁移。
100G-100G直连方案
100G-100G直连方案只需要将两个100G QSFP28 PSM4光模块插入对应的100G交换机,再用MTP光纤跳线相连即可
图2:100G QSFP28 PSM4光模块100G直连方案
25G-100G迁移方案
如何将网络从25G迁移到100G?实现25G到100G迁移的方法非常简单——使用100G QSFP28 PSM4光模块和4个25G SFP28 LR光模块,通过MTP转LC OS2单模光纤跳线连接即可。
图3:100G QSFP28 PSM4光模块25G-100G互连方案
QSFP28 PSM4光模块常见问题解答
问题1:什么是100G PSM4标准?飞速(FS)的QSFP28 PSM4光模块是否符合该标准?
答:100G PSM4标准是一种多源协议(MSA),是除IEEE 100G以太网标准以外的另一种定义光模块的标准。该标准定义了100G QSFP28 PSM4光模块通过单模光纤提供四个25Gbps的收发通道,且专门为中长距离网络布线而设计的光模块。飞速(FS)所有的QSFP28 PSM4光模块均完全符合QSFP28 MSA和IEEE 802.3bm 100GBASE PSM4标准。
问题2:可以使用单模分支跳线将100G QSFP28 PSM4光模块与4个25GBASE LR SFP28光模块连接吗?
答:可以的。这种连接方案是可行的。
问题3:QSFP28 PSM4光模块的品牌名后带“兼容”是什么意思?你们会检测QSFP28 PSM4光模块的兼容性吗?
答:QSFP28 PSM4光模块的品牌名后带“兼容”是指每个不同品牌对应一个兼容模块。飞速(FS)会检测每只QSFP28 PSM4光模块的兼容性,并提供真机检测报告。
问题4:是否需要清洁QSFP28 PSM4光模块的连接器呢?
答:需要,灰尘和污染物会积聚在QSFP28 PSM4光模块的连接器上,有可能会导致发射光功率降低的问题,为了确保传输的稳定性,需要清洁QSFP28 PSM4光模块的连接器。
问题5:在设备中使用第三方兼容的QSFP28 PSM4光模块是否会对制造商提供的保修政策产生影响?
答:不会。网络设备制造商不会要求您必须使用主流品牌的光模块,当网络中出现故障时,只要该故障不是由于使用第三方兼容的光模块引起的,制造商会继续提供保修政策,但是该模块必须在保修期内。
相关文章: