FTTH网络中的一级分光和二级分光
基于无源光网络技术(PON,passive optical network)的光纤到户(FTTH,fiber to the home)接入网是一种点到多点的网络结构,即利用光分路器将中心局端信号传送到多个终端用户。光分路器在FTTH网络中有两种不同的分布方式:集中分布和级联分布,分别对应一级分光和二级分光两种分光模式。这两种分光方式各有优缺点,本教程将对其进行详细介绍。
一级分光概述
一级分光是指光线路终端(OLT,optical line terminal)和光网络单元(ONU,optical network unit)之间的光分路器是并行的,其基本表现形式为“OLT→光分路器→ONU”,这里使用的光分路器的分光比通常是1:64。在一级分光应用中,光分路器可以集中安装在中心局端,但是为了节省光纤成本,实际应用中通常将光分路器安装在OLT和ONU之间。中心局端和光分路器通过主干光缆(也叫馈线光缆)连接,用户终端和光分路器通过配线光缆连接。主干光缆一般选用通用室外光缆,纤芯数从12芯到144芯不等;配线光缆则根据具体的应用环境选择,一般选用通用室外光缆,对于某些场合,可能需要选择阻燃光缆。
二级分光概述
二级分光是指OLT和ONU之间的光分路器是级联的,其基本表现形式为“OLT→光分路器1→光分路器2→ONU”,光分路器1的分光比通常是1:4或1:8,光分路器2的分光比通常是1:8或1:16。在二级分光应用中,一级光分路器常安装在光交接箱或分纤箱内,第二级光分路器常安装在离终端用户较近的驻地、小区。
一级分光与二级分光分别有何优缺点?
一级分光的优缺点详解
如前文所述,一级分光应用中的光分路器都集中分布在一个地方,因此能最大化地利用OLT端口。
一级分光在ODN网络结构中主干光缆以分光器为单位分配光纤,一个分光器配一芯光纤线缆,对应OLT上的一个PON端口,因此在该结构中,主干光缆用量较少。配线光缆则以用户数为单位分配光纤,一般小区住户以1:1或1:0.8的比例配纤,光纤用量较大。综合来看,一级分光具备以下几点优点:
1、节省PON端口资源。在一级分光架构下每个用户都是用过光缆直连到分光器,实现了分光器的灵活覆盖及效用发挥,且减少了分光器的使用数量,节省了PON端口资源,同时OLT端口也实现了更广泛的物理分布,OLT插件在网络架构中最大限度的发挥了效用。
2、网络测试更方便。因为一级分光架构实现了中心局端到用户端的点对点光缆连接,在该种架构中除了光纤法兰等跳接设备以外没有其他的设备,当网络出现故障时,可快速对每个用户的链路情况进行测试和故障定位,运维效率得到明显提升。
3、可最大限度地减少分光器信号衰减。大家都知道当光信号遭遇分光器等网络部件连接的时候,光信号都会产生不同程度的衰减,因此,当分光器级联在一起的时候,光信号在每个寄件上都将产生损耗,从而影响光信号的传输距离,而采用一级分光架构可有效减少链路中的信号衰减。
除上述优点外,一级分光架构也有较为明显的缺点:
1、采用一级分光架构需使用的配线光缆数量较大,对管道和光纤资源耗费较多;
2、投入资金成本较大;
二级分光的优缺点详解
二级分光应用中的光分路器呈级联分布,适合用在终端用户分散、数量较小的应用中。与一级分光不同在于,二级分光用主干线缆延伸替代了配线光缆,且分光器以分散式分布,下沉至楼道单元中,替代了光分线盒。二级分光架构主要有以下几点优点:
1、节省光缆与管道资源,减少投入成本。因在二级分光应用中分光器下沉至了楼道,对比一级分光结构,减少了大量配线光缆的使用,从而降低了投入成本。
2、确保用户带宽。在二级分光架构中每个单元或每栋楼都配备有一个分光器,每个分光器上的用户数量较少,因此每个用户所占有的网络带宽较大。
二级分光架构也有其不可忽视的缺点:对PON端口的需求量较大。因为每栋楼或每个单元都需要一个分光器,而一个分光器对应一个PON端口,因此二级分光架构对PON端口的需求量较大,若部分楼栋的用户数量较少,则PON端口得不到充分的利用,免不了造成资源浪费。
选择PLC光分路器or FBT光分路器?
不同的光分路器必然应用于不用的FTTH网络需求中,现在市面上常见的有PLC光分路器和FBT光分路器两种,在选择光分路器之前,可以先了解下PLC光分路器和FBT光分路器之间的差异,然后再根据自身的需求去做选择。下表展示了PLC光分路器和FBT光分路器的核心参数:
参数 | PLC光分路器 | FBT光分路器 |
波长范围 |
1260-1650 nm |
单/双/三窗口 |
分光比 | 平均分配 | 平均或不平均分配 |
体积 | 小 | 多路分光时体积较大 |
波长敏感度 | 低 | 高 |
价格 | 较高 | 较低 |
结束语
基于PON技术的FTTH是未来接入网络发展的趋势,而选择一级分光还是二级分光对于网络的效能、投入和运营成本影响重大,我们应根据实际情况选择既能节省成本又能满足未来需求的分光方式。飞速(FS)供应一系列高性价比的FTTH网络解决方案,包括光分路器、分纤箱、OLT、ONU等,满足您的不同网络需求。如有需求,可进入飞速(FS)了解详情,或拨打我们的服务热线:4008-652-852直接咨询客服。