企业级交换机VS数据中心交换机VS家用交换机:有什么区别?如何选择?
现如今,交换机已不再是电信专有,在数据中心、企业网络、家居办公等地随处可见它的影子。不同的使用场景对交换机的要求不同,于是就有了数据中心交换机、企业级交换机以及家用交换机等,其中企业级交换机普及率较高,那么您对企业级交换机了解多少?企业级交换机与数据中心交换机和家用交换机有什么区别呢?又该如何选择呢?阅读完本文您将从中找到答案。
什么是企业级交换机?
企业级交换机是一种可为快速以太网、千兆以太网以及万兆以太网提供数据转发的以太网交换机,具备CLI、Web以及SNMP等管理功能和可操作的配置功能(如显示、修改、备份以及还原等)。一般来说,企业级交换机都是机架式交换机,当它作为骨干交换机时,可支持500个以上的信息点。
企业级交换机类型概述
根据三层网络结构模型,企业级交换机可分为接入层交换机、汇聚层交换机以及核心层交换机三种类型。其中,接入层交换机相当于公司架构里的基层员工,主要是为无线AP、电脑、IP摄像头等终端设备提供网络连接;汇聚层交换机就相当于公司架构里的中层管理,是多台接入层交换机的汇聚点,主要是用来汇聚接入层交换机所有的通信并提供到上行链路中;核心交换机相当于公司架构里的管理高层,是网络的枢纽中心,主要是通过高速转发通信提供快速且可靠的骨干传输结构。
对比项 | 接入层交换机 | 汇聚层交换机 | 核心层交换机 |
---|---|---|---|
工作层 | 接入层 | 汇聚层 | 核心层 |
特性 |
二层交换机 可靠性低 功能性低 吞吐量低 |
二层或三层交换机 可靠性高 功能性高 吞吐量高 | 三层交换机 可靠性最高 功能性最高 吞吐量最高 |
网络架构中的数量 | 较多 | 一般来说,介于其他两种交换机数量之间 | 较少(一般一两台) |
功能 | 访问控制、安全管理、VLAN、以太网供电等 | 数据包过滤、QoS等 | QoS、冗余组件等 |
成本 | 低 | 高 | 最高 |
交换机类型 | 如,千兆交换机 | 如,万兆交换机 | 如,25G/40G/100G交换机 |
企业级交换机、数据中心交换机和家用交换机有什么区别
上述是从企业网交换机本身来看,接下来将企业网交换机与数据中心以及家居办公交换机对比,以便于进一步了解企业网交换机。那么,数据中心交换机、企业级交换机和家用交换机有什么区别?
首先,三者所连接的对象不同。一般来说,数据中心交换机主要是用来连接服务器或者IP存储,如飞速(FS)推出的高性能N系列交换机,家用交换机主要是用来连接路由器;而企业级交换机主要用来连接无线AP、IP摄像头以及电脑等设备,如飞速(FS) S3900系列交换机。
其次,三者的功能有较大的区别。其中,数据中心交换机的功能复杂且最强大,家用交换机的功能最为简单。
-
由于数据中心需要更高密度和带宽,且对业务准确识别与控制能力要求较高,因此一般来说数据中心交换机会采用了大缓存、虚拟化、FCOE、TRILL(大二层)等技术,具备更高密度和带宽以及更高质量的业务和控制识别能力,做到快速响应且无丢包,确保业务的连续性和系统的可靠性。与此同时,数据中心为了应对日后带宽的日益增长,将三层网络架构转变为了脊叶网络架构,其中脊交换机作为网络架构的核心,叶交换机为服务器等提供网络连接。
-
在企业网络中,因为接入设备的多元化,既有有线设备又有无线设备,如打印机、IP电话、电脑等设备,因此企业级交换机一般会采用了PoE、MPLS、QoS、VPN等,具备较高的安全管理能力,可对每个接入设备实现跟踪监控管理,确保网络的安全可靠性。
-
家居办公通常来说人数不超过10人,因此多数人选择傻瓜式交换机作为家用,功能简单,没有网管功能,只需通信即可。在家居办公网络中,家用交换机相当于只是用来扩展路由器的端口,增加接入用户数。而且因为家用交换机在使用时是即插即用的,没有配置管理,相对来说成本低。
最后,三者的价格也存在差异。一般来说,数据中心交换机的价格>企业级交换机的价格>家用交换机的价格。
企业应该选择数据中心交换机还是企业级交换机?
在网络架构中,交换机作为核心网络设备,它的性能影响着网络的性能,因此交换机选择是非常重要的。由上可知,企业级交换机和数据中心交换机的功能都比较丰富,那么企业该如何做出选择呢?可从以下几个方面考虑。如,
-
是否需要超大容量的背板带宽和线速的转发率,若是需要则选择数据中心交换机,若对其要求不是特别高选择企业级交换机即能满足需求。
-
是否需要虚拟化将多台网络设备统一管理,若是需要选择数据中心交换机,若是网络设备少,无需统一管理,选择企业级交换机即可。
-
是否需要强大的网络管理功能,如果是简单的VLAN间通信、优先级队列服务和网络安全控制,一般来说,企业级交换机是能够满足需求的。若是除了要求其具备路由协议/ACL/QoS/负载均衡等各种高级网络协议以外,还需要FCOE、TRILL等功能,那么选择数据中心交换机更为合适。
-
是否需要支持多种业务,如语音、视频、数据等,若是需要选择企业级交换机较为合适。
无论如何,企业都须从自身的网络需求出发,以最“美丽”的价格购买到性能良好且符合需求的交换机才是最关键的。
总结
经上述详细介绍,相信您对企业级交换机有了更加充分的认识,能区分出企业级交换机、数据中心交换机和家用交换机,并作出正确的选择。若想了解企业级交换机在选购时需要具体考虑哪些因素,可访问《企业级交换机如何选择?》。