飞速(FS)有源DWDM解决方案:实现高效部署和管理的关键
随着5G时代的到来,支持更高数据速率、较低延迟和更大传输容量的网络设施大量铺设,满足了人们对高质量通信的现有要求。然而,传统光网络中通常每个业务通过多根光纤进行传输,大大降低了传输效率。
有源DWDM网络是一种光纤传输技术,它能够在一根光纤同时传输多个不同波长的光信号,实现在光纤骨干网络和数据中心互连应用中传输大量数据的效果。与无源DWDM网络不同,有源DWDM网络通常包括OEO、有源DWDM复用器/解复用器、EDFA、DCM和其他有源WDM组件,更适用于长距离传输。此外,有源DWDM网络还可以通过光监控通道提供链路监控和诊断。飞速(FS)提供了两种有源DWDM解决方案,可以实现更好的网络管理和部署效果,请看以下详细介绍。
飞速(FS)有源DWDM解决方案
用于80km数据中心互连的100G DWDM PAM4 开放式光线路系统
飞速(FS)100G DWDM PAM4 开放式光线路系统是一款高度集成的有源DWDM传输平台,它在1U空间内集成了40通道DWDM复用器/解复用器、光放大器、色散补偿模块和监控口,极大地节省了DWDM网络部署的空间,同时可提供高达2.0T的容量,专为中程和80km远程数据中心互连连接设计,满足企业DCI和城域网络对机架空间节省和高容量应用的需求。
此外,它具有零触点和自动配置功能,支持自动光纤距离测量和自动色散补偿设置,减少配置时间,大大提高了DWDM网络的部署效率,运维简易,降低了对网络管理人员的要求。
下图展示了100G DWDM PAM4 开放式光线路系统在80km数据中心互连应用中的具体连接。
40通道 有源DWDM密集波分复用器以提供更好的光链路监测
基于AAWG技术,40通道 有源DWDM密集波分复用器是一款高密度、低损耗、容量高达400G的独立设备,具备可视化监控端口,管理灵活简易,为用户带来极大的便利。该密集波分复用器可以通过使用1530nm和1550nm CWDM通道,可以在单个CWDM通道内传输多个DWDM通道,提供了一种既具有成本效益又易于扩展的解决方案。
此外,它还支持1G/10G/25G/40G/100G/200G以太网、SAN、OTN、SDH/SONET和本地视频服务的多速率多业务混合,为数据中心互连、云服务提供商、视频提供商等提供高效便捷的DWDM部署解决方案。
如下图所示,40通道 有源DWDM密集波分复用器通过10G DWDM SFP+光模块与S5860-20SQ交换机和M6200 2U机箱平台相连接。与上一个有源DWDM解决方案相比,这个解决方案需要添加OEO、DCM、EDFA等有源设备进行远距离传输。
结论
总之,以上两种有源DWDM解决方案都支持40通道多速率传输,适用于长距离高带宽应用。区别在于,当它们想要实现相同的效果时,100G DWDM PAM4 开放式光线路系统高度集成EDFA、DCM等,能够在网络部署和管理方面比DWDM密集波分复用器更便捷。