飞速(FS)InfiniBand光模块和线缆指南
InfiniBand网络架构因其高速、低延迟和可扩展性优势,广泛应用于高性能计算(HPC)。飞速(FS)提供多样化的InfiniBand光模块和线缆,为客户提供高性能InfiniBand网络解决方案,以建立高效可靠的网络连接。
飞速(FS)InfiniBand光模块和线缆概述
飞速(FS)现货供应40G到800G的InfiniBand光模块,提供多种封装(QSFP+、QSFP28、QSFP56和OSFP),与各大品牌网络设备无缝连接,便于平稳集成到现有的InfiniBand基础设施中,广泛适用于现代数据中心和高性能计算等场景。以下是飞速(FS)InfiniBand光模块和线缆的基本介绍。
类型
|
产品
|
封装
|
最大传输距离
|
功耗
|
---|---|---|---|---|
|
800G OSFP SR8
|
OSFP
|
30m@OM3/50m@OM4
|
≤15W
|
800G OSFP DR8
|
OSFP
|
500m
|
≤16.5W
|
|
800G OSFP 2FR4
|
OSFP
|
2km
|
≤16.5W
|
|
800G OSFP高速线缆
|
OSFP到OSFP
|
1.5m
|
≤0.1W
|
|
800G OSFP分支高速线缆
|
800G OSFP到2 x 400G QSFP112
|
2m
|
≤0.1W
|
|
800G OSFP到4 x 200G QSFP112
|
2m
|
≤0.1W
|
||
800G OSFP到4 x 200G QSFP112
|
2m
|
≤0.1W
|
||
800G OSFP到2 x 400G OSFP
|
2m
|
≤0.1W
|
||
|
400G OSFP SR4
|
OSFP
|
30m@OM3/50m@OM4
|
≤12W
|
400G OSFP DR4
|
OSFP
|
500m
|
≤10W
|
|
400G OSFP高速线缆
|
OSFP到OSFP
|
2m
|
≤0.1W
|
|
400G OSFP分支高速线缆/光缆
|
400G OSFP到2 x 200G QSFP56
|
2m
|
≤0.1W
|
|
|
200G QSFP56 SR4
|
QSFP56
|
100m
|
<5W
|
200G QSFP56 FR4
|
QSFP56
|
2km
|
≤6.5W
|
|
200G QSFP56高速线缆/光缆
|
QSFP56到QSFP56
|
50m
|
≤4.5W
|
|
200G QSFP56分支高速线缆
|
QSFP56到2x QSFP56
|
30m
|
≤4.5W
|
|
2x QSFP56到2x QSFP56
|
30m
|
≤0.1W
|
||
|
100G QSFP28 SR4
|
QSFP28
|
100m@OM4/70m@OM3
|
≤15W
|
100G QSFP28 CWDM4
|
QSFP28
|
2km
|
≤2.5W
|
|
100G QSFP28 PSM4
|
QSFP28
|
500m
|
≤3.5W
|
|
100G QSFP28 LR4
|
QSFP28
|
10km
|
≤3.5W
|
|
100G QSFP28高速线缆/光缆
|
QSFP28到QSFP28
|
100m
|
≤2.2W
|
|
|
40G QSFP+ SR4
|
QSFP+
|
150m@OM4/100m@OM3
|
≤1.5W
|
40G QSFP+ CSR4
|
QSFP+
|
400m@OM4/300m@OM3
|
≤0.5W
|
|
40G QSFP+ LR4
|
QSFP+
|
10km
|
≤3.5W
|
|
56G QSFP+高速线缆/光缆
|
QSFP+到QSFP+
|
100m
|
≤1.5W
|
|
40G QSFP+高速线缆/光缆
|
QSFP+到QSFP+
|
100m
|
≤1.5W
|
飞速(FS)InfiniBand光模块和线缆亮点
飞速(FS)InfiniBand光模块和线缆功能丰富,可提供FDR、EDR、HDR和NDR高速传输网络解决方案,非常适用于InfiniBand网络和英伟达(NVIDIA)GPU加速的HPC端到端系统。以下是飞速(FS)InfiniBand光模块和线缆的亮点:
-
出色性能和设计
飞速(FS)InfiniBand光模块采用先进的Broadcom DSP芯片和数字诊断监测(DDM)等信号处理技术,可在短距离和长距离链路上实现高达400Gbps的高性能传输。
-
高可靠性和兼容性
这些InfiniBand光模块符合严格的质量标准,经过全面性能测试,并享有5年保修期。此外,每个光模块和线缆都经过兼容性测试,以确保与英伟达(NVIDIA) InfiniBand设备(包括InfiniBand交换机、ConnectX-7网卡和BlueField-3 DPUs)全面适配。
-
成本效益
飞速(FS)InfiniBand光模块具有成本效益,高吞吐量、低延迟和低功耗,适用于处理大规模数据的HPC应用。除了出色的性能和可靠性外,飞速(FS)还提供24h在线服务,确保及时响应和支持;配备自动化仓储管理系统,拥有7个全球本地化仓库,可实现产品快速交付。
飞速(FS)InfiniBand光模块和线缆应用案例
在与全球客户的多次合作中,飞速(FS)展现其在InfiniBand设备方面的专业知识和可靠性。下图展示飞速(FS)InfiniBand光模块的典型应用,帮助客户建立高性能计算网络,满足大规模计算和数据传输的需求。
飞速(FS)400G和800G InfiniBand光模块在英伟达(NVIDIA) MQM9790 InfiniBand交换机与英伟达(NVIDIA) InfiniBand网卡之间,以及交换机之间实现高达400G的可靠连接。这些光模块支持多种传输距离配置,以适应不同场景下的部署需求。针对客户需求,飞速(FS)提供定制化InfiniBand网络解决方案,包括InfiniBand光模块和线缆,实现高效HPC网络连接。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日