10G DAC高速线缆 VS 10G AOC有源光缆:在10G网络部署中如何选择?
10G 网络结构化布线方案通常采用SFP+光模块和光纤跳线,除此之外,10G DAC高速线缆和10G AOC有源光缆也是一种高性价比的备选方案,因为他们具有高性能、低预算的特性。本文将详细介绍10G SFP+ DAC高速线缆与10G SFP+ AOC有源光缆,并将两者进行对比。
10G DAC高速线缆/AOC有源光缆介绍
10G DAC高速线缆由一根双芯铜缆与两端的SFP+连接器组成,可直连到有源设备。DAC高速线缆又包含有无源DAC和有源DAC,两者都可以通过铜线直接传输电信号。不同的是,前者可以在没有信号调制的情况下进行传输,而后者在光收发器内部装有电子元件来增强信号。一般情况下10G DAC高速线缆用在布线机架间来连接交换机、服务器和存储设备。
10G AOC有源光缆由多模光纤跳线以及两端的SFP+连接器组成,需要外部电源来完成光/电信号的转换,先从电信号转换为光信号,最后再转换成电信号。和10G DAC高速线缆一样,10G AOC有源光缆也主要用在数据中心机架之间的存储设备、交换机、以及交换机与服务器间的互联。
图 1:DAC高速线缆 VS AOC有源光缆
10G DAC高速线缆与10G AOC有源光缆有什么区别?
通过上述对10G DAC高速线缆与10G AOC有源光缆的简单介绍,可明显能看出二者有所区别,具体表现在以下几方面:
抗电磁干扰能力:10G AOC有源光缆比10G DAC高速线缆强
电磁干扰(EMI)是指外部电源对电路产生的干扰。如前所述,10G有源光缆中含有光纤,这是一种不能导电的电介质。因此,AOC有源光缆不受电磁干扰,可以在多数情况下使用。而10G DAC高速线缆中含有铜材质,因为铜会传输电信号的特性,易受电磁干扰的影响。为了避免出现系统崩溃,故障等一系列问题,必须要重视使用时的电磁干扰环境。
功耗:10G DAC高速线缆比10G AOC有源光缆小
通常情况下,10G AOC有源光缆的功耗为1-2W,10G有源DAC高速线缆的功耗一般小于1w,而无源DAC高速线缆由于特殊的散热设计,功耗低至0.15w,几乎可以看作零功耗。因此,采用DAC高速线缆方案可有效降低功耗带来的运营成本。
环境温度:10G DAC高速线缆比10G AOC有源光缆适用范围更广
由于10G DAC高速线缆的功耗非常低,无源DAC更是几乎零耗能,零热量。因此DAC高速线缆适用环境温度范围更广。与DAC高速线缆相比,10G AOC有源光缆的工作温度范围则受到限制,但由于弯曲半径更大,有助于加快气流冷却。
传输距离:10G AOC有源光缆比DAC高速线缆长
10G AOC有源光缆采用光纤技术,其最远传输距离为100m,而10G DAC高速线缆的最远传输距离为10米(无源DAC:7m;有源DAC:10m)。需要注意,通过DAC高速线缆进行数据传输的最大距离可随速率的变化而变化,当速率增长时传输距离会缩短。例如100G DAC高速线缆最大传输距离为5m。正因如此,DAC高速线缆通常被用于同一机架内设备的连接。综上,DAC高速线缆更适用于短距离传输,而AOC有源光缆则适用于远距离组网。
成本:10G DAC高速线缆比10G AOC有源光缆低
10G DAC高速线缆的价格总体来说低于10G AOC有源光缆,因为10G DAC高速线缆的内部元件较少,结构相对简单,且采用铜缆材质比采用光纤材质便宜的多。也就是说,在大型数据中心进行短距离网络部署时,选用大量的DAC高速线缆将比AOC有源光缆节省更多成本。若是长距离传输需求,则需对比一下两种方案产生的整体费用。
10G DAC高速线缆与AOC有源光缆的典型应用场景有哪些?
由于10G DAC高速线缆与AOC有源光缆存在一定的差异性,它们通常被应用在不同的工作环境。
10G DAC高速线缆:服务器到交换机的连接
10G DAC高速线缆 通常被用于10G ToR交换机和服务器之间的ToR(Top of Rack)互连或10GbE交换机的堆叠。由于10G SFP+ DAC高速线缆通常支持7m的链路,同时具有低功耗、低延迟和低成本的特点,因此这种DAC高速线缆方案是短距离服务器到交换机连接连接的一种理想选择。
图 2:10G SFP+ DAC 高速线缆:服务器到交换机的连接
10G AOC有源光缆:交换机到交换机的连接
因不受严格的链路长度限制,10G AOC有源光缆在数据中心ToR、EoR和MoR中都有应用。10G AOC有源光缆理论上最远传输距离可达100米,因此常见被应用于机架间交换机到交换机的连接。10G AOC有源光缆是适用于 10G 以太网和 10G 光纤通道应用的高性能且经济高效的 I/O 解决方案。
图 3:10G SFP+ AOC 有源光缆:交换机到交换机的连接
结论
综上所述,在选择10G网络布线方案时,需要综合考虑应用环境、布线空间、距离、功耗、预算等因素。当传输距离在7米以内、功耗有限制以及对成本要求较高的情况下,适合选用10G DAC高速线缆,而在数据中心(30米以内)或电磁干扰较大的环境中则更适合选用10G AOC有源光缆。