10G家庭光纤网络如何部署?
不管是企业网络还是家庭网络,快速的、可靠的以太网是必然要求。随着10G以太网技术在商业领域的成熟化以及普及化,10G网络部署成本已大大降低,正因如此,部分家庭用户开始考虑将以前的1G光纤家庭网络升级到10G,但对于家庭用户而言,10G光纤网络是一个新领域。本文将为您提供一些有用的技巧和典型的10G家庭光纤组网方案,便于您规划部署高效且经济的10G家庭光纤网络。
网络评估
在部署10G家庭光纤网络之前,最重要的是对您的家庭网络进行全面的评估,以确保后期部署的网络可满足您的所有流量需求。主要就是您的网络需要连接多少台计算机、打印机和其他外围设备?哪些类型的移动设备需要访问您的网络?您的无线WiFi需要覆盖多大范围?您是否需要监控所有网络设备?您是否希望网络设备具备某些特殊功能?您想在哪里建立10G连接?早前的1G连接是否需要保留?
部署10G家庭光纤网络时需要哪些设备?
对于10G家庭光纤组网时,家用万兆交换机、路由器和无线接入点(AP)是必不可少的组件。根据需求的不同,家庭网络中可能还会需要网络服务器、万兆网卡、PoE交换机以及IP摄像头等设备。
如何为10G家庭光纤网络选择品质优良的设备?
由上可知,家用网络交换机、路由器和无线接入点是家庭光纤网络最重要的三个网络组件,若想获得高效可靠的网络,品质优良的设备是必不可少的。下面将为您介绍选择家用网络交换机、路由器以及无线接入点时的小窍门。
家用网络交换机
市面上网络交换机种类繁多,如千兆交换机、万兆交换机、25G交换机、PoE交换机等。其中,对于10G家庭光纤网络而言,您可能需要万兆网络交换机和PoE交换机。那么如何才能选择出最适合的家用网络交换机呢?可从以下三个方面入手:
功能与性能
网络交换机拥有众多功能,尤其是管理型网络交换机,但,对于家庭网络交换机而言,无需选择支持所有功能的网络交换机,选择支持基本的功能即可,如QoS、VLAN以及安全性等。与此同时,您也可以考虑下堆叠功能和以太网供电功能。堆叠功能可为网络带来更高的灵活性,若是后期您想要升级网络或需要在网络中添加更多网络设备时,堆叠多个交换机可能是最有效且经济的解决方案,因为它可在不改变原始网络架构的基础上满足您的需求。而以太网供电功能可为PoE设备供电,若是您的家庭网络中需要部署IP摄像头等PoE设备,建议您可选择支持以太网供电的交换机(即PoE交换机或PoE+交换机)。
此外,功耗和容量也是需考虑在内的因素。由于交换容量越大代表着交换机的数据交换能力越强,为了确保您的家庭网络稳定可靠的运行,建议选择较大交换容量的网络交换机。与此同时,选择无风扇的网络交换机对于家庭网络而言是有必要的,因为无风扇的网络交换机基本上没有噪声且有助于降低系统功耗。
端口
通常,家用网络交换机的端口类型有电口(即RJ45端口)和光口(如SFP/SFP+端口)。其中,电口类的端口一般与Cat6网络跳线连接,而光口类的端口一般需要与光模块和光纤跳线搭配使用,如SFP+端口一般与SFP+光模块和LC双工光纤跳线搭配使用。除了考虑端口类型以外,家用网络交换机上的端口数也是需要考虑的因素,如果您的网络不需要连接很多的网络设备,一般来说选择8端口或12端口的万兆交换机即可满足需求;但如果您需要连接很多的网络设备或者在短期内网络规模将会扩大,那么建议您可以选择24端口或48端口的万兆交换机,总而言之,一切选择都是根据您的实际网络需求来定。
成本
由于电口的成本比光口的低,因此通常电口(即RJ45端口)网络交换机的成本低于光口网络交换机的成本。网管型网络交换机的成本也比非网管型网络交换机贵。在确定了家用网络交换机的类型之后,您可对市面上不同供应商提供的家用网络交换机进行对比,选择具有成本效益的即可。
家用路由器
路由器是将家庭网络连接到Internet中必不可少的设备。相对于家用网络交换机而言,家用路由器的选择简单得多。首先,您应该先与互联网服务提供商(ISP)联系或直接查看您的账户详细信息,获取您的带宽速率,看需要多大速率的路由器来处带宽速率。考虑到您现在正在为10G家庭光纤网络布线,因此选择的路由器至少应该配备一个SFP+端口。其次,您需要确定所需路由器的类型,目前路由器分为有线路由器和无线路由器。尽管无线路由器可同时提供无线或以太网连接,但是其无线WiFi信号的覆盖范围有限制,而且其价格通常比有线路由器贵。因此,如果您的家庭网络覆盖范围较大,考虑到成本以及连接的稳定性,建议您优先选择有线路由器(可搭配无线接入点使用)。
家用无线接入点
如果想要您的无线设备可访问互联网,无线接入点是必不可少的。在选择无线接入点时您必须先确认几个问题:您的无线设备有多少台?WiFi信号需覆盖的最大面积是多少?您所选的无线接入点可以覆盖多广?确认这些问题之后,就可确定需要购买多少台无线接入点,这样就可以避免选少或选多无线接入点。
10G家庭光纤网络案例分享
选好网络设备后,就到了10G家庭光纤网络部署。典型的10G家庭光纤网络部署图如下,整个房子内有很多的网络设备,在计算好连接线路后,将24端口的万兆交换机作为家庭网络中的核心交换机,其中,万兆交换机的24个电口与大多数的终端设备连接,万兆交换机的4个SFP+光口与PoE+交换机、路由器、网络视频录像机(NVR)和服务器连接。至于庭院、车库等中的PoE设备,与8端口的PoE+交换机连接即可。
总结
通过上述介绍,对于家庭网络评估,如何选择合适的网络设备您都有所了解了,现在是不是觉得部署10G家庭光纤网络并没有想象中那么难呢!