如何辨别MTP/MPO线材的品质?
目前,MTP/MPO光纤跳线已经被广泛应用于高速率和高密度数据中心布线,其材质决定了整个网络的稳定性和可持续性,那么如何辨别MTP/MPO线材的品质呢?在选择MTP/MPO跳线时,我们应该考虑哪些因素呢?本文将一一为您解答。
如何辨别MTP/MPO线材的品质?
通常,要想买到质量上乘的MTP/MPO光纤跳线,需要考虑多方面的因素,例如光纤芯的品牌,接头,插入损耗等。下文列举了五个高质量MTP/MPO线材应具有的特征。
1. 品牌光纤芯
MTP/MPO光纤跳线通常部署在较狭小的空间中,例如电信配电箱,数据中心机柜等。在这些情况下,光纤纤芯需要有个弯曲的弧度。劣质的光纤纤芯弯曲通常会导致信号的丢失,从而导致传输中断。但是品牌光纤则不一样,例如康宁光纤,可以极大的提高弯曲性能,极大程度地减少信号丢失,并且还能实现更快,更高效的光纤布线与安装。所以,品牌光纤纤芯对MTP/MPO光纤跳线非常重要。
图1:带有康宁光纤纤芯的MTP/MPO光纤跳线
2. 符合行业标准的MTP/MPO连接器
MTP/MPO光纤连接器可将12,24或72根光纤封装到一根光纤中以增加光纤密度,因此它在空间有限的数据中心中很受欢迎。业界认可的MTP/MPO连接器(例如US Conec连接器)能够保证MTP/MPO线材的极性,减少插入损耗和回波损耗。符合行业标准的MTP/MPO连接器结构坚固,经久耐用,可以循环使用数百次,连接器和光纤跳线的接口是圆的,所以光纤跳线可以从MTP/MPO连接器端口的任何方向进行布线,简化了布线结构。因此,购买上乘的MTP/MPO光纤跳线,业界认可的MTP/MPO连接器也十分重要。
图2:带有品牌连接器的MTP/MPO光纤跳线
3. 插入损耗
插入损耗(Insert Loss)是指由于连接器或插头的插入而导致的链路有效光功率的损耗。 它是影响光纤网络性能的关键因素之一, 插入损耗越小,网络的性能越好。 一般情况下,MTP/MPO多模光纤跳线的插入损耗不超过0.6 dB,单模MTP/MPO光纤跳线的插入损耗不应超过0.75 dB。 而对于具有低插入损耗(高质量)的单模和多模MTP/MPO光纤跳线,通常要求插入损耗不超过0.35 dB。 选择MTP/MPO光纤跳线时,可以选择提供插入损耗测试报告的供应商。
4. 阻燃等级
MTP/MPO光纤跳线的外壳可以由不同的材料制成,这些材料具有不同的耐火性,可分为聚乙烯(Polyethylene),聚氯乙烯(PVC),低烟无卤阻(LSZH)等,其中大多数具有良好的阻燃性能。 如果对安装环境有更高的要求,例如吊顶和高架地板,建议选择阻燃等级较高的MTP/MPO光纤跳线,这样在发生火灾时不易燃烧或冒烟。 下表列举了常见的阻燃等级和应用场景。
MTP/MPO国家电气规范等级 | 阻燃等级 | 应用场景 | 可替代的d |
---|---|---|---|
OFNP | 一等 | 水平布线区域和充气环境(输送管道,空气处理系统等) | 不能被低等级的所替代 |
OFNR | 二等 | 垂直布线区域(接入设备或计算机室与不同楼层的通讯机柜之间的连接) | OFNP |
OFNG/OFN | 三等 | 公共区域 | OFNP,OFNR |
当购买MTP/MPO光纤跳线时,可以直接在保护外套上查看其阻燃等级,然后根据光纤跳线的保护外套和阻燃等级的实际适用环境来选择合适的MTP/MPO光纤跳线,有关更多关于光纤跳线的保护套和阻燃等级,请参阅下文:光纤跳线保护套和阻燃等级
5. 光纤跳线测试
-
MTP/MPO光纤跳线连接器端面检测:为了确保光纤连接器具有合格或者更高的性能,国际电工委员会(IEC)制定了IEC 61300-3-35标准来定义连接器端面是否合格。MTP/MPO跳线连接器的端面分为四个区域:纤芯区,包层区,胶边区和插芯面。它对连接内部每个区域的划痕和瑕疵有要求。 划痕代表永久的线性表面特征。 瑕疵包括光纤上所有可检测到的非线性特征,包括微粒,其他碎屑,凹坑,碎屑,边缘碎裂等。端面越干净,电缆质量就越好。 因此,要购买最好的MTP/MPO电缆,应该选择通过端面检测的光纤跳线,例如飞速(FS) MTP/MPO光纤跳线。
区域名称 | 划痕 | 瑕疵 |
---|---|---|
纤芯区 | 无划痕 | 无瑕疵 |
包层区 | 不允许≥3µm;≤3µm不限制 | 不允许>5µm;2-5µm 5处允许;≤2µm不限制 |
胶边区 | 不限 | 无要求 |
插芯面 | 不限 | 不允许≥10µm |
-
3D检测:光纤线路能否成功连接取决于光纤的质量,但这光纤跳线的质量是由连接器本身端面的尺寸所决定的。如果不严格控制该尺寸,网络则不能长期且可靠的运行,3D检测定义了MTP/MPO光纤跳线连接器的参数,如下图所示:
参数 | 要求 |
---|---|
光纤X角度 (SX) | -0.2~0.2° (PC和APC) |
光纤Y角度 (SY) | ±0.2° |
光纤X半径 (RX) | ≥2000 mm |
光纤Y半径 (RY) | ≥5 mm |
光纤弯曲半径(RF) | ≥1 mm |
光纤高度 (H) | 1000~3000 nm |
最大光纤高度差 (HA) | 500 nm |
最大相邻高度差(HB) | 300 nm |
共面性 | ≤2000 nm |
核心倾角 | -100nm~+200 nm |
如果MTP/MPO线材的连接器尺寸不能满足要求,则会出现系统连接失败等问题。 因此,选择通过3D干涉仪测试的MTP/MPO光纤跳线非常重要。
MTP/MPO光纤跳线购买指南
综上所述,在购买MTP/MPO光纤跳线之前,我们需要考虑许多因素。 如今,许多供应商都可以提供MTP/MPO光纤跳线, 但是,并非所有跳线都是质量保证的。 为了选择高质量的MTP/MPO光纤跳线,请选择一种能够满足上述所有标准的MTP/MPO光纤跳线。