飞速(FS)LZSH网线:确保布线安全
随着对消防安全和环境可持续性的日益关注,确保布线基础设施的安全性和可靠性至关重要,LSZH(低烟零卤)网线也已逐渐替代传统网线。本文将探讨飞速(FS)LSZH网线的定义、特点、应用以及如何选择合适的飞速(FS)LSZH网线。
飞速(FS)LSZH网线概述
什么是LSZH网线?
LSZH代表低烟零卤,指的是一种非卤化网线外护套材料和阻燃剂。与PVC网线和其他化合物制成的网线不同,这些网线在火灾暴露时产生大量浓烟、有毒烟雾和酸性气体,而LSZH网线产生的烟雾量少,有毒烟雾较少,且不产生酸性气体。非卤化表示它不含有氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)或砹(At)等物质,这些物质在燃烧过程中可能转化为有毒且腐蚀性的物质。
飞速(FS)LSZH网线应用场景
了解飞速(FS)LSZH网线的特点突显了其重要性,但明确其适用场景同样至关重要。飞速(FS)LSZH网线专为安全性和可靠性要求较高的环境而设计。以下是飞速(FS)LSZH网线的主要应用场景:
高密度室内环境
在高密度室内区域,火灾很快会产生大量浓烟和有毒气体,导致窒息、混乱和恐慌,对生命安全构成严重威胁。使用飞速(FS)LSZH网线可以显著减少烟雾和有毒气体的排放,提高疏散和救援行动的效率。例如,在学校、购物中心、机场和会议中心等场所,安装飞速(FS)LSZH网线,如飞速(FS)的LSZH Cat6a网线,可以显著增强防火安全,保护人们的生命和健康。
通风不良环境
在通风不良的区域,如地下室、隧道和地铁站等地方,火灾会导致烟雾和有毒气体迅速积聚,阻碍视线并使呼吸困难。飞速(FS)LSZH网线可以较大程度上减少火灾期间的烟雾产生,并减少有毒气体的释放,改善火灾现场的空气质量。例如,在地下停车场、矿井等地方安装飞速(FS)LSZH网线有助于减轻火灾风险,确保人员安全。
疏散有限区域
在疏散路径有限或没有疏散路径的区域,如水面船只和潜艇等地方,由于疏散路径受限,火灾可能对生命构成严重威胁。飞速(FS)LSZH网线可以显著减少这些情况下的烟雾和有毒气体排放,延长逃生和救援时间。例如,安装了飞速(FS)LSZH网线的油轮、潜艇和其他船只可以增强火灾期间的安全性,保护船员和乘客的生命。
电子设备密集区域
在电子设备密集区域,如数据中心和服务器机房,火灾可能对设备造成不可逆损坏,导致关键数据丢失。飞速(FS)LSZH网线可以减少火灾期间腐蚀性气体的释放,保护电子设备免受损坏,确保数据安全。例如,使用无卤网线的银行数据中心和企业服务器机房可以减少火灾期间的设备损坏,确保业务连续性。
飞速(FS)LSZH网线选择
飞速(FS)提供全面而丰富的LSZH网线系列产品,适用于在火灾发生时烟雾排放和有毒烟雾可能对人类健康和重要设备构成风险的应用场景。
规格参数 | Cat5e LSZH网线 | Cat6 LSZH网线 | Cat6a LSZH网线 |
线规 | 24AWG | 23/24/26AWG | 24/26AWG |
颜色 | 蓝色 | 蓝色,黑色,灰色 | 蓝色,黑色,白色 |
屏蔽类型 | UTP | UTP, S/FTP | UTP, S/FTP |
支持传输速率 | 100Base-T | 1000Base-T ≤10GBase-T | 10GBase-T |
最大测试频率 | 250MHz | 550MHz | 550MHz |
线序 |
直通型 TIA/EIA-568-B
|
||
标准 |
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
|
||
PoE兼容 |
PoE/PoE+/PoE++
|
使用飞速(FS)LSZH网线确保布线安全
为您的网络基础设施选择合适的网线对于确保出色性能、可靠性和安全性至关重要。飞速(FS)LSZH网线采用先进功能和严格的测试标准设计,以满足行业标准。以下是飞速(FS)LSZH网线成为您布线需求选择的六大理由:
无卤材料提供增强安全性
飞速(FS)LSZH网线采用无卤材料制成,在高温或火焰暴露时不会释放有毒气体。这一重要的安全特性保护人员和敏感设备,特别是在高密度、通风不良的环境中。选择飞速(FS)LSZH网线可以较大程度上减少健康危害,并在火灾发生时增强整体安全性。
镀金触点和纯铜确保高速稳定数据传输
飞速(FS)LSZH网线配备带有50μm镀金触点和纯铜导体的RJ45插头。这种组合确保高速稳定的数据传输,减少延迟,提升网络性能。此外,这些材料提高耐用性,减少频繁更换的需求。
三重保护提高网线的使用寿命
飞速(FS)LSZH网线提供三重保护,配备RJ45模块化插头、高质量的LSZH外护套材料和应力消除护套。凭借这些优势,可确保与各种设备兼容,防尘耐用,并增加摩擦力以确保连接安全,提供稳定连接,减少频繁更换的需求,提高整体网络可靠性。
PoE供电降低布线成本
飞速(FS)LSZH网线支持PoE/PoE+/PoE++,实现在同一根网线上同时传输数据和供电。这种供电设计减少了独立供电的需求,简化了布线基础设施并降低了安装成本,节省了额外的电源线和安装人工成本,使飞速(FS)LSZH网线成为现代网络环境中具有成本效益的解决方案。
颜色编码提升运营效率
飞速(FS) LSZH Cat6网线有蓝色、黑色和灰色可选,而Cat6a网线则有蓝色、黑色和白色可选。这种颜色编码可以快速准确地识别和定位网线,简化网络管理和故障排除。视觉分区减少了用于网线识别的时间,提高了运营效率。
Fluke网线测试确保出色性能
每根飞速(FS)LSZH网线都经过严格的Fluke网线设备测试,超过行业性能标准。这确保了网络基础设施的可靠性和性能,减少了连接故障,提升了系统稳定性,并减少停机时间和维护,节省运营成本。
总结
飞速(FS)LSZH网线凭借其低烟、零卤和阻燃的特性非常适用于高密度、通风不良和电子设备密集的应用环境。选择飞速(FS)LSZH网线可以确保更安全、更高效、更具成本效益的布线基础设施。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日