如何选择管理型和非管理型光纤收发器?
众所周知,光纤收发器可以用来连接光纤和铜缆,以达到延长传输距离的目的。管理型和非管理型光纤收发器是两种常见的类型,但是您知道该如何选择它们吗?它们之间又有着怎样的区别呢?本文将为您详细介绍。
什么是管理型光纤收发器?
管理型光纤收发器支持电信级网络管理,在全管理型的主干网和边缘网络中,能实现有效地控制与维护。它能提供额外的网络监视功能,故障检测和远程配置的功能。管理型光纤收发器可以与管理型交换机一起使用,可以为用于管理知识产权或财务数据的局域网添加额外的安全防护。管理型光纤收发器都能通过简单地网络管理Web界面轻松部署在网络中,也能安装到收发器机架中集中管理。
图1:管理型光纤收发器
什么是非管理型光纤收发器?
对于新手来说,非管理型光纤收发器是最容易操作的网络设备,它具有即插即用的功能,能允许网络设备在网络中自动通信。但是,非管理型光纤收发器无法提供与管理型光纤收发器相同级别的监视功能,故障检测和配置功能。也就是说,当网络中出现故障时,不能通过访问非管理型光纤收发器来查看出现该故障的原因。不过,非管理型光纤收发器通常会配备DIP功能,此功能可以实现双工模式,自动协商等基本配置。
图2:非管理型光纤收发器
管理型和非管理型光纤收发器该如何选择?
管理型和非管理型光纤收发器的功能、特点和应用环境都有所不同,下面将为您详述它们之间的区别以及该如何为您的网络选择合适的光纤收发器。
配置功能
通常情况下,管理型光纤收发器都具有远端Web或简单网络管理协议(SNMP)接口,网络管理员能够轻松地监控和配置光纤收发器的传输速率和双工模式。更具体地说,远程配置功能可以让网络管理员足不出户即可配置光纤收发器;性能监控功能可以监视或提供有关潜在问题的警告;而故障管理功能可以主动监视网络问题并且对网络故障做出快速地反应;直观的软件界面简化了网络与服务的配置。
对于非管理型光纤收发器,最重要的功能是上述的DIP开关功能,它可以用来更改设备的操作模式。除了前面提到的基本配置以外,带有DIP开关的非管理型光纤收发器还可以配置其它功能,例如远程故障指示,故障传播和环回模式等功能。
安全性能
管理型光纤收发器支持网络中所使用的所有的三A级别的安全验证(身份验证,授权认证和计费安全服务),为了进一步防止身份和密码被其它人“窥探”,管理型光纤收发器可以支持telnet来提供安全验证。但是,非管理型光纤收发器缺少用于监视和管理功能的简单网络管理协议,其安全性能不如管理型光纤收发器的高。这也就是为什么在很多大型数据中心或企业网络中都倾向使用管理型光纤收发器。
如何选择管理型和非管理型光纤收发器?
管理型光纤收发器最适合那些需要大规模部署光纤收发器的复杂环境,它们对那些需要快速响应网络故障,远程安全地管理网络和对网络进行故障排除的用户来说十分重要,可以为网络获得优良的网络性能和可靠性。管理型光纤收发器可以在网络的任意部分对数据和流量进行完全控制。
非管理型光纤收发器通常用于连接网络分支或仅包含少量组件的小型网络的边缘设备,对于家庭网和小型企业网来说是绝佳的选择。总之,管理型光纤收发器具有更先进的功能和较好的性能,它的使用范围比非管理光纤收发器更为广泛。您可以根据您的特定需求来为您的网络选择合适的光纤收发器。
类型 | 管理型光纤收发器 | 非管理型光纤收发器 |
---|---|---|
特点 | 透明传输,低延迟,支持SNMP,VLAN | 固定配置——接口不支持配置 |
功能 |
简单网络管理协议(SNMP)可以对网络进行远程故障排除; 支持ITUT定义的DWDM、CWDM波长; 支持环回测试功能 |
即插即用; 配置有限,例如默认的QoS功能和VLAN; 自动协商功能 |
安全性 | 提供数据、管理和控制保护功能,安全性能较高 | 基本安全设置,安全性能不如管理型光纤收发器的高 |
应用环境 | 数据中心和大型企业网 | 中小型企业网,家庭网,实验室,会议室等 |
成本 | 低 | 高 |
结论
尽管管理型光纤收发器比非管理型光纤收发器昂贵,但是当需要更好地控制和监控网络流量时,管理型光纤收发器是个不错的选择。但是,如果只基于简单的使用或管理需求,那么非管理光纤收发器即可满足您的需求。您可以根据具体的网络需求来选择合适的光纤收发器。