中文

四种典型400G网络解决方案详解

发布于 2021年07月20日 by
2.6k

自从2019年年初400G交换机进入市场以来,被越来越多的用户所认识,获得了不少认可。根据市场调研机构 Dell'Oro 预测,2023年400G交换机端口的出货量将达到1500万个。为了顺应市场发展,满足400G网络高性能的要求,大部分供应商开始致力于400G网络解决方案,其中包含400G光模块和MTP/MPO光纤跳线产品的研发。本文将您详细介绍400G网络解决方案。

400G光模块和MTP/MPO光纤跳线概述

众所周知,光模块和光纤跳线是网络连接最重要的基础设施,400G网络解决方案也不例外。

如今,随着400G以太网技术的成熟化发展,400G SR8/DR4/FR4/FR8/LR8/SR16等不同类型的400G光模块层出不穷,其中,QSFP-DD、OSFP封装的400G SR8/DR4/FR4光模块已频繁出现在光纤通讯展览会及研讨会(OFC)上,且目前已有部分供应商开始销售QSFP-DD或OSFP封装的400G SR8/DR4/FR4光模块。

  • 400G SR8 QSFP-DD/OSFP光模块由IEEE P802.3cm工作组定义,旨在通过16芯MTP/MPO多模光纤跳线连接实现短距离传输,最大传输距离为100米;

  • 400G DR4 QSFP-DD/OSFP光模块符合IEEE 802.3bs标准,旨在通过8芯或12芯MTP/MPO单模光纤跳线连接实现500米的传输;

  • 400G FR4 QSFP-DD/OSFP光模块满足100G Lambda MSA要求,与上述两种类型的400G光模块不同的是,该类型的光模块只采用了4个激光器,通过LC双工单模光纤跳线连接实现2千米的传输;

光纤跳线

简单来说,500米以内的400G网络传输一般都需要搭配MTP/MPO光纤跳线使用,具体的芯数依光模块型号而定。

典型的400G网络解决方案

常见的400G网络连接方式有400G-400G、400G-4x100G、400G-2x200G、400G-5x80G。下面将重点介绍这四种400G网络解决方案。

400G-400G直连

400G直连是最简单的连接方式,只需选择相应的光纤跳线连接两端的400G光模块即可。以400G SR8光模块为例,400G SR8光模块采用8个50Gbps通道,通常情况下,使用16芯MTP/MPO多模光纤跳线,连接方式如下图。预计该种400G网络解决方案将会被中国、北美地区的超大规模云服务提供商所使用。

400G-400G直连

上述提及,400G-DR4光模块既能与8芯MTP/MPO单模光纤跳线搭配使用,也能与12芯MTP/MPO单模光纤跳线,它的400G网络解决方案同上,但需要注意的是,使用12芯MTP/MPO单模光纤跳线时,会有4芯光纤处于闲置状态,因为400G-DR4光模块采用的是4个100Gbps通道,一个通道只需要2芯。

400G-DR4光模块既能与8芯MTP/MPO单模光纤跳线搭配使用

400G-2*200G直连

相比单载波400G技术,双载波400G技术可以缩小信道间隔、延长传输距离、提高频谱效率,因此,400G-2*200G直连方式能有效减少带宽资源的使用,比较适用于400G骨干网和较为复杂的城域网。 在该种连接方式下的400G网络解决方案,需要使用16芯MTP/MPO分支光纤跳线。分支光纤跳线一端连接400G光模块,另一端的两个MTP光纤连接器连接2个200G光模块。下图为400G SR8光模块解决方案展示。

400G-2*200G直连

400G-4*100G直连

以400G DR4光模块为例。由于400G DR4光模块的连接器接口为MTP/MPO,而100G DR光模块的连接器接口为LC双工,因此若想实现400G-4*100G连接,就需要使用8芯MTP转4芯LC双工分支光纤跳线,一端的MTP连接器连接400G DR4光模块,另一端的4个LC连接器连接4个100G DR光模块。 若是您有现成的8芯MTP光纤跳线和LC双光纤跳线也能实现400G-4*100G直连,如下图所示,将MTP-LC光纤配线盒或者分支配线盒安装在机架上,然后使用光纤跳线连接两端即可。

400G-4*100G直连

400G-8x50G 直连

虽然目前50G以太网不太受市场追捧,但由于它能为即将到来的400G以太网提供扩展路径(通过8个50Gbps通道实现400Gbps传输),随着400G以太网快速发展,也将一定程度上带动50G以太网发展。

400G-8x50G直连方案与上述400G-4*100G直连方案相似,以400G SR8光模块为例,一端采用16芯MTP光纤跳线,另一端采用LC双工光纤跳线连接8个50G光模块,如下图。

400G-8x50G 直连

总结

经上文介绍不难发现,400G网络的搭建离不开MTP布线,随着400G以太网成熟化、普及化发展,未来MTP布线解决方案将成为高性能高密度网络搭建的主流方案,如大规模数据中心等。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.2k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.4k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器类型及选择
2022年01月24日
3.1k
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您认识光分路器
2022年01月24日
4.4k
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭网络怎么布线?家用网线布线指南
2021年12月31日
1.8k
技术博文
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
数据中心预端接主干铜缆解决方案
2021年12月31日
1.7k