2021年光模块市场规模分析和预测
从1998年发展至今,光模块一直朝着更高速率和更小封装功耗不断升级,不管是早前的1G SFP/10G SFP+/25G SFP28光模块还是现如今的40G QSFP+/100G QSFP28光模块,光模块市场发展趋势一直处于稳步增长状态。随着5G、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的普及,全球数据中心趋于更高速率、更大带宽发展,这也促进光模块开始朝着200G/400G/800G高速率发展。本文将重点分析光模块发展现状和趋势,预测2021年光模块市场规模。
光模块发展分析及全球光模块市场规模预测
因新冠疫情加速全球数字化发展,全球对网络通信服务需求猛增,光模块市场受益其中,据lightcounting数据统计,2020年全球光模块市场规模达37亿美元,同比增长33%。下面将深度分析不同类型的光模块发展情况。
10G光模块将面临边缘化
10G以太网最早于2000年被提出,历经十年,已然成熟且普及化,如今,数据中心随处可见10G光模块和10G交换机的身影,尤其是国内数据中心。随着网络趋于更高带宽的发展,接入层正在逐渐从10G向40G/100G迈进,但目前部分用户并未直接升级网络设备,而是采用堆叠10G交换机的方式来满足更高带宽的需求,事实上这种方式只能解燃眉之急,并不适合长期发展,因为当网络带宽达100G时,就将10个10G端口进行堆叠,布线复杂且有难度,且总体的功耗和成本也会提高。也就是说,随着网络不断地升级迭代,10G光模块将会被边缘化。
25G光模块成熟化发展
相比10G-100G网络升级路径,25G-100G网络升级路径成本、功耗低且可较少布线复杂性。市面上SFP28光模块专为25G以太网设计,相当于10G SFP+光模块的升级版,在保持相同尺寸和较低功耗的情况下通道速率提升了2.5倍,了解更多区别访问《一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别》。如今,25G光模块市场日益成熟,其价格开始走低,相信不久将来,会达到10G光模块水平。因此,直接跳过10G以太网部署25G以太网是一种明智的做法。
40G光模块发展正盛
对于数据中心来说,10G以太网已不再能够满足需求,因此,40G以太网的出现缓解了网络流量瓶颈问题。随着近年40G光模块价格的降低,部分用户习惯在接入层和汇聚层,以及脊叶架构的主干上部署40G以太网。如,在脊叶架构中,通常40G交换机作为脊交换机,连接10G叶交换机的上行链路,为10G服务器提供服务。未来,随着5G网络、云计算、大数据中心建设的加速,市场对光模块的需求逐渐向25G/50G/100G/200G/400G发生转变,40G光模块的需求将逐渐下降。
100G光模块即将崛起
100G以太网是目前发展最成熟且势头最猛的高速率之一。市面上100G产业日渐成熟,如100G QSFP28 SR4/LR4/ER4/ZR4/PSM4/WDM光模块、100G CFP/CFP2/CFP4光模块、100G交换机、100G DAC/AOC、OM5、MPO/MTP光纤跳线等;近期各大厂家所提供的100G QSFP28光模块均开始降价,如飞速(FS)100G QSFP28 SR4光模块售价降为699元,这使得100G光模块正逐步降低与40G光模块的差价,正因性比价高且网络对高速率的发展需求,100光模块发展势头远胜过40G光模块。目前不少国内外大型数据中心已部署100G交换机,在全球以太网交换机季度跟踪报告中指出,2020年第四季度全球100G交换机的出货量达740万台,同比增长28.4%,全年增长40%。
总的来说,随着5G全球化发展,电信运营商对25G光模块和100G光模块的需求将持续增长,光模块迎来新的增长极,在Lightcounting2021年3月发布的市场预测报告中指出2021年全球光模块市场规模将达40.7亿美元。
400G光模块下一代数据中心的主流
由上可知,数据中心正在朝着100G发展,然而逐渐淘汰低速率光模块是数据中心互联可预见的趋势,未来数据中心也会走向更高速率,如400G。也就是说,100G以太网是在为400G以太网铺平道路,下一代数据中心将会以400G以太网为主。预知更多可访问《200G以太网 PK 400G以太网:谁更受数据中心青睐?》。目前市面上,已有部分供应商开始提供400G光模块和400G交换机等产品,如飞速(FS) 400G QSFP-DD光模块。相信不久将来随着400G以太网产业链的成熟化发展,400G光模块、交换机等产品成本也将降低。
总结
如今,全球大多数数据中心仍在部署10G、25G、40G和100G以太网,光模块市场发展持续向好。随着数据中心对更高带宽、低延迟的饥渴,未来部署400G以太网指日可待,400G光模块和交换机等产品需求也将进入爆发期。