OSPF vs BGP:使用哪种路由协议?
OSPF(开放式最短路径优先)和BGP(边境网关协议)都是用于互联网选路的协议。它们代表了一组规则或者算法,可以指导路由器之间相互通信,以便它们将流量定向到合适路径。那么,OSPF和BGP这两种路由协议之间有什么区别呢?又该如何选择呢?本文将为您一一解答。
OSPF vs BGP:它们之间有什么区别?
OSPF和BGP路由协议之间最主要的区别是前者属于IGP(内部网关协议),而后者则属于EGP(外部网关协议)。OSPF是以链路状态为根据进行选路,一般运行在AS自治系统内部,而BGP协议是建立在IGP协议基础之上的高级路由选择协议,一般是由ISP服务提供商运用在各个AS自治系统之间。下表总结了OSPF和BGP之间的区别:
区别 | OSPF协议 | BGP协议 |
---|---|---|
网关协议 | 内部网关协议 | 外部网关协议 |
消除生成树协议(STP) | 是 | 是 |
配置 | 简单 | 复杂 |
收敛时间 | 少 | 多 |
网络结构 | 分层网络拓扑设计 | 网状拓扑设计 |
所需设备资源 | 大量内存与密集型CPU资源 | 其路由表的大小决定了其所需的设备资源 |
网络规模 | 主要是用于较小规模的网络,可以集中管理 | 通常用于大型网络,例如互联网 |
功能 | 最快路由路径优先于最短路由路径 | 确定合适路由路径 |
使用的算法 | Dijkstra算法 | 合适路径算法 |
协议 | 互联网协议(IP) | 传输控制协议(TCP) |
OSPF vs BGP协议:该如何选择?
如果您要执行内部路由,例如在某个站点,公司或者园区内进行路由,则需要使用OSPF协议。而BGP协议通常应用在站点边缘,使用该协议可以路由到公共互联网中,且BGP协议支持的路由条目较多,也适用于大型跨区域网络。作为一种高级协议,大多数网络的供应商都支持OSPF协议;作为服务提供商,则可以采用BGP协议来承载客户的路由。一般情况下,大多数服供应商都会使用IGP作为承载基础架构,BGP协议承载客户路由。
尽管BGP协议可以在多个自治系统之间用作外部路由协议,但许多网络巨头如微软和脸书都会在内部使用它。在这种情况下,BGP协议还可以应用于OSPF协议无法处理的超大型网络中。BGP协议无法作为内部网关协议正常运行的众多原因之一是收敛时间很长。