一文了解100G QSFP28 ER4光模块
如今,100G QSFP28光模块凭借着体积小、低功耗、高密度的优势,在光通信行业备受欢迎。目前市面上100G QSFP28光模块类型众多,如100G QSFP28 SR4光模块、100G QSFP28 LR4光模块、100G QSFP28 PSM4光模块、100G QSFP28 CWDM4光模块等,其传输距离从500m到10km不等。但若想达到更远距离,则需要使用传输距离更远的100G QSFP28 ER4光模块。本文将从定义、工作原理、应用等方面介绍这款传输距离高达40千米的100G光模块。
简述100GBASE-ER4标准
在介绍100G QSFP28 ER4光模块之前,我们先来了解一下100GBASE-ER4标准。100GBASE-ER4标准由IEEE 802.3ba工作组定义,支持DWDM技术,可通过单模光纤跳线可传输1310nm波长段的信号。其中“ER”表示超长距离(extend reach),在光信号通过PIN光电探测器之前使用SOA放大得以实现40千米的传输。
100G QSFP28 ER4光模块概述
100G QSFP28 ER4光模块符合QSFP MSA、IEEE 802.3ba、100GBASE-ER4 Lite和OTU4标准,在单模光纤上传输距离可达到40km,支持100G以太网和OTU4,最大功耗为4.5W。
100G QSFP28 ER4光模块工作原理
100G QSFP28 ER4光模块发送端工作在1295nm、1300nm、1305nm和1310nm四个LAN WDM波长段上,这四个波段上的光信号经WDM波分复用器复用后通过LC双工单模光纤跳线实现传输。在接收端,光信号先经过SOA进行放大(PIN接收器用于将光信号转换回电信号),然后通过WDM波分复用器将信号分解到单个通道。
图1:QSFP28 ER4光模块工作原理
100G QSFP28 ER4应用方案
无论是企业网络还是数据中心,100G直连还是互连,想要实现40千米的长距离传输,100G QSFP28 ER4光模块都是不错的选择。
直连方案
只需将两个100G QSFP28 ER4光模块分别插入到两台100G交换机的QSFP28端口中,再用一根LC双工单模光纤跳线连接即可实现100G直连,最大传输距离可达40千米。
图2:100G QSFP28 ER4光模块用于直连
互连方案
100G QSFP28 ER4光模块同时适用于连接位于不同地理位置的数据中心,支持100G数据中心之间的远程高速互连,是一种便捷经济的互连方案。下图展示了使用100G QSFP28 ER4光模块的数据中心互连解决方案。
图3:100G QSFP28 ER4光模块用于数据中心互连
有关100G QSFP28 ER4光模块的常见疑问解答
1、100G QSFP28 ER4光模块与100G QSFP28 ER4 Lite光模块有什么区别?
100G QSFP28 ER4光模块的BER要求优于不带FEC前端纠错功能光学模块的1E-12。然而,现有的APD技术并不能满足100G QSFP28 ER4光模块对接收灵敏度的要求。因此,行业内很多光模块制造商用QSFP28封装定义了非标准的100GBASE-ER4 Lite光模块,在使用FEC时最大传输距离可达40km,不使用FEC时最大传输距离可达30km。飞速(FS)可提供QSFP28 100G ER4 Lite光模块,符合以太网100GBASE-ER4 Lite标准,完全满足用户对温度、湿度和电磁干扰等恶劣环境条件的要求。
2、100G QSFP28 ER4光模块与100G QSFP28 4WDM有何不同?
两者的应用领域存在着差异性。100G QSFP28 ER4光模块支持双速率100G以太网应用,而100G QSFP28 4WDM只支持100G以太网应用。具体的异同点如下表所示。
类型 | 100G QSFP28 ER4光模块 | 100G QSFP28 4WDM光模块 | ||
---|---|---|---|---|
通道速率 | 25.78125Gbps/27.95Gbps | 25.78125Gbps | ||
最大传输距离 | 40km | 10km | 20km | 10km |
中心波长 |
1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
1295.56nm
1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
1295.56nm
1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
是否支持FEC | 不支持 FEC (BER 1E-12) | 支持FEC (BER 5E-5) | ||
接收器 | SOA+PIN ROSA | PIN ROSA | PIN ROSA | APD ROSA |
冷却要求 | 冷却 | 不冷却 | 冷却 | 冷却 |
3、100G QSFP28 ER4光模可与100G SR10光模块有什么区别?
100G QSFP28 ER4光模块和100G SR10光模块的主要区别在于传输距离和搭配使用的光纤跳线。100G QSFP28 ER4光模块需使用LC双工单模光纤跳线实现100G直连和互连,最大传输距离为40千米,它的出现有助于数据中心和城域网中使用的高容量集成100G光模块的发展。而100G SR10光模块既可以使用MPO/MTP-24多模光纤跳线实现100G直连,其中,搭配OM3多模光纤最大传输距离为100m,搭配OM4多模光纤最大传输距离为50m;也可以使用MTP-LC分支光纤跳线实现100G-10*10G网络传输。
相关文章: