中文

一文了解CVR-QSFP-SFP10G万兆转换模块

发布于 2020年03月25日 by
2.0k

QSFP+ to SFP+Converter Module

随着40G网络的广泛部署,如何更好地将40G网络与现有的10G网络衔接是一个值得思考的问题。目前已有以下几种解决方案可以帮助实现40G向10G的转换:40G QSFP+转4xSFP+ DAC高速分支线缆、QSFP+转4xSFP+ AOC有源分支光缆、MTP/MPO-LC光纤分支跳线、以及CVR-QSFP-SFP10G光模块等。 而其中,CVR-QSFP-SFP10G光模块可以在不改变现有10G布线格局的情况下,实现40G向10G的转换。

什么是CVR-QSFP-SFP10G万兆转换模块?

CVR-QSFP-SFP10G万兆转换光模块,也称QSFP+转SFP+模块或40G转10G模块,是QSA(quad small form-factor pluggable adapter) 转换光模块的一种。该模块是一种以40G光模块为封装形式,背部带有SFP+插槽的转换光模块。用户可以将低速率的SFP+模块插入到这个转换模块的背部插槽中,使单通道的SFP+模块接入有4条通道的QSFP+接口,从而发挥该转换模块充当SFP+模块接口的功能。因而,即使网络连接的一端与另一端速率不匹配,也能顺利地实现40G到10G以太网的转换。

CVR-QSFP-SFP10G转换模块符合QSFP+多源协议,具有低插入损耗和低串扰的特点,自带安全的闩锁机制,且安装方便,可接入服务器、路由器和交换机,并被广泛应用于网络存储系统,数据中心和无线宽带技术中。

图1: CVR-QSFP-SFP10G转换模块尺寸图.jpg

图1: CVR-QSFP-SFP10G转换模块尺寸图

CVR-QSFP-SFP10G——实现40G向10G转换

由于CVR-QSFP-SFP10G转换模块能够利用SFP+模块的现有布线,通过40G转换模块实现40G设备和10G设备间的连接,该产品一经上市,就成为了一种有效实现40G向10G转换的解决方案。

CVR-QSFP-SFP10G支持所有SFP+高速线缆,且与大部分主流交换机和SFP+光模块兼容。下表列出了可接入CVR-QSFP-SFP10G转换模块的主要SFP+光模块类型。

序号 产品名称 产品描述
1 SFP-10G-SR 多模10GBASE-SR SFP+ 光模块
2 SFP-10G-LR 单模10GBASE-LR SFP+ 光模块
3 SFP-10G-ER 单模10GBASE-ER SFP+ 光模块
4 SFP-10G-ZR 单模10GBASE-ZR SFP+ 光模块
5 10G SFP+高速线缆 SFP+ 高速线缆(距离:1米至10米)
6 10G SFP+ 有源光缆 SFP+ 有源光缆(距离:1米至100米)

下图是40G向10G转换的一个典型案例:利用两个10GBASE-SR SFP+光模块,一根LC双工多模跳线和一个CVR-QSFP-SFP10G转换模块,即可轻松实现40G向10G转换。

图2:40G QSFP+转10G SFP+光模块直连示意图.jpg

图2:40G QSFP+转10G SFP+光模块直连示意图

CVR-QSFP-SFP10G转换模块 vs 40G QSFP+高速分支线缆

40G QSFP+转4xSFP+高速分支线缆概况

QSFP+转SFP+高速分支线缆的一端是一个QSFP+光器件,另一端是4个SFP+光器件。QSFP+转SFP+高速分支线缆通常可以分为DAC高速线缆和AOC有源光缆两种,两种类型都可以通过一根分支线缆,将一端的40G传输转化成另一端的4个10G的数据传输通道。

图3:40G QSFP+高速分支线缆的分类.jpg

图3:40G QSFP+高速分支线缆的分类

CVR-QSFP-SFP10G转换模块和40G QSFP+分支线缆,该如何选择?

如上所述,我们可以通过CVR-QSFP-SFP10G转换模块,将带有SFP+接口的模块连接到带有QSFP+接口的设备上;或者用一根QSFP+转SFP+高速分支线缆将一路40G光信号分为4路10G信号。简而言之,二者都能为40G向10G转换提供可行的方案。但是它们之间又有什么区别呢?下文将从性能、成本和普及率这三个方面进行分析比较。

性能

QSFP+转SFP+高速分支线缆将40G通道一分为四,每条通道可传输10G数据。而CVR-QSFP-SFP10G转换模块只能简单进行单个10G数据的传输。相比CVR-QSFP-SFP10G而言,QSFP+转SFP+高速分支线缆的数据传输量高出了四倍。

成本

产品的定价一定程度上与其市场普及度相关。因为有些供应商享有专利,一些CVR-QSFP-SFP10G转换模块的市场价格可能比预期更高。对于短距离传输而言(10米以内),DAC高速线缆则提供了一个比较具备成本效益的解决方案。

普及率

与CVR-QSFP-SFP10G转换模块相比,QSFP+转SFP+高速分支线缆应用时间更久,相关技术更成熟。且受上述因素影响,CVR-QSFP-SFP10G转换模块的普及率并不高。

综合考虑不同场景下的不同应用,每种方案都有其可取之处。当只有一台10G设备需要连接40G交换机时,搭配一个CVR-QSFP-SFP10G转换模块就最适合不过了。或者有多台10G设备需要连接到40G交换机,且距离交换机远近不一,这种情况下,CVR-QSFP-SFP10G转换模块同样也比较合适;但是如果这些10G设备的位置相对集中,则 QSFP+高速分支线缆能实现最高的投资回报率。

小结

综上所述,有了CVR-QSFP-SFP10G转换模块,便可轻松将带有QSFP+接口的40G设备和带有SFP+接口的10G设备相连接,满足部分40G-10G的网络需求。

相关文章推荐

技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
如何检查SFP光模块的光信号强度?
2020年09月11日
5.6k
技术博文
See profile for Jean.
Jean
10GBASE-T SFP+万兆电口模块详解
2020年03月31日
4.7k
技术博文
技术博文
See profile for Estrella.
Estrella
10G万兆光模块怎么用?组网方案详解
2019年03月20日
7.0k
技术博文
See profile for Morri.
Morri
请查收:工业级光模块专业指南
2023年08月15日
618
技术博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何计算和测量?
2022年01月25日
14.4k
技术博文
技术博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH网络应如何设计分层与分光比?
2022年01月25日
3.5k
技术博文
See profile for Howard.
Howard
数据中心800G光模块解决方案
2024年04月22日
59
技术博文