落实可持续发展——飞速(FS)实现环保包装
落实可持续发展——飞速(FS)实现环保包装
全球企业客户信赖的ICT产品和解决方案供应商飞速(FS)很高兴地宣布推出符合国际环保标准的升级包装,包括采用环保材料、包装尺寸的轻量化和无塑料包装。飞速(FS)践行这一举措是为了实现其环境、社会和治理 (ESG) 目标,重点关注可持续发展和减少对环境的影响。
包装升级的主要措施
采用环保材料
飞速(FS)为客户提供网络交换机、光纤跳线、光模块、监控摄像机等多功能产品,以实现IDC解决方案、企业网络解决方案、光纤布线解决方案等。为了保护这些产品不因运输过程而受损,飞速(FS)根据不同的产品尺寸和形状设计了不同的包装方案。所有包装材料均使用可回收材料,以减少对环境的影响。主要包装材料包括 :
使用进口牛皮纸作为外包装: 新包装使用来自森林资源丰富地区的进口牛皮纸,确保供应链的可持续发展。
使用可回收PET材料包装光模块和网卡:包装采用了可回收和环保的PET材料提供轻便耐用的保护。
使用可回收LDPE袋包装光纤跳线:用于包装的塑料袋由可回收LDPE制成,生产过程中消耗的能源和资源较少。
使用EPE泡沫保护网络交换机:为更好保护设备,飞速(FS)选用了100%可回收的EPE泡沫,这种泡沫既能提供出色的缓冲,又实现了保护环境。
包装尺寸的轻量化
在包装尺寸方面,轻量化设计在两个主要应用实现了显著升级:多件包装和体积减少的包装解决方案。
多支包装是指将多个同一产品包装在一起,而不是将每件产品单独包装。更早以前,飞速(FS)的布线产品是用塑料单独包装的,这不仅产生了大量的塑料垃圾,同时也给客户带来的费时的拆开单独包装体验。因此,飞速(FS)开发了一种多支包装方法,并应用于飞速(FS)受欢迎的产品中,例如一个包装可容纳十根网线、十根光纤跳线或多个连接器。新的包装方法可以减少拆包时间和塑料用量,因此获得了良好的反馈。以下是网线的多支包装示意图。
减小包装体积是指产品包装的整体尺寸或体积减小或优化,占用更少空间。以FHD MUX系列为例,飞速(FS)在减少包装体积方面取得了重大进展。以前的包装包括一个带塑料内托的盒子。现在,优化的包装方式采用了重新设计的纸质内托包装盒,将塑料内托换成纸质内托,体积减少了50%。这一改变使每个包装的塑料用量减少了70g,运输成本降低了30%。这一优化既提高了可持续性和成本效益,又保留了对产品的保护。
无塑料包装
为满足日益增长的环保需求,飞速(FS)在安防摄像头产品包装中大幅减少了塑料用量。与使用纸板和EPE泡沫的其他品牌不同,飞速(FS)经过大量测试后开发出一种基于纸张的包装方法。这种新设计的特点是包装仅由一块纸板折叠而成,包括箱底、箱盖、前侧壁和后侧壁。每一面的折叠连接形成对产品的保护。这种方法有效地替代了塑料泡沫材料,并通过了跌落测试和运输振动模拟等严格测试。目前,约有35款飞速(FS)摄像头采用了这种创新的环保包装,体现了飞速(FS)对可持续发展和环境责任的承诺。
包装升级的优势
-
降低运输成本:包装体积的缩小直接减少了运输所需的空间,从而降低了运输成本。
-
节约资源:飞速(FS)使用环保包装材料,大大减少了自然资源的消耗,符合绿色生产和可持续发展的原则。
-
优化回收和处理:更小、更高效的包装更容易回收和处理,降低了与废物管理相关的难度和成本,促进循环经济。
飞速(FS)始终致力于探索和实施支持其可持续发展目标的创新包装方法。公司将继续研发和采用符合其环境、社会和公司治理目标的环保包装战略。
关于飞速(FS)
飞速(FS)是一家全球企业客户信赖的ICT产品和解决方案供应商。公司成立于2009年,专注于高速通信、定制产品开发和基于专业客户需求的解决方案设计。凭借专业的研发和测试团队、全面的技术服务专家、强大的供应链体系、全球化的仓储中心和便捷的购物平台,飞速(FS)为全球垂直行业和企业客户提供各种以客户为中心的高效ICT产品、解决方案和服务,涵盖ISP、电信、零售、教育等领域。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日