关于PoE供电,你想知道的这里都有
随着VoIP电话,IP摄像头和无线接入点(WAP或AP)等PoE受电设备(PD)的普及,PoE(以太网供电)技术在近几年来取得了显著进步。未来,随着新一代PoE供电标准的发布以及越来越多新PoE受电设备的涌现,PoE仍将凭借其部署方便等优势获得长足发展。
什么是PoE?
PoE是一种通过以太网布线架构给基于IP的终端设备传输数据信号的同时,还给这些设备提供直流电的技术。通过这项技术,我们可以用Cat5、Cat5e、Cat6等网线给VoIP电话,IP摄像头和无线接入点等户内/户外PoE受电设备同时供电和传输数据,而不需要另外再给这些设备安装电源插座甚至部署电力设施。
为什么要使用PoE?
上面我们提到,PoE供电技术具有部署方便、简单快捷的特点,除此之外,使用PoE供电还可以给我们带来如下好处:
节省时间和成本:使用PoE供电技术省去了插座安装、电源线部署、线路改造等过程,因此可以节省时间成本、网络部署成本、安装人工费用和后期维护费用等。网络中使用的PoE受电设备越多,这种时间和成本优势越明显。
部署灵活:在PoE供电网络中,PoE受电设备的部署几乎不受时间、地点和环境的限制,不需要考虑插座位置、电源线走线等问题。
可靠性强:PoE是由PoE供电设备(PSE)统一集中供电,该设备无强电,也不会因为电源漏电造成事故,安全有保障。另外,PoE供电设备还可以接入到UPS(不间断电源)系统中,一旦主要电源输入中断,也能保证PoE受电设备正常运行。
PoE供电技术有哪些行业标准?
IEEE(电气和电子工程师协会)、思科公司以及HDBaseT联盟都发布了定义PoE供电的标准,这些标准有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、思科UPOE和PoH以太网供电。
IEEE 802.3af标准:该标准于2003年批准,是最先发布的PoE供电标准。在10/100/1000BASE-T 以太网中,符合IEEE 802.3af标准的PoE供电设备可以在不影响数据传输的情况下,通过网线中的2对双绞线最高输出15.4W功率。
IEEE 802.3at标准:该标准是IEEE 802.3af的扩展版本,旨在提高PoE供电设备的输出功率。IEEE 802.3at标准于2009年经批准发布,符合该标准的PoE供电设备也是通过网线中的2对双绞线输出直流电,但输出功率能达到30W,相比IEEE 802.3af标准的设备,其功率几乎翻了一番。
IEEE 802.3bt标准:该标准是2018年发布的最新一代PoE供电标准,主要用在更高速率的2.5G/5G/10GBASE-T以太网中。IEEE 802.3bt标准定义了两种PoE供电类型:Type 3和Type 4,这两种PoE供电方法都是通过网线中的4对双绞线输出直流电,不同的是,Type 3 PoE从PoE供电设备提供60W功率,Type 4 PoE从PoE供电设备提供100W功率。
思科UPOE标准:该标准是由思科在2011年创立的以太网供电标准,是IEEE 802.3 af的扩展版本,它使PoE供电设备的供电量提高了1倍,达到60W,支持更多高功率的PoE受电设备。
PoH以太网供电标准:PoH是HDBaseT联盟在IEEE 802.3at标准的基础上于2010年创立的以太网供电标准,符合PoH以太网供电标准的PoE供电设备利用网线的4对双绞线提供100W功率。
PoE有哪些类型?不同种类的PoE有什么不同之处?
根据上述PoE供电标准的不同,PoE可以分成PoE、PoE+、PoE++、UPOE和PoH五种类型;根据PoE供电是否符合标准,PoE还可以分为标准PoE和非标准PoE。
不同标准下的PoE:PoE vs. PoE+ vs. PoE++ vs. UPOE vs. PoH
PoE是由最早一代的IEEE 802.3af标准定义,主要用来支持早期的PoE受电设备,例如VoIP电话、低功率无线接入设备等。PoE+符合IEEE 802.3at标准,是PoE的增强版,主要用在双波段接入、视频电话、PTZ视频监控系统等更高功率的应用。PoE++和UPOE都是用来支持未来高功率PoE受电设备的供电技术,例如视频会议系统等,不同的是,PoE++是一种行业通用的技术,而UPOE是思科的一种专利技术。跟PoE供电技术一样,PoH也是通过网线同时传输数据信号和直流电的技术,传输距离也是100m,但是,PoH供电技术主要应用在视频领域,用来给视频显示设备供电,使视频连接更经济、高效且简便。
类型 | PoE | PoE+ | PoE++ | UPoE | PoH |
---|---|---|---|---|---|
标准 | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt | Cisco UPOE | Power over |
PoE供电设备输出功率 | 15.40W | 30W | 60W (Type 3);100W (Type 4) | 60W | 100W |
PoE受电设备接收功率 | 12.95W | 25.5W | 51W (Type 3);71W (Type 4) | 51W | 71W |
双绞线使用数量 | 2对 | 2对 | 4对 | 4对 | 4对 |
网线类型 | Cat3及以上 | Cat5及以上 | Cat5及以上 | Cat5及以上 | Cat5e及以上 |
传输距离 | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
网络应用 | 10/100/1000BASE-T以太网 | 10/100/1000BASE-T以太网 | 10/100/1000BASE-T/10GBASE-T以太网 | 10/100/1000BASE-T/10GBASE-T以太网 | 10/100/1000BASE-T/10GBASE-T以太网 |
根据输出功率不同,PoE还可以分成Type 1、Type 2、Type 3和Type 4四类,Type 1 PoE从供电设备输出15.4功率,Type 2 PoE输出30W功率,Type 3 PoE输出60W功率,Type 2 PoE输出100W功率。以下是Type 1、Type 2、Type 3和Type 4四种PoE的常见应用:
标准PoE vs. 非标准PoE
顾名思义,标准PoE即符合标准的PoE供电技术,符合PoE标准的供电设备内部配置有PoE控制芯片,在供电之前会先检测终端设备是否是支持PoE供电的受电设备,如果是,会正常供电,如果不是,将不会供电。而非标准PoE供电设备没有检测这一步骤,不管终端设备是否支持PoE供电都是一通电就供电,极易烧毁接入设备。欲了解更多,请阅读《标准PoE交换机与非标准PoE交换机有什么区别?两者如何选择?》。
怎样实现PoE供电?
PoE交换机和PoE供电器是目前最常见的PoE供电产品,此外,PoE分离器也经常用来为不支持PoE供电的设备融入到PoE网络中提供便利,这三种产品都在PoE网络中扮演重要角色。PoE交换机是实现PoE供电最便捷的方式,只需要把网线部署好,PoE交换机就能给终端PoE受电设备供电。PoE供电器一般在网络中没有PoE交换机的情况下使用,它的主要功能是将自身的电能和来自普通交换机的数据信号一起注入到网线上传输给PoE受电设备。PoE分离器主要用在上端为PoE交换机、PoE供电器等PoE供电设备、下端为非PoE设备的场合,它的功能和PoE供电器正好相反,是将数据信号和电力分离,然后分别用网线和电源线传输给非PoE设备。欲了解更多,请阅读《PoE供电设备对比:PoE交换机 vs PoE供电器》。
PoE常见问题解答
PoE的供电电压是多少?
PoE的供电电压一般是48V,上下浮动一点也是可以的,即供电电压在44V至57V之间。之所以这样设定,是因为这个电压既能避免电压过低导致传输距离达不到100m,也能防止电压过高造成电流过高发生危险。
PoE的传输速率是多少?
PoE通常支持10/100/1000Mbps的传输速率,现在随着IEEE 802.3bt标准和PoE++技术越来越普及,在不远的将来,PoE将可以支持2.5Gbps、5Gbps、10Gbps速率。
PoE供电技术有哪些不足之处?
首先,PoE的供电距离只有100米左右,这是由数据信号的传输距离决定的;但是现在市场上有PoE信号延长器产品可以帮助延长传输距离。其次,作为一种最常用的PoE供电设备,一台PoE交换机一般会同时给多个PoE受电设备供电,如果PoE交换机出现故障,会导致所有PoE受电设备无法工作;因此,在部署PoE网络时,一定要选质量可靠的交换机,并考虑将PoE交换机接入到UPS(不间断电源)系统中。
什么是PoE中间跨接法和PoE末端跨接法?两者有什么区别?
PoE中间跨接法和PoE末端跨接法是PoE供电的两种方式。PoE中间跨接法的代表产品是PoE供电器,一般用在普通交换机和PoE受电设备之间,使用网线中的线对4-5和7-8来传输直流电。PoE末端跨接法的代表产品是PoE交换机,是在传输数据所用的线对上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。欲了解更多,请阅读《PoE供电概述:PoE交换机是如何进行供电的?》。