Deutsch

Edge Computing vs. Multi-Access Edge Computing

Aktualisierung: 16. Mär 2023 by
607

Viele Unternehmen sind heute auf Daten angewiesen, um wichtige Entscheidungen zu treffen und Geschäftsabläufe in Echtzeit zu unterstützen. Die großen Datenmengen, die produziert werden, bedeuten auch, dass es schwierig ist, alle Daten zu sortieren und in kürzester Zeit wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Unternehmen lösen dieses Problem, indem sie die Art und Weise der Datenverarbeitung und -berechnung ändern.

Im Laufe der Jahre haben Unternehmen zentralisierte Rechenzentren genutzt, in denen große Datenmengen zur Verarbeitung und Analyse an eine zentrale Cloud gesendet und von dort abgeholt werden. Dieses Datenverarbeitungsmodell ist mit verschiedenen Problemen konfrontiert, z. B. mit Latenzproblemen, Bandbreitenbeschränkungen und schlechter Benutzerfreundlichkeit aufgrund unvorhersehbarer Netzwerkunterbrechungen.

Die meisten dieser Probleme lassen sich lösen, indem ein Teil der Rechen- und Speicherressourcen aus den zentralen Rechenzentren in die Nähe der Datenquelle verlagert wird. Im Mittelpunkt dieses Wandels stehen Edge Computing und Multi-Access Edge Computing (MEC).

Beide Technologien verändern die IT- und Business-Computing-Landschaft, aber es gibt leichte Unterschiede zwischen beiden. Wir haben diese und weitere Unterschiede in den folgenden Abschnitten hervorgehoben.

Was ist Edge Computing?

Edge Computing ist eine verteilte IT-Architektur, bei der die Kundendaten näher an der Datenquelle und an der Peripherie des Netzes verarbeitet und analysiert werden. Mit anderen Worten: Beim Edge Computing werden Rechen- und Speicherressourcen an dem Ort eingesetzt, an dem die Daten erzeugt werden. Anstatt also Rohdaten zur Verarbeitung in die Cloud zu schicken, bringt Edge Computing einige Cloud-Funktionen an denselben physischen Ort wie die Datenquelle.

Edge Computing

Dieses Datenverarbeitungsmodell ist auch eine effektive Lösung für die Netzwerkprobleme, die durch die Übertragung großer Datenmengen entstehen. Es löst auch das Problem der Zeitverzögerung, da die meisten Anwendungen auf zeitkritische Verarbeitung und Antworten angewiesen sind.

Durch den Einsatz von Speicher und Servern dort, wo die Daten generiert werden, kann Edge Computing viele Geräte über ein kleineres und effizienteres Local Area Network (LAN) betreiben. Auf diese Weise wird eine große Bandbreite von den lokalen datenerzeugenden Geräten genutzt, wodurch Latenzzeiten und Probleme mit Datenstaus minimiert werden.

Was ist MEC?

MEC oder Multi-Access Edge Computing ist eine praktische Anwendung des Edge Computing, die weitgehend mit 5G zusammenhängt, sich aber nicht darauf beschränkt. Und genau wie Edge Computing zielt MEC darauf ab, Latenzprobleme zu lösen, indem es die Zuverlässigkeit und Gesamteffizienz des Netzes erhöht. Durch den Wegfall des langen und unvollkommenen Netzwerkpfads zwischen den Datenservern und den Geräten der Endnutzer verbessert MEC die Bereitstellung von Inhalten und das Nutzererlebnis.

Da Multi-Access Edge Computing und Edge Computing viele Gemeinsamkeiten aufweisen, hat MEC viele Namen erhalten, da sich seine Anwendung immer weiter ausbreitet: Edge Cloud, Mobile Edge Computing, Fog Computing. Dennoch wird MEC oft als Schlüssel zu massiven IoT-Implementierungen angesehen. Es ist auch entscheidend für die Verarbeitung großer Datensätze, die von zunehmend vernetzten Geräten stammen.

Unterschiede zwischen Edge Computing und MEC

Die meisten Menschen verwenden die Begriffe Edge Computing und Multi-Access Edge Computing als Synonym. Obwohl sie eng miteinander verwandt sind, gibt es einige deutliche Unterschiede. Erstens ist Edge Computing ein Netzwerkkonzept oder -modell, das darauf abzielt, IT-Ressourcen wie Speicher und Rechenleistung näher an die Datenquelle und den Endbenutzer zu bringen.

Andererseits ist MEC eine Standardarchitektur oder eine Form des Edge Computing, die die dringend benötigten Rechenkapazitäten am Rande des Netzwerks und näher am Benutzer bereitstellt. Diese Architektur trägt auch dazu bei, die Funktionalität und die Fähigkeiten von Netzwerken, einschließlich 5G, zu verbessern. Zudem ermöglicht sie es Unternehmen, Anwendungen mit größerer Zuverlässigkeit und Effizienz zu entwickeln.

Mit anderen Worten: MEC ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern, den Betrieb ihrer Netze zu verbessern, und gibt ihnen die Möglichkeit, Edge-Cloud-Anbieter zu werden. Auf diese Weise können diese Anbieter ihre drahtgebundene und drahtlose Infrastruktur nutzen, um flexibler und innovativer zu werden.

Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten mit 5G MEC

Mit der Leistung von Edge Computing, MEC und 5G können Unternehmen neue und aufregende Möglichkeiten in verschiedenen Sektoren erschließen, vom Einzelhandel über die Fertigung bis hin zum Transportwesen. 5G ist ein ultraschnelles Netzwerk mit Datengeschwindigkeiten von über 1 Gbit/s. Es zeichnet sich außerdem durch niedrige Latenzzeiten und hohe Netzwerkzuverlässigkeit aus.

Multi-access Edge Computing und 5G

Durch die Kopplung des 5G-Netzes mit MEC können mehrere Vorteile realisiert werden. Dazu gehören extrem niedrige Latenzzeiten und schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die für den Betrieb der modernen Welle interaktiver Apps erforderlich sind. Nachfolgend sind die wichtigsten Möglichkeiten aufgeführt, die sich mit 5G MEC ergeben:

Intelligente Fertigung – Mit 5G MEC lassen sich Tracking-Funktionen in Bezug auf Leistung problemlos mit fortschrittlicher Robotik und IoT integrieren und gleichzeitig riesige Datenmengen in Echtzeit verarbeiten. Das Ergebnis ist die schnelle Einführung intelligenter Fabriken, die es Herstellern ermöglichen, ihre Abläufe zu optimieren.

Immersive Nutzererfahrung – Mit 5G MEC-Technologien können Unternehmen reale Umgebungen mit Apps entwickeln, von immersiven Geschäftsbesprechungen bis hin zu VR-Spielen mit niedriger Latenz.

Videoanalyse in Echtzeit – 5G MEC-Funktionen ermöglichen die Verarbeitung großer Datensätze von einzelnen Kameras, ohne dass Daten in die und aus der Cloud gesendet werden müssen. Dies ermöglicht eine genaue Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit, sodass sofort gehandelt werden kann.

Bessere IoT-Fähigkeiten – Mit der 5G-MEC-Technologie können IoT-Implementierungen riesige Datenmengen in Echtzeit erfassen, speichern und verarbeiten. Dies optimiert die Geschäftsprozesse und die Wertschöpfung für die Kunden.

Erste Schritte mit Edge Computing und 5G MEC

Edge Computing und 5G MEC bieten Unternehmen aller Art und Größe viele Vorteile. Diese Technologien verbessern nicht nur die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, sondern bieten auch einige Sicherheitsvorteile. Wenn Sie Edge Computing oder 5G MEC in Ihrem Unternehmen einsetzen möchten, sollten Sie die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen IT-Unternehmen in Betracht ziehen, damit Sie die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.2k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
3.9k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.5k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.7k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.0k