Fluke-Test für Kupferkabel
Ethernet-Kabel spielen eine wesentliche Rolle bei der Einrichtung äußerst zuverlässiger und sicherer kabelgebundener Verbindungen für private und gewerbliche Zwecke. Einige der auf dem Markt erhältlichen Netzwerkkabel erfüllen die TIA- oder ISO-Leistungsanforderungen nicht, was bei kritischen Anwendungen häufig zu Netzwerkausfallzeiten und Fehlersuche führt.
Um zuverlässig und normgerecht zu sein, müssen Ethernet-Kabel auf professionelle und grafische Weise getestet oder zertifiziert werden, damit sie die recht anspruchsvollen Spezifikationen der TIA/ISO-Normen erfüllen. Ein richtiger Zertifizierungstest hilft dabei, festzustellen, ob Ihr System unsachgemäß verdrahtet oder beschädigt ist. Fluke Netwzwerktester sind praktische Werkzeuge, die Techniker für Zertifizierungsdienste und -tests verwenden. Im Folgenden wird hauptsächlich erklärt, was ein Fluke-Test ist und wie man einen Fluke-Testbericht liest.
Inhaltsverzeichnis
Warum sollte man den Fluke-Test durchführen?
Bedeutung der Fluke-Tests - Definition von Patchkabel-, Kanal- und Permanent Link-Tests
Wie liest man den Fluke-Testbericht?
Was ist ein Fluke-Test?
Fluke-Tests sind eine Reihe industrieller Tests und Messungen für physikalische Verbindungen, die mit Fluke Testgeräten wie Fluke Network Cable Analyzer durchgeführt werden und gemäß Industriestandards die Einordnung „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ liefern können. Damit wird sichergestellt, dass die Netzwerkverkabelung die gewünschte Netzwerkübertragungsfähigkeit besitzt, um die von den Benutzern gewünschte Datenkommunikation zu unterstützen. Bei der Fluke-Prüfung werden Patchkabel-, Kanal- und permanente Verbindungstests von Installateuren und Endbenutzern eingesetzt, um die Leistung der installierten Twisted-Pair-Verkabelungsverbindungen zu überprüfen.
Warum sollte man den Fluke-Test durchführen?
Die Benutzer erwarten, dass ihre Ethernet-Netzwerkverkabelung einwandfrei funktioniert, aber einige Benutzer neigen dazu, bei der Installation zu sparen und den Kabeltest zu überspringen, was dazu führen kann, dass sie die Kabelprobleme nicht erkennen, was direkt zu Netzwerkausfallzeiten führt. Dieses Problem kann durch den Einsatz professioneller Tester (z. B. Fluke Netzwerktester) vermieden werden, die eine schnelle Fehlererkennung ermöglichen.
Fluke Prüfgeräte verfügen über großartige Fähigkeiten bei der Fehlersuche in Kabeln, und das bei einem hohen Grad an Genauigkeit. Es kann nicht nur Fehler wie Übersprechen, Rückflussdämpfung und Abschirmungsfehler grafisch darstellen, sondern auch die Testergebnisse analysieren und einen professionellen Fluke-Testbericht erstellen. Außerdem können Sie mit Fluke-Testern Ihre Testergebnisse für spätere Referenzzwecke verfolgen und archivieren. Daten zum Nachschlagen sind besonders wichtig, da ein und dasselbe Netzwerk über einen Zeitraum von einigen Jahren mehrfach getestet werden kann. Wenn Sie professionelle Fluke Netzwerk-Tester verwenden, können Sie eine Software herunterladen, um die verschiedenen Testergebnisse und Netzwerk-Tester-Informationen an einem Ort zu speichern, was die Verwaltung der Arbeit erleichtert. Im Folgenden werden verschiedene Fluke-Tests im Detail erläutert.
Bedeutung der Fluke-Tests - Definition von Patchkabel-, Kanal- und Permanent Link-Tests
Patchkabel-Test
Die Patchkabelprüfung ist eine Methode zur Messung der Leistung der Netzwerk-Patchkabel selbst und stellt somit die höchsten Anforderungen an die Kabelleistung. Ein Netzwerk-Patchkabel, das den Patchcord-Test besteht, ist in der Regel leistungsfähiger, langlebiger und zuverlässiger und kann in High-End-Rechenzentren eingesetzt werden, da es Paket- oder Datenverluste vermeiden kann. Bei der Durchführung des Patchkabel-Tests wird ein Kupfer-Patchkabel zwischen zwei Testgeräten angeschlossen, einschließlich des gesamten Patchkabels und der Testadapter. Jedes Kabel, das länger als 10 m ist, ist nicht konform und sollte gemäß den Kanalspezifikationen getestet werden. Das ist auch der Grund, warum Patchkabel-Tests am häufigsten zur Überprüfung der Kupfer-Patchkabel zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren eingesetzt werden.
Kanal-Test
Die TIA- und ISO-Normen definieren den Kanal einer Kupferverkabelung als die vollständige End-to-End-Verbindung über die aktive Geräte im Netzwerk kommunizieren. In einem Kupfernetz ist der Kanal die Verbindung zwischen zwei Geräten, einschließlich aller Patchkabel, die für Cross-Connects oder Verbindungen zwischen ihnen verwendet werden. Im LAN kann die Kanalprüfung von einem Verteilerswitch in einem Telekommunikationsraum bis hin zur Netzwerkkarte in einem Laptop durchgeführt werden. Die Kanalprüfung kann mit Ethernet-Patchkabeln, vorkonfektionierten Trunkkabeln und Massekabeln durchgeführt werden. Die Gesamtlänge des Kanals, einschließlich der Verkabelung und etwaiger Kabel, sollte laut Industriestandard-Richtlinien 100 Meter nicht überschreiten. Die Anforderungen an die Kabelleistung bei Kanaltests sind weniger streng als bei Patchkabel-Tests, so dass Netzwerkkabel, die die Kanaltests bestehen, die Patchkabel-Tests nicht immer bestehen.
Permanenter Link-Test
Die permanente Verbindung bezieht sich auf den „permanenten“ oder festen Teil des Kupfernetzes, der aus Komponenten besteht, die dauerhaft an Ort und Stelle verbleiben, z. B. ein Patchpanel, LAN-Kabel und eine Steckdose. Die Prüfung der permanenten Verbindung wird verwendet, um die Leistung der installierten Twisted-Pair-Verkabelungsverbindungen, einschließlich der vorkonfektionierten Trunkkabel und der Massenkabel, vor Ort zu überprüfen und gilt somit als die eigentliche Grundlage des Netzwerks. Bei der Fluke-Prüfung werden die Gerätekabel bei der Prüfung der permanenten Verbindung nicht berücksichtigt, da nur der feste Teil des Kanals gemessen wird, d. h. in der Regel Patchpanel zu Patchpanel im Rechenzentrum oder Patchpanel im Telekommunikationsraum zu einem Arbeitsbereichsausgang oder Konsolidierungspunkt im LAN. Die maximal zulässige Länge der permanenten Verbindung beträgt 90 Meter.
Wie liest man den Fluke-Testbericht?
Nachdem Sie einige vor kurzem installierte Kupfernetzverbindungen getestet haben, können Sie auf Ihrem Prüfgerät leicht erkennen, ob die Verbindung für die getestete Anwendung bestanden oder nicht bestanden wurde, indem Sie feststellen, ob ein „bestandenes“ Ergebnis oder ein Ergebnis mit Sternchen angezeigt wird. Aber was bedeuten die einzelnen Parameter in den Berichten und wie lassen sich die hübschen Diagramme auf der rechten Seite erklären? Schauen wir uns die einzelnen Parameter des Fluke-Testberichts genauer an.
NEXT (Near-End Crosstalk) - Der Amplitudenunterschied (in dB) zwischen einem übertragenen Signal und dem Nebensprechen, das auf anderen Adernpaaren am gleichen Ende der Verkabelung empfangen wird.
PS NEXT (Power Sum Near-End Crosstalk) - Der Unterschied (in dB) zwischen dem Prüfsignal und dem Nebensprechen der anderen Paare, die am gleichen Ende der Verkabelung empfangen werden.
ACR-F (Attenuation Crosstalk Ratio Far-End) - Eine Berechnung von FEXT minus der Einfügedämpfung des gestörten Paares in dB.
PS ACR-F (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Far-End) - Eine Berechnung von PS FEXT minus der Einfügedämpfung des gestörten Paares in dB.
ACR-N (Attenuation Crosstalk Ratio Near-End) - Eine Berechnung von NEXT minus der Einfügedämpfung des gestörten Paares in dB.
PS ACR-N (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Near-End) - Eine Berechnung von PS NEXT minus der Einfügedämpfung des gestörten Paares in dB.
RL (Return Loss) - Der Unterschied (in dB) zwischen der Leistung eines übertragenen Signals und der Leistung der zurückgeworfenen Signale.
Fazit
In der sich ständig weiterentwickelnden Netzwerkindustrie muss die Kupferverkabelungsinfrastruktur, die ein Netzwerk unterstützt, die entsprechende Übertragungsfähigkeit bieten, um die von den Endbenutzern geforderte Datenkommunikation zu unterstützen. Aufgrund des Marktbedarfs und der Ergebnisse des Fluke Testprogramms werden alle FS Patchkabel zu 100 % gemäß den Anforderungen der TIA/ISO-Normen getestet. Diese Ethernet-Kabel, einschließlich Cat5e-Patchkabeln, Cat6/6a-Patchkabeln, Cat7-Kabeln und Cat8-Kabeln, verfügen über eine ausreichende Leistungsspanne, um 1000Base-T/10GBase-T und sogar 25GBase-T/40GBase-T-Anwendungen in Rechenzentrumsnetzwerken zu unterstützen. Außerdem wird jedes Patchkabel durch aktuelle Testdaten unterstützt und liefert einen professionellen Fluke-Testbericht, der den Käufern oder Endbenutzern garantiert, dass sie die Leistung erhalten, für die sie bezahlt haben und die sie zu Recht erwarten können.
Verwandte Artikel:
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022