Leitfaden für die Organisation von Server-Racks
Bei der Montage aller Geräte (z. B. Server, Speicher, Switches und Router) in einem Server-Rack wird das Kabelmanagement oft vergessen. Ohne eine gute Lösung für das Rack-Kabelmanagement sehen die Netzwerkkabel im Rack oft wie Spaghetti aus. In diesem Fall wird das Kabelmanagement für IT-Techniker und Netzwerkinstallateure in den meisten Rechenzentren zu einer enormen Herausforderung. Wie lässt sich ein Server-Rack organisieren? Mit einigen einfachen Plänen und dem richtigen Arsenal an Werkzeugen, die vor der Installation des Server-Racks vorbereitet werden, lassen sich solche chaotischen Situationen vermeiden.
welchem Grund ist das Kabelmanagement eines Server-Racks nötig?
Der Grund dafür ist ganz einfach: Schlecht verlegte Kabel können mit der Zeit zu einer Reihe von Problemen führen. Erstens birgt alles, was ungeordnet und durcheinander ist, ein hohes Risiko, dass sich die Kabel verheddern und dass beim erneuten Anschließen von Kabeln Fehler passieren. Zweitens steht das Rack-Kabelmanagement in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit der Hardware. Alle Geräte, die im Rack betrieben werden, erzeugen Wärme, daher ist ein Organisationskonzept für den Innenraum des Racks förderlich für die Luftzirkulation und das Hardwaremanagement. Außerdem sollten auch die Kabelbeschriftungen nicht vernachlässigt werden, die bei der Fehlersuche eine große Zeitersparnis darstellen. Weitere Informationen über die Beschriftung von Kabeln finden Sie im Leitfaden für korrekte Beschriftungen von Kabeln. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie schwierig es wäre, ein Kabel in diesem Durcheinander zu finden. Daher sollte bei der Installation des Server-Racks großer Wert auf Organisation und Sauberkeit gelegt werden. Das folgende Video gibt einen kurzen Einblick in die strukturierte Verkabelung von Glasfaser- oder Kupfersystemen an einem einzelnen Rack.
Welche Faktoren Sie vor der Kabelorganisation im Server-Rack berücksichtigen sollten
Rack-Spezifikation
ie überwiegende Mehrheit der IT-Anwendungen verwendet 19-Zoll breite Racks. Die Tiefe des Racks ist normalerweise bis zu einem gewissen Grad einstellbar. Die Höhe des Racks ist in standardisierte Segmente unterteilt, die Höheneinheiten („HE“) genannt werden. Jede Höheneinheit (1 HE) ist 1,75 Zoll (ca. 4,5 cm) hoch. Ein 42HE-Rack hat beispielsweise 42 Höheneinheiten. Das bedeutet, dass das Rack eine beliebige Kombination aus standardmäßigen Rack-Geräten bis zu 42 HE aufnehmen kann. Der erste Schritt besteht also darin, ein geeignetes Server-Rack für Ihr Rechenzentrum auszuwählen. Mehr Informationen zur Auswahl eines geeigneten Server-Racks finden Sie hier: Verschiedene Arten von Server-Racks für Rechenzentren.
Layout des Server-Racks
Die Planung des Layouts Ihres Server-Racks vor der Installation jeglicher Geräte ist in den heutigen sehr dichten Rack-Umgebungen von großer Wichtigkeit. Sie müssen festlegen, welche Komponenten im Rack montiert werden sollen und einen Plan erstellen, der den Positionen der einzelnen Komponenten im Rack entspricht. Dieser Schritt verhindert, dass Sie Geräte nachdem Sie montiert wurden erneut bewegen müssen, was durchaus frustrierend sein kann.
Anordnung der Geräte
Die Anordnung der Geräte im Rack ist entscheidend, um den Platz im Rack zu maximieren und eine einfache Wartung zu ermöglichen. Sie sollten einen detaillierten Plan für die Anordnung der Geräte erstellen, bevor Sie sie installieren, einschließlich Plänen für zukünftige Erweiterungen. Im Allgemeinen werden die schwersten Geräte im unteren Teil des Racks untergebracht, wie z. B. USV-Systeme und externe Batterien sowie größere Server.
Verteilung der Verkabelung
Das Patchpanel wird stets für die Verteilung der Rack-Verkabelung verwendet, was den Einsatz größerer Switches und eine höhere Auslastung der Ports ermöglichen kann. Eine andere Herangehensweise ist die Installation von Netzwerk-Switches im Rack und die Verwendung der Switch-Ebene selbst als Patching-System, jedoch ist dann die Patching-Funktion begrenzt. Was die Verkabelung betrifft, so ist das Patchpanel nichts anderes als ein unerlässliches Mittel für das Kabelmanagement, um Kabel miteinander zu verbinden. Das Patchpanel mit 24 Anschlüssen ist die am häufigsten verwendete Option für ein Rack. Es ist eine perfekte Kombination zwischen Patchpanels und Kabelführungsschienen, um die Kabelspannung im Rack zu reduzieren. Für Verkabelungssysteme mit hoher Dichte können auch andere Arten der Vekabelung wie horizontale und vertikale Kabelmanager, Kabelbinder und Kabelbeschriftungen in Betracht gezogen werden.
Kühlung
Mit steigender Anzahl an Geräten im Rack, wird auch die Kühlung zu einem wichtigeren Faktor. Konzentrierte Wärme kann zu einem erhöhten Stromverbrauch und einer höheren Ausfallrate der Geräte führen. Außerdem kann eine ungeordnete Verkabelung die Luftzirkulation blockieren und eine effiziente Kaltluftverteilung erschweren. Daher ist die Verwendung von horizontalen und vertikalen Kabelmanagern zur Organisation von Patchkabeln und Netzkabeln ebenfalls sehr hilfreich für die Kühleffizienz.
Welches Rack-Zubehör benötigen Sie für die Organisation Ihres Server-Racks?
Patchpanel
Patchpanels bieten platzsparende Kabelverbindungen mit einer hohen Dichte. Die Verwendung von Patchpanels in einem strukturierten Verkabelungssystem senkt die Wartungskosten und reduziert Installations- und Konfigurationsfehler. Für die Verkabelung von Glasfaser- bzw. Kupferkabeln werden jeweils Glasfaser-Patchpanel und Kupfer-Patchpanel verwendet.
Horizontale Kabelmanager
Horizontale Kabelmanager ermöglichen eine ordentliche und angemessene Verlegung der Patchkabel von Geräten in Racks und schützen die Kabel vor Beschädigungen. Wenn Sie flache Patchpanels oder Netzwerk-Switches verwenden, die von oben oder unten verlaufen, ergänzen horizontale Kabelmanager den Weg des Patchkabels zwischen dem Verkabelungsabschnitt und dem Anschluss-Port am Patchpanel oder Switch. Alternativ kann ein horizontaler Kabelmanager auch verwendet werden, um Wege von Rack zu Rack für Patchkabel zu schaffen.
Vertikale Kabelmanager
Vertikale Kabelmanager nutzen den zusätzlichen Platz, um Patchkabel übersichtlich zu verwalten und sorgen dafür, dass auch das Kabel mit dem größten Durchmesser problemlos verlegt werden kann. Bei unbeweglichen Einrichtungen können Sie die Installation eines weiteren vertikalen Kabelmanagers hinter den Racks in Betracht ziehen, da dieser den Zugang zu den Komponenten im Raum zwischen den Racks nicht blockiert.
Glasfasergehäuse
Glasfasergehäuse ermöglichen eine effizientere Nutzung des Platzes im Rack. Es kann mit LWL-Adapter-Panels und Glasfaserkassetten ausgestattet werden, sodass das modulare System den Anforderungen an schnelle Umstellungen, Ergänzungen und Änderungen gerecht wird und gleichzeitig die Möglichkeit für zukünftige Upgrades bietet. Rack-montierte Glasfasergehäuse sind die am häufigsten verwendeten Typen in Rechenzentren, da sie einen praktischen und robusten Anschlusspunkt für Glasfaser-Jumperkabel bieten. Weitere Informationen finden Sie hier: FS 1U Rack-Gehäusetypen und Hilfe bei der Auswahl.
Kabelbinder & Kabelbeschriftung
Kabelbinder und Kabelbeschriftungen sind ebenfalls wichtige Hilfsmittel für das Rack-Kabelmanagement, werden offenbar aber gerne vernachlässigt. Kabelbinder mit verschiedenen Farbcodes und Kabelbeschriftungen können Ihnen helfen, die Verkabelung schnell zu verwalten und vereinfachen die Fehlersuche. Bei Racks sind Velcro-Bänder beliebter als Kabelbinder, da sie mögliche Beschädigungen an Kabeln verringern und erneut verwendet werden können.
Fragen und Antworten
1. Sollte jedes Gerät (z. B. Server, Switches, Router) im Rack in die gleiche Richtung zeigen? Oder sollte ich auf beiden Seiten das gleiche U verwenden?
Ja, Sie sollten alles in die gleiche Richtung ausrichten. So werden Ihre Geräte besser gekühlt, da die Lüfter nicht blockiert werden und sich nicht gegenseitig behindern.
2. Ist es am besten, alles, was in den Serverraum kommt, über ein Patchpanel zu verbinden und dann kurze Patchkabel vom Patchpanel zu den Switches zu verlegen?
Ja, das ist im Grunde die beste Vorgehensweise. Alles, was von außerhalb des Serverraums kommt, sollte mithilfe von Patchpaneln verbunden werden, bevor es am Switch angeschlossen wird. Das erleichtert die Fehlerbehebung und die Wartung, wenn Sie Ihre Infrastruktur weiter ausbauen.
3. Was ist der beste Weg kleine Geräte (z. B. Kabelmodem und Router), die vom Internetanbieter geliefert wurden (Backup-Breitband), in einem Rack organisiert zu halten? Sollte ich ein Regal verwenden?
Ein Regal wäre die einfachste Lösung, die es auch schön aussehen lassen würde.
4. Sollte ich zwischen den Geräten im Rack Platz für die Kühlung lassen? Oder ist es in Ordnung, die Geräte nah beieinander zu platzieren? Ich bin mir nicht sicher, ob dies zu einer Überhitzung der Server führen könnte.
Die meisten Rack-Geräte sind so konzipiert, dass sie Luft an der Vorderseite ansaugen und an der Rückseite ausstoßen, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die dichte Anordnung zu Überhitzung führen könnte. Es wäre auch in Ordnung, sie nebeneinander aufzustellen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022