Deutsch

Vergleich der USV-Topologien: Line-Interaktiv vs. Online vs. Offline

Aktualisierung: 24. Mär 2023 by
9.5k

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist ein Stromversorgungssystem, das eine Last mit Notstrom versorgt, wenn die Eingangsstromquelle oder das Stromnetz ausfällt, und das einen nahezu sofortigen Schutz gegen Unterbrechungen der Eingangsstromversorgung bietet. Die drei allgemeinen Kategorien moderner USV-Systeme sind Line-Interaktive USV, Online-USV und Offline-USV, die im Folgenden ausführlich erläutert werden.

Line-Interaktive-USV vs. Online-USV vs. Offline-USV: Funktionsweisen

Offline-USV – Schutz der Stromversorgung der Einstiegsklasse

Bei einer Offline-USV („Standby“) wird die Last direkt von der Eingangsleistung gespeist, und der Notstromkreis wird nur dann aktiviert, wenn der Strom ausfällt.

Genauer gesagt, wird die Last direkt vom Netzstrom und nicht vom Wechselrichterausgang gespeist. Die Energiespeicherkomponenten – Akku-Ladegerät, Akku und Wechselrichter – sind in Bezug auf die Last außer Betrieb, obwohl das Ladegerät und der Akku weiterhin an das Stromnetz angeschlossen bleiben, um sicherzustellen, dass der Akku immer vollständig geladen ist. Wenn die Netzspannung ausfällt oder die Grenzwerte überschreitet, verbindet der Schalter den Wechselrichterausgang sofort mit der betreffenden Last.

Funktionsweise der Offline-USV

Line-Interaktive USV – Schutz der Stromversorgung der mittleren Klasse

Eine Line-Interaktive USV hält den Wechselrichter am Netz und leitet den Gleichstrom des Akkus vom normalen Lademodus auf die Stromversorgung um, wenn die Stromversorgung ausfällt.

Bei dieser intelligenten Ausführung ist der Akku-Wechselrichter immer mit dem Ausgang der USV verbunden. Wenn die Eingangswechselspannung normal ist, arbeitet der Wechselrichter der USV in umgekehrter Richtung und lädt den Akku. Sobald die Eingangsstromversorgung ausfällt, wird der Transferschalter aktiviert und der Strom fließt vom Akku zum USV-Ausgang. Diese Bauweise bietet zusätzliche Filterung und führt zu geringeren Umschalttransienten, da der Wechselrichter immer eingeschaltet und mit dem Ausgang verbunden ist.

Funktionsweise der Line-Interkative USV

Online-USV – Der perfekte Schutz der Stromversorgung

Eine Online-USV verwendet eine „doppelte Umwandlungsmethode“, bei der sie Wechselstrom aufnimmt, diesen in Gleichstrom umwandelt, um ihn durch den wiederaufladbaren Akku (oder durch die Akkustränge) zu leiten, und ihn dann wieder in 120 V/230 V Wechselstrom umwandelt, um die jeweiligen Geräte zu versorgen.

Bei einer Online-USV (auch bekannt als Doppelwandler-USV) lädt der Eingangswechselstrom den Backup-Akku, die den Ausgangswechselrichter mit Strom versorgt, sodass ein Ausfall des Eingangswechselstroms nicht zur Aktivierung des Umschalters führt. Das heißt, dass bei einem Stromausfall der Gleichrichter einfach aus dem Stromkreis ausscheidet und die Akkus die Leistung konstant und unverändert halten. Während des Ausfalls gibt es keine Umschaltzeit. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, übernimmt der Gleichrichter wieder den größten Teil der Last und beginnt mit dem Laden der Akkus, wobei hier der Ladestrom teilweise begrenzt ist, um zu verhindern, dass der Hochleistungs-Gleichrichter die Akkus überhitzt und den darin enthaltenden Elektrolyt kocht.

Funktionsweise der Online-USV

Line-Interaktive USV vs. Online-USV vs. Offline-USV: Funktionen

Alle drei oben genannten Kategorien wurden entwickelt, um Hardware und elektrische Geräte zu schützen, bei denen eine unerwartete Stromunterbrechung auftreten kann. Aufgrund der verschiedenen Funktionsweisen unterscheiden sich jedoch ihre Fähigkeiten.

Überspannungs-/Rauschschutz

Alle drei oben genannten Kategorien wurden entwickelt, um Hardware und elektrische Geräte zu schützen, bei denen eine unerwartete Stromunterbrechung auftreten kann. Aufgrund der verschiedenen Funktionsweisen unterscheiden sich jedoch ihre Fähigkeiten.

Umschaltzeit des Akkus

Bei einem Stromausfall variiert die Umschaltzeit der USV:

  • Bei einem Offline-USV-System ist eine Unterbrechung der Stromversorgung der Last von typischerweise 2 bis 10 Millisekunden unvermeidlich.

  • Line-Interaktive USV-Systeme schalten in der Regel innerhalb von 2 bis 4 Millisekunden von Netzstrom auf Akkustrom um, was schnell genug ist, um auch die stromempfindlichsten Geräte ohne Unterbrechung in Betrieb zu halten.

  • Bei Online-USV-Systemen gibt es keine Umschaltzeit, da bei einem Stromausfall der Wechselrichter die angeschlossenen Geräte bereits mit Strom versorgt.

Spannungsregelung

Die Spannungsregelung ist von entscheidender Bedeutung, vor allem bei niedrigen Spannungen:

  • Line-Interaktive USV-Systeme nutzen die automatische Spannungsregelung (AVR), um Spannungsabweichungen zu korrigieren , ohne auf den Akku umzuschalten. Wenn die Spannung einen voreingestellten Niedrig- oder Hochschwellenwert überschreitet, erkennt diese Art von USV dies und verwendet Transformatoren, um die Spannung um einen bestimmten Betrag zu erhöhen oder zu senken, damit sie wieder in einem akzeptablen Bereich liegt.

  • Online-USV-Systeme verwenden eine präzisere Methode der Spannungsregelung: einen kontinuierlichen „Doppelwandler“-Betrieb, der die angeschlossenen Geräte von Störungen auf der Wechselstromleitung isoliert, einschließlich Stromausfällen, Spannungsabfällen, Überspannungen, Oberschwingungsverzerrung, elektrischen Impulsen und Frequenzschwankungen.

  • Wenn sie nicht über den Akku betrieben werden, regeln Line-Interaktive USV-Systeme ihre Leistung normalerweise innerhalb von ±8–15 % der Nennspannung (z. B. 120, 208, 230 oder 240 Volt), während Online-USV-Systeme die Spannung normalerweise innerhalb von ±2–3 % regeln.

Tatsächlich gibt es einige häufige Stromprobleme, die im täglichen Betrieb auftreten können. Die folgende Tabelle zeigt, ob das oben erwähnte USV-System vor diesen Störungen schützen kann:

  Offline Line-Interaktiv Online
Stromausfall
Spannungseinbruch
Stromstoß
Unterspannung  
Überspannung  
Stromrauschen    
Frequenzschwankungen    
Umschalttransient    
Oberschwingungsverzerrung    

Line-Interaktive USV vs. Online-USV vs. Offline-USV: Vor- und Nachteile

Offline-USV

Vorteile Nachteile
  • Hohe Effizienz (Das Ladegerät ist nicht ständig eingeschaltet).

  • Benutzerfreundlich in der Bedienung.

  • Kostengünstig

  • Verwendet den Akku bei Stromausfällen und bietet nur begrenzten oder gar keinen Schutz gegen Stromunregelmäßigkeiten

  • Die Last ist ständig Spannungsspitzen, Überspannungen und anderen Störungen der Stromleitung ausgesetzt, was zu einem Verlust oder einer Beschädigung von empfindlichen Geräten und Daten führen kann

  • Gewisse Umschaltzeit vom Netz zum Wechselrichter bei Ausfall der Netzstromversorgung

Line-Interaktive USV

Vorteile Nachteile
  • Hohe Verlässlichkeit

  • Hohe Effizienz

  • Angemessene Spannungsaufbereitung

  • Geringerer Stromverbrauch

  • Geringere Anzahl von Komponenten

  • Niedrigere Betriebstemperaturen

  • Unpraktisch bei über 5 kVA

  • Kein Schutz vor allen Formen von Stromunregelmäßigkeiten

  • Bietet keinen Leistungsfaktorkorrekturfilter und keine Frequenzregelung

  • Häufiger Akkueinsatz in Umgebungen mit extremen Spannungsverzerrungen

Online-USV

Vorteile Nachteile
  • Bessere Spannungsregelung

  • Die Umwandlungszeit von Gleichstrom in Wechselstrom ist unerheblich und weist keine Lücken auf

  • Keine Spannungsschwankungen, was auf eine stabile Spannungsqualität sorgt

  • Die Qualität der Lastspannung ist frei von Verzerrungen

  • Nahezu ideale elektrische Leistung, höchster Schutz gegen alle Stromunregelmäßigkeiten

 

  • Komplexe Konstruktionen, die einen großen Kühlkörper erfordern

  • Höhere Verlustleistung

  • Der Gesamtwirkungsgrad der USV wird reduziert (der Wechselrichter ist immer eingeschaltet)

  • Die Wattzahl des Gleichrichters wird erhöht (er muss sowohl den Wechselrichter mit Strom versorgen als auch den Akku laden)

  • Kostspieliger als andere USV-Systeme

Line-Interaktive USV vs. Online-USV vs. Offline-USV: Anwendungsbereiche

Die Anwendungsbereiche dieser drei Topologien mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien reichen von kleinen Wohnhäusern bis hin zu großen Rechenzentren.

Aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit wird die Offline-USV am häufigsten in Haushalten, kleinen Büros mit geringem Budget für Stromversorgungskonzepte und in einigen Bereichen, die nur geringe Anforderungen an die Stromversorgungsqualität haben eingesetzt. Sie sind besten geeignet für PCs, aber auch für Drucker, Scanner, Notstromversorgungen und EPABX.

Eine der besten Optionen ist die Line-Interaktive USV, die die Anforderungen an eine hohe Stromversorgungssicherheit erfüllt und sich ideal für Abteilungsserver, Privathaushalte und für kleine bis mittelgroße Unternehmen eignet. In einigen infrastrukturell schwierigen Gebieten, in denen die Netzspannung instabil ist, stark schwankt oder stark verzerrt ist, muss eine Line-Interaktive USV den Akku möglicherweise ein- bis zweimal am Tag oder sogar noch häufiger aufladen.

Das intelligenteste Online-USV-System, das als Standardlösung für die Notstromversorgung und den Schutz von unternehmenskritischen Geräten und Servern in Rechenzentren gilt, kann auch in Bereichen wie Computer, Transport, Banken, Wertpapierhandel, Kommunikation und Medizin eingesetzt werden, da diese meist eine Langzeitstromversorgung erfordern. Insbesondere für einige Drehstrommaschinen, ähnliche andere Motorsteuerungsanwendungen, Intensivstationen, medizinische Geräte und empfindliche Elektrogeräte.

Anwendungsgebiete von Line-Interaktiven vs. Online- vs. Offline-USV

Line-Interaktive USV vs. Online-USV vs. Offline-USV: Was sollten Sie wählen?

Die folgende Tabelle fasst einige der wichtigsten Punkte der oben erläuterten Varianten zusammen.

  Offline Line-Interaktiv Online
Größe Kompakt Normalerweise groß und schwer Normalerweise klein und leicht
Leistungsbereich (kVA) 0-0,5 0,5-5 5-5000
Spannungsaufbereitung Gering Abhängig der Bauweise Hoch
Kosten pro VA Gering Mittel Mittel
Effizienz Hoch
(normalerweise 95-98%)
Hoch
(tnormalerweise 90-96%)
Gering – Mittel
(normalerweise 80-90%)
Kosten Gering Mittel Hoch
Typische Anwendungsbereiche Zuhause, kleine Büros Kleine und mittelgroße Unternehmen Telekommunikation, Kommunikation, Bankwesen, Transportwesen, industrielle Bereiche

Wenn Sie eine USV-Lösung in Erwägung ziehen, achten Sie auf den USV-Typ und das entsprechende Schutzniveau. Die Hauptunterschiede zwischen Online-, Offline- und Line-Interaktiven-USV liegen in ihren Funktionsweisen, was sich in den unterschiedlichen Merkmalen, Funktionen, Vorteilen und Einschränkungen widerspiegelt. Darüber hinaus beeinflusst der interne Aufbau der USV-Topologie, die Funktionalität in den verschiedenen Anwendungsumgebungen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
84.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
71.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
26.9k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
3.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.3k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.6k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
38.5k