Deutsch

Was ist ein Anwendungsserver?

Veröffentlicht am 15. Nov 2022 by
1.5k

Rack Server

Mit der Entwicklung des Internets kann sich der traditionelle Server nicht mehr an die neue Umgebung anpassen, so dass der Anwendungsserver geschaffen wurde. In diesem Artikel geht es um die Definition von Anwendungsservern, ihre Vor- und Nachteile, ihre Anwendungen und einen Vergleich mit Webservern.

Was ist ein Anwendungsserver?

Ein Anwendungsserver ist ein Software-Rahmenwerk, das eine Umgebung für die Ausführung von Anwendungen bietet. Es wird verwendet, um Dienste wie Sicherheit, Daten, Transaktionsunterstützung, Lastausgleich und Verwaltung großer verteilter Systeme für Anwendungen bereitzustellen. In den meisten Fällen stellt der Anwendungsserver die Geschäftslogik für die Client-Anwendung über die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) der Komponente zur Verfügung und kann seine eigenen Ressourcen verwalten.

Eigenschaften des Anwendungsservers

Explizierte Eigenschaften Implizierte Eigenschaften
Kapselung von Datenquellen Skalierbarkeit
Asynchrone Kommunikation Monitoring-Funktionen
Transaktionsverarbeitung Kalibrierungsfunktions
Datentransformation Logging-Funktion
Persistenz Management-Funktionen
  Software-Lebenszyklus-Management(Lieferung, Bereitstellung, Patches, Upgrades)

Vor- und Nachteile des Anwendungsservers

Anwendungsserver sollten verwendet werden, wenn Sie eine Integration mit bestehenden Datenbanken und Servern (z. B. Webservern) benötigen.

Vorteile

Integrität: Bietet Daten- und Code-Integrität durch einen zentralisierten Ansatz, der Updates und Upgrades von Anwendungen unterstützt.

Hohe Leistung: Der Anwendungsserver kann rechenintensive und langwierige Vorgänge auslagern. Sie wird auch zum Zwischenspeichern von Daten verwendet, um die Anzahl der Zugriffe auf die Datenbank zu verringern. Er kann auch die Leistung stark genutzter Anwendungen verbessern, indem er den Netzverkehr begrenzt.

Flexibilität: Der Anwendungsserver kann skaliert werden, je nachdem, ob der Engpass sich für das Rendern der Webseite oder für deren Verarbeitung im Hintergrund entscheidet.

Sicherheit: Der Anwendungsserver bildet die Sicherheitsgrenze zwischen dem Client und der Datenbank. Wenn der Client bedroht ist, bildet der Anwendungsserver einen zusätzlichen Schutzwall vor der Datenbank.

Die Skalierbarkeit: Der Anwendungsserver kann sich mit einem Pool von Datenbankverbindungen verbinden.

Nachteil

Hoher Aufwand: Neben dem höheren Entwicklungsaufwand ist es vor allem der zusätzliche Kommunikationsaufwand, der durch den Einsatz von Applikationsservern überhaupt erst ausgelöst wird. Unabhängig von den verwendeten Rahmenbedingungen und Protokollen entstehen bei jedem verteilten System erhebliche Gemeinkosten.

Welche Optimierungstechniken gibt es für Anwendungsserver?

1. Verteiltes Caching: Es gibt zwei architektonische Ansätze: zum einen den verteilten Cache, der von JBoss Cache repräsentiert wird und eine Synchronisierung der Aktualisierungen erfordert, und zum anderen den verteilten Cache, der von Memcached repräsentiert wird und nicht miteinander kommuniziert.

2. Asynchrone Vorgänge: Bessere Skalierbarkeit der Website.

3. Verwendung von Clustern: Einzelne Dienste in der besten Leistungszone halten.

4. Code-Optimierung: Verbesserung der Leistung Ihrer Website.

Anwendungsserver vs. Webserver

Der Webserver verarbeitet nur das HTTP-Protokoll und kann nur den Inhalt von statischen Seiten senden.

Der Anwendungsserver kann jedoch statische Inhalte wie JSP, ASP, PHP usw. Verarbeiten und wird verwendet, um Geschäftslogik für Anwendungen über eine Reihe von Protokollen bereitzustellen.

Vereinfacht ausgedrückt, liefert der Webserver die Seiten, die der Browser anzeigen kann, während der Anwendungsserver die Methoden bereitstellt, die die Client-Anwendung aufrufen kann.

Die meisten Anwendungsserver haben den Webserver als integralen Bestandteil, was bedeutet, dass der Anwendungsserver alles tun kann, was der Webserver tun kann.

Anwendungsserver

Beispiele des Anwendungsserver

Apache Tomcat

Tomcat ist ein Servlet-Container, der die Unterstützung für Servlets und JavaServer Pages (JSP) gemäß den technischen Spezifikationen von Sun Microsystems implementiert und eine Reihe von Funktionen bietet, die für einen Webserver spezifisch sind, z. B. die Tomcat-Verwaltungs- und Kontrollplattform, die Verwaltung des Sicherheitsbüros und Tomcat-Ventile. Da Tomcat selbst auch einen HTTP-Server enthält, kann er auch als separater Webserver betrachtet werden. Tomcat ist jedoch nicht zu verwechseln mit dem Apache-HTTP-Server, der ein in C implementierter HTTP-Webserver ist. Apache Tomcat enthält Werkzeuge zur Konfigurationsverwaltung und kann auch durch Bearbeiten einer Konfigurationsdatei im XML-Format konfiguriert werden.

Die Servlet-Engine von Tomcat arbeitet normalerweise mit dem Apache oder anderen Webservern zusammen. Tomcat wird nur selten als eigenständiger Webserver verwendet, außer für die Fehlersuche während der Entwicklung und für diejenigen, die nur minimale Anforderungen an Geschwindigkeit und Transaktionsverarbeitung haben. Mit der Aktualisierung der Versionen verwenden ihn jedoch immer mehr Benutzer als eigenständigen Webserver in Umgebungen, in denen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit wichtig sind.

IBM WebSphere Application Server (WAS)

WAS ist ein Anwendungsserver, der von IBM in Übereinstimmung mit offenen Standards wie Java EE, XML und Web Services entwickelt und vertrieben wird. Zu den kompatiblen Webservern gehören Apache HTTP Server, Netscape Enterprise Server, Microsoft Internet Information Services (IIS) und IBM HTTP Server. WebSphere ist mehr als nur ein Servlet-Container, er bietet auch Unterstützung für EJBs (Enterprise JavaBeans), JMS (Java Message Service) und andere Java EE-Technologien.

Fazit

In Zeiten, in denen das Internet wächst und immer mehr Anwendungen entstehen, werden Anwendungsserver immer häufiger eingesetzt. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Anwendungsservern, z. B. Apache Tomcat, IBM WebSphere Application Server usw. Jeder Typ von Anwendungsserver hat seine eigenen Vorteile, Einschränkungen und Anwendungsmöglichkeiten. Es ist diese große Vielfalt an Anwendungsservern, die uns das Leben sehr erleichtert.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.2k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.2k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
3.9k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.4k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.7k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.0k