Was ist ein Patchpanel und warum brauchen Sie es?
Flexibilität und Einfachheit für Ihr Kabelmanagement in Netzwerk-Verkabelungssystemen
Ein Patchpanel ist ein effektives und flexibles Netzwerkgerät, mit dem Sie Ihr Rechenzentrum oder Ihren Serverraum übersichtlich halten und die Verkabelungsinfrastruktur in Zukunft leichter verschieben, ergänzen oder ändern können. In diesem Artikel werden die Definition, der Typ, die Funktion, die Anwendung und häufig gestellte Fragen zu einem Patchpanel erläutert.
Patchpanel-Typen: Glasfaser-Patchpanel und Ethernet-RJ45-Patchpanel
Im Allgemeinen gibt es in der typischen Infrastruktur von Rechenzentren zwei Arten von Patchpanels, die sich nach den Kabeln richten, mit denen sie verwendet werden: LWL-Patchpanels und Ethernet-Patchpanels. Beide sind in unterschiedlichen Designs, Konfigurationen oder Portzahlen erhältlich und können an die verschiedenen Anforderungen der Netzwerkverkabelung angepasst werden.
Glasfaser-Panels
-
Standard-Glasfaser-Patchpanel: Das Standard-Glasfaser-Patchpanel kann mit LC/SC/MTP-Adaptern bestückt werden, die üblicherweise als Zwischenverbindung zwischen dem Backbone und den Patchkabeln verwendet werden. FS FHD-Glasfaser-Patchpanels sind mit Singlemode- und Multimode-Glasfasertypen mit verschiedenen Adapteroptionen und Portzahlen erhältlich.
-
Breakout-Patchpanel: Breakout-Patchpanels sind speziell für eine hochdichte 40G-10G- und 100G-25G-Breakout-Verkabelung konzipiert. Breakout-Patchpanels sind eine flexible und skalierbare Lösung zur Verringerung von Kabelclustern und zur Verbesserung des Luftstroms. Sie sind ästhetisch ansprechend und machen das Rechenzentrum zu einem einladenden Ort. Die Breakout-Patchpanels in FS sind sowohl mit Singlemode- als auch mit Multimode-Optionen erhältlich.
-
Modulares Patchpanel: Modulares Glasfasergehäuse für die Rackmontage und Multimedia-Adapterpanel sind die beiden häufigsten Arten von modularen Panels. Erstere können bis zu 4 FHD MTP-Kassetten oder Glasfaser-Adapterpanels aufnehmen und eignen sich sowohl für die Front- als auch für die Rückmontage im horizontalen Kabelmanagement. Letztere ermöglichen es dem Benutzer, sein eigenes Adapterpanel in einem Verkabelungssystem mit hoher Dichte anzupassen.
Ethernet-Patchpanels
Ethernet-Patchkabel können in verschiedene Typen unterteilt werden: Cat5e/Cat6/Cat6a-Ethernet-Patch-Panel, leeres Keystone-Patch-Panel, 110-Punch-Down-Ethernet-Patch-Panel, usw.
Das beliebteste Ethernet-Patchpanel ist heutzutage das Cat6-Durchführungs-Patchpanel, das wegen seiner Einfachheit und Kosteneffizienz geschätzt wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Kabeln für den Anschluss Ihrer Hardware verwendet werden soll, können Sie ein leeres Keystone-Patchpanel verwenden, um eine gemischte Verbindung auf der Grundlage Ihrer tatsächlichen Anforderungen herzustellen.
Was können Sie durch die Installation von Patchpanels erreichen?
Das Patchpanel ist eine der wenigen Komponenten, die sowohl in Kupfer- als auch in Glasfasernetzen verwendet wird. Fast alle Unternehmensnetzwerke verwenden Patchpanels für Verkabelungsinstallationen. Wofür kann ein Patchpanel also noch verwendet werden? Die Antworten finden Sie in den folgenden Beschreibungen.
Ästhetische Anziehungskraft
Niemand würde leugnen, dass eine geordnete Verkabelung immer ein fantastisches visuelles Vergnügen für alle ist. Wir haben schon viele Vorher-Nachher-Bilder von Verkabelungen gesehen, die mit Hilfe von Patchpanels und anderen Kabelmanagement-Tools aufgeräumt wurden. Wir sind Zeuge ihrer magischen Kraft, unordentliche Kabelsalate in Ihrem Rack oder Schrank zu beseitigen. Wenn Sie sich über ein solches Durcheinander ärgern, ist der beste Weg, den Kabelsalat effektiver durch die Verwendung eines Glasfaser- oder Ethernet-Patchpanels, zu reduzieren.
Mehr Flexibilität
Patchpanels geben Ihnen Flexibilität und verhindern, dass Sie Kabel neu verlegen oder Geräte austauschen müssen, wenn Sie etwas ändern müssen oder etwas kaputt geht. So kann zum Beispiel die mechanische Entlastung der vergleichsweise teuren Switch-Ports durch das Einstecken des Kabels in die Patchpanels erreicht werden. Wenn das Kabel von der Wand oder der Decke direkt in einen Switch-Port eingesteckt werden würde, könnte dieser Port Ziehen, Drücken und vielem mehr ausgesetzt sein. Es braucht nicht viel, damit ein RJ45-Stecker auf diese Weise seine Konnektivität verliert - entweder mit dem Inneren eines Switch-Ports oder mit der Verbindung zum Kabel selbst.
Vereinfachtes Kabelmanagement
Einige Unternehmen verwenden eine strukturierte Verkabelung für Telefone, oder Sie haben vielleicht mehrere Unternehmen, die sich einen Büroraum teilen. Unter diesen Umständen würde ein Patchpanel auch mehrere verschiedene Geräte einfach an jede Steckdose anschließen. Die Kabel auf der Rückseite von Patchpanels entsprechen den festen Buchsenpositionen im Raum des Benutzers, was die Verkabelung von Patchpanels auch für Netzwerk-Neulinge einfach und präzise machen kann. Außerdem schafft die Möglichkeit, einzelne Kabelstränge in einem Patchpanel zu kennzeichnen, eine sauberere und organisiertere Art der Identifizierung des Signalflusses. Dadurch wird die Fehlersuche bei technischen Problemen zu einer leichteren Aufgabe.
FAQs über Patchpanel
Verringern Patchpanels die Signalqualität?
Manche glauben, dass zu viele Verbindungen zwischen Patchpanels und Switches oder anderen Geräten das gesamte Netzwerk beeinträchtigen können. Tatsächlich beeinträchtigt ein richtiges Patchpanel die Geschwindigkeit Ihres Netzwerks nicht. Vergewissern Sie sich nur, dass Ihr Patchpanel für die von Ihnen verwendete Kabelkategorie geeignet ist, und überprüfen Sie, ob Sie die Kabel richtig angeschlossen haben.
Brauche ich ein Patchpanel oder nur einen Switch?
Patchpanels und Switches erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Die Hauptfunktion eines Patchpanels ist das saubere und ordentliche Kabelmanagement. Ein Netzwerk-Switch ermöglicht es hingegen den angeschlossenen Geräten, über die Kabel, mit anderen zu kommunizieren. Es hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen ab, welche der beiden Möglichkeiten Sie wählen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022