Deutsch

Was ist ein VPN-Router und warum benötigen Sie ihn?

Veröffentlicht am 01. Okt 2019 by
3.1k

Es ist wahrscheinlich angemessen, dass ein Start-up-Unternehmen einen handelsüblichen, normalen Netzwerkrouter verwendet. Aber wenn Ihr Unternehmen expandiert, muss sich auch das Netzwerk entsprechend den steigenden Anforderungen weiterentwickeln - zum Beispiel müssen Sie möglicherweise mehr als nur eine Handvoll Remote-Geräte mit dem Netzwerk des Unternehmens verbinden. Dann ist dies genau der richtige Zeitpunkt, um auf einen VPN-Gigabit-Router aufzurüsten, um eine stabilere, effizientere und sicherere Leistung zu liefern. Was ist also ein VPN-Router? Inwiefern unterscheidet es sich von Standard-VPN-Client-Anwendungen? Und was bringt uns der VPN-Router? Diese Fragen werden wir in diesem Beitrag beleuchten.

Was ist ein VPN-Router und ein VPN?

what is vpn router

VPNs (Virtual Private Networks) dienen der Verschlüsselung oder Sicherung Ihrer Internetverbindung. Ein VPN erstellt einen versteckten Tunnel innerhalb eines öffentlichen oder ungeschützten Netzwerks, der alle Ihre Internetaktivitäten schützt - indem er Ihre tatsächliche IP-Adresse in eine anonyme umwandelt. Wir profitieren von der Nutzung von VPN, wie z.B. der Umgehung von Regionsbeschränkungen, dem Schutz vor ISP-Snooping, der Umgehung von Zensur und dem Zugriff auf Webseiten mit Regionsbeschränkung.

 

Ein VPN-Router kann als ein normaler Gigabit-Router angesehen werden, auf dem eine VPN-Client-Software installiert ist. Jedes Gerät, das sich mit dem VPN-Router verbindet, ist somit durch VPN geschützt. Während eine VPN-Verbindung ein einzelnes Gerät verschlüsseln kann, schützt ein VPN-Netzwerkrouter mehrere Geräte (Computer, Tablets, Smartphones usw.) auf einmal. Der VPN-Router bietet auch die Möglichkeit, alle Ihre Geräte aus einer Quelle über eine einzige Verbindung zu verschlüsseln. Es eignet sich perfekt für Familien oder Haushalte mit einer Vielzahl von internetbasierten Geräten. Die Verwendung eines VPN-Routers gewährleistet Ihre Privatsphäre und Sicherheit mit absoluter Leichtigkeit.

Warum benötigen Sie einen VPN-Router?

Ein VPN-Router kann sicherstellen, dass alle Ihre Geräte sicher und geschützt sind, und bietet Ihnen im Allgemeinen die folgenden Vorteile:

how vpn router works

Schützen Sie mehrere Geräte gleichzeitig: Ein VPN-Router ermöglicht es Ihnen, alle Ihre elektronischen Geräte von der Quelle zu schützen - er ist sicher, bequem und einfach, einen VPN-Router zu bedienen.

Maximaler Komfort: Mit einem VPN-Router müssen Sie nicht auf jedem einzelnen Gerät eine VPN-Software einrichten - richten Sie einfach den VPN auf dem Router ein und Sie können ihn in Betrieb nehmen, und jedes mit dem VPN-Router verbundene Gerät kann den VPN-Services nutzen.

Hervorragende Kompatibilität: Der VPN-Router kann VPN-Dienst für jedes Wi-Fi-Gerät bereitstellen - Computer, Telefone, Pads, Smart TVs.... Jedes Gerät, das Wi-Fi verwendet, kann sich mit Ihrem VPN-Router verbinden und den VPN-Zugang nutzen.

Vollständig automatisiert: Der VPN-Router stellt immer eine Verbindung zum Internet über den VPN-Dienst her. Sie müssen sich nicht jedes Mal auf allen Ihren Geräten mit dem VPN-Client verbinden.

Sichern Sie nicht native Geräte: VPN-Router schützen nicht-native Geräte, die normalerweise nicht für die VPN-Nutzung unterstützt werden, wie Apple TV, PlayStation 3 und viele mehr.

Entsperren Sie Anwendungen und Inhalte: Sie sind in einem Land ansässig, das bestimmte Anwendungen oder Inhalte blockiert? Ein VPN-Router ermöglicht es Ihnen, die Einschränkungen zu umgehen und sich über einen verschlüsselten VPN-Tunnel durch ein anderes Land mit dem Internet zu verbinden.

Wie finden Sie den richtigen VPN-Router?

Die offensichtlichen Vorteile wie verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und Kosteneinsparung machen den Wechsel zu einem VPN-Internet-Router für Haushalte und Unternehmen zu einer guten Entscheidung. Wie kann man also einen VPN-Router kaufen und gleichzeitig irreführende Angaben und versteckte Kosten vermeiden? Die neu entwickelten VPN-Router von FS.com für Privatanwender und Geschäftskunden sind mit der zuverlässigsten, hochwertigsten Hardware und ausgefeilten Routing-Funktionen ausgestattet. Die Spezifikation der Gigabit VPN-Routers sind nachfolgend aufgeführt:

Name ER-5 VPN Router ER-6 VPN Router
Netzwerk-Interface 5x Gigabit RJ45 Ports 1x USB3.0 6x Gigabit RJ45 Ports 2x USB3.0
CPU MT7621A Dual core 880Mhz Intel Atom D525 Dual core 1.8 Ghz
FLASH 2GB 16GB
Stromversorgung AC Input 100-240V 50-60Hz AC Input 200-240V 50-60Hz
RAM 4Gbit DDR3 2Gbit DDR3
Max. Leistungsaufnahme 30W 25W
Anwendungsszenario Over 120 Terminals 300 Terminals
Router-Preis US$ 82.00 US$ 240.00

Fazit

Ein VPN-Router ist eine gute Anschaffung, wenn Sie sich um Ihre Privatsphäre und Sicherheit im Internet kümmern. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten, Sie erhalten eine zusätzliche Sicherheitsebene. Warum also nicht diesen richtigen Schritt machen und dann ISP-Spionage aus Ihrem Netzwerk heraushalten? Beginnen Sie noch heute mit dem FS.com VPN-Router, um mit der Verschlüsselung aller Ihrer Geräte zu beginnen. Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unser technischer Support gerne zur Verfügung. Übrigens hat sich FS.com auch darauf spezialisiert, Netzwerklösungen anzubieten, die auf Ethernet-Switches zugeschnitten sind, wie 10Gbe-Switch, 25GbE-Switch und High-End 40/100GbE-Switch. Kontaktieren Sie uns über sales@fs.com , um weitere Informationen zu erhalten.

 

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
84.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
71.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
26.9k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
3.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.3k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.6k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
38.5k