Ein ISP-Partner arbeitet mit FS zusammen, um seine Netzwerkarchitektur für Business-Innovationen zu optimieren
„Vielen Dank für Ihren hervorragenden Kundenservice bei der Lösung meines Netzwerkproblems. Ihre schnelle Antwort und Ihre sachkundigen Ratschläge habe ich sehr geschätzt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und würde Ihre Dienste auf jeden Fall weiterempfehlen.“
—— Savvas Bout (CEO)
Hintergrund
Der Kunde ist ein großer ISP-Netzwerkdienstleister. Sein Unternehmen bietet professionelle IX-Dienste an, wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, USA. Das Unternehmen ist bestrebt, ISPs, CDNs und Unternehmenskunden weltweit leistungsstarke, latenzarme und hochzuverlässige Internet-Exchange-Dienste zu bieten.
Der Kunde musste den Benutzern innerhalb seines Netzes Netzzugang gewähren und sicherstellen, dass die Benutzer voneinander isoliert sind, während gleichzeitig die Interoperabilität des internen Unternehmensnetzes zwischen den Zweigstellen gewährleistet werden sollte. Um sein bestehendes MP-BGP-Netzwerk zu ersetzen, benötigte er eine effiziente Netzwerkarchitektur.
Glücklicherweise entwarf das FS-Team für den Kunden eine EVPN-VXLAN-Rechenzentrumslösung, die MPLS vollständig eliminierte und die Herausforderungen, die der Kunde bei der Optimierung des Netzwerks hatte, perfekt löste. Diese Lösung ermöglicht eine effiziente Netzwerkarchitektur, die die Benutzer voneinander isoliert und die Interoperabilität des internen Unternehmensnetzwerks zwischen den Zweigstellen gewährleistet.
Herausforderung
-
Problem der Netzwerksicherheit und -zuverlässigkeit: Verschiedene Nutzer müssen voneinander isoliert werden, um die Sicherheit und den Schutz der Daten zu gewährleisten. Und um die Daten und die Privatsphäre der Kunden vor unbefugtem Zugriff und Angriffen zu schützen, müssen ihre Netzwerkdienste wie Sicherheit und Vertraulichkeit optimiert werden.
-
Schwierigkeiten bei Betrieb und Wartung des Netzes: Es gibt viele Benutzer, die mit den Unternehmen innerhalb des Netzes interagieren müssen, und diese Benutzer können aus verschiedenen Branchen mit unterschiedlichen Unternehmensgrößen und -arten kommen, was den Betrieb und die Wartung des Netzes innerhalb des Unternehmens erschwert.
-
Probleme mit der Netzleistung und -qualität: Der Kunde benötigt eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit seiner Netzdienste, um sicherzustellen, dass die Netzverbindungen der Kunden nicht unterbrochen werden. Das kontinuierliche Wachstum des Kundenzugangs erfordert ein stabileres und schnelleres Netz, was eine große Herausforderung für den Kunden darstellt.
Lösung
Netzwerkisolierung sorgt für die nötige Sicherheit
Um den sich ändernden Anforderungen von Kunden und Mitarbeitern in verschiedenen Branchen gerecht zu werden, muss Savvas seine Dienste kontinuierlich optimieren. Gleichzeitig war aufgrund der einzigartigen Größe und des Umfangs des Unternehmens ein höheres Maß an Sicherheit erforderlich, um die Privatsphäre und die Datensicherheit der Kunden zu gewährleisten. Das Projekt war dringlich und erforderte eine Lösung, die diese Bedingungen schnell umsetzen konnte.
Nach dem Ermitteln der Anforderungen des Kunden, bot FS eine Lösung an, die den S5860-48SC Core-Switch, den S5860-24XB-U Aggregations-Switch und den Layer-Switch der S3410-Serie verwendet, um die Anforderungen zu erfüllen, bei denen die Benutzer voneinander isoliert werden müssen. Die Lösung nutzt die Vrf-Technologie als effektiven Netzwerkisolierungsmechanismus. Mit dieser Technologie können verschiedene Benutzertypen in verschiedene Board-Bereiche aufgeteilt werden, um die Interoperabilität des Netzwerks zwischen den Benutzern zu gewährleisten.
Gleichzeitig werden die Netzwerkdaten der einzelnen Benutzer voneinander isoliert, wodurch das Netzwerk klarer und übersichtlicher wird und einfach zu verwalten und zu warten ist. Diese Lösung verbessert nicht nur die Sicherheit des Netzwerks, sondern erhöht auch das Sicherheitsgefühl der Nutzer bezüglich des Datenschutzes.
Netzwerkbetrieb und Wartungsmanagement unter einem Dach
Die steigende Zahl neuer Benutzer machte es für das bestehende IT-Team des Unternehmens schwierig, das Netzwerk zu betreiben und zu warten. Die Frage, wie der IT-Betrieb und die Wartungseffizienz des Teams verbessert werden können, bereitete Savvas ständig Kopfzerbrechen. Um das Problem des Kunden zu lösen, empfahlen die FS-Ingenieure Savvas die eigens von FS entwickelte FS Airware Cloud Management Platform.
Als Cloud-basierte Netzwerkmanagementlösung verwaltet sie den Switch aus der Cloud und gewährleistet so rund um die Uhr Zugriff, Transparenz und Kontrolle, ermöglicht den Betrieb und das Wartungsmanagement in den Zweigstellen, reduziert die IT-Arbeitskosten in jeder Zweigstelle, ermöglicht remote Betrieb und remote Wartung der Cloud, hat den Netzwerkzustand unter Kontrolle und benötigt nur einen IT-Ingenieur für die Verwaltung des gesamten Büronetzwerks. Es gibt auch einen Cloud-basierten Wartungsdienst, der dabei helfen kann, einen exklusiven 24/7-Netzwork-Butler zu konfigurieren.
FS Airware bietet Fehlerbehebung in der Cloud, Echtzeitwarnungen und Fehlerortung und erleichtert so die Einrichtung, den Betrieb und die Wartung von Netzwerken. Sobald ein Problem auftritt, kann der Manager das gesamte Netzwerk und sämtliche Alarme jederzeit und überall einsehen und eine remote Fehleranalyse und -bearbeitung durchführen, anstatt zwei Stunden zu warten und zu hoffen, dass das IT-Personal schnell kommt, um das Problem zu lösen. Außerdem unterstützt die Cloud-Plattform FS Airware das multinationale Management und verfügt über eine starke Backup-Fähigkeit, so dass kein IT-Personal für jede Niederlassung erforderlich ist.
Die Netzwerkeffizienz wurde erheblich verbessert
Um den Anforderungen des Kunden nach hoher Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit gerecht zu werden, nutzt die von FS bereitgestellte Lösung ein redundantes Backup-Konzept. FS baute mehrere FS S5860-48SC-Switches für die Core-Layer, S5860-24XB-U-Switches für die Aggregation-Layer und S3410-Switches für die Access-Layer in das Rechenzentrum ein. Dieses Konzept verwendet eine redundante Backup-Technologie, die duale Hot-Backups der Switches und redundante Backups zwischen Rechenzentren an verschiedenen Standorten umsetzen kann. Dadurch wird eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Netzwerkdienste gewährleistet. Darüber hinaus nutzt diese Lösung eine auf dem BGP-Protokoll basierende Multi-Path-Routing-Technologie, um die Verfügbarkeit und Redundanz des Netzwerks zu verbessern.
Zu den Partnern des Kunden gehören Unternehmen und Organisationen aus verschiedenen Branchen, wie Banken, Krankenhäuser, Behörden usw. Durch die Einführung der redundanten Backup-Technologie wird die Netzwerkkonnektivität des Kunden nicht mehr durch einen einzigen Ausfallpunkt beeinträchtigt, und die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Netzwerke wurde erheblich verbessert. Die Bewertung der Partnerdienste des Kunden wurde ebenfalls erheblich verbessert, sodass der Kunde mehr Anteile und einen guten Ruf auf dem Markt erlangen konnte.
Fazit
Als erstklassiger ISP-Netzwerkdienstleister hat Savvas Bout darüber nachgedacht, wie er ein zuverlässiges Netzwerk bereitstellen kann, um die Anforderungen der Benutzer an Netzwerkbandbreite, Stabilität und Verfügbarkeit zu erfüllen. Die FS-Lösung hilft Savvas Bout, sein bestehendes MP-BGP-Netzwerk durch eine effiziente Netzwerkarchitektur zu ersetzen und so seine geschäftlichen Innovationen zu fördern und mehr Erfolg zu erzielen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022