Deutsch

Zuverlässige und effektive Kupferwerkzeuge für unterschiedliche Anforderungen bei FS eingeführt

Aktualisierung: 01. Jun 2023 by
354

1. März, FS News - FS hat vier Arten von zuverlässigen und kostengünstigen Pro'sKit-Kupferwerkzeugen für die schnelle Verkabelungsinstallation auf den Markt gebracht: 15-in-1 Netzwerk-Werkzeugsätze, Stanzwerkzeuge für die Krone, All-in-One-Abisolierwerkzeuge mit Schwalbenschwanz-Clip und tragbare kunststoffbeschichtete Abisolierzangen.

15-in-1-Netzwerk-Werkzeugsatz

Das Pro'sKit® 15-in-1-Netzwerkwerkzeugset enthält 15 verschiedene Werkzeuge für die Kabelinstallation nach Industriestandard und ein Prüfgerät in einer strapazierfähigen, handlichen Tasche mit Reißverschluss, die zum Mitnehmen und zur Verwendung an verschiedenen Orten geeignet ist, z. B. zu Hause, im Büro, im Telekommunikationsraum usw.

Netzwerk-Toolkits

Das Netzwerk-Werkzeugset enthält einen Kabeltester, der falsche Verbindungen, Kurzschlüsse und offene Stromkreise für RJ11/RJ45-Kabel beurteilt, eine 3-in-1-Crimpzange zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Voll- und Litzendraht und eine Abisolierzange zum Abisolieren von Volldraht von AWG 20~10. Mit diesem Ethernet-Werkzeugsatz für die Netzwerkinstallation und -wartung können Benutzer schnell und bequem Netzwerke installieren, Netzwerkkabel reparieren und Netzwerke testen, was den täglichen Bedarf gut abdecken kann.

Krone Auflegewerkzeug

Das Pro'sKit® Krone Auflegewerkzeug ist ein kleines Handwerkzeug, das von Telekommunikations- und Netzwerktechnikern zum Einführen von Drähten in Schneidklemmen an Punchdown-Blöcken, Patchpanels, Keystone-Modulen und oberflächenmontierten Dosen verwendet wird.

Auflegewerkzeug

Das Krone Auflegewerkzeug ist mit einem speziell angefertigten Werkzeugkopf ausgestattet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Es ist federbelastet, um ein schnelles, müheloses Einsetzen und Anschließen zu ermöglichen, und verfügt über einen integrierten ausschwenkbaren Haken und einen Spudger, um die Handhabung von Drähten und kleinen Komponenten zu erleichtern. Außerdem passt es sich an verschiedene Stecker, Kartenblöcke, Module und Patchpanel-Operationen an und ist für alle Cat5e/6/6a/7/8-Ethernet-Kabel geeignet.

All-in-one Abisolierwerkzeug mit Schwalbenschwanz-Clip

Das Pro'sKit® All-in-One-Abisolierwerkzeug mit Schwalbenschwanzklemme ist ein schnelles und zuverlässiges modulares Werkzeug mit den Funktionen Kabelschneider, Abisolierzange und Crimpzange. Mit der Abisolierzange können Sie die Kabelhäute durchtrennen, mit der Abisolierzange das Kabel freilegen und mit der Crimpzange Cat5e/Cat5/Cat6/Cat6a/Cat7-Verbindungsstecker anbringen.

Werkzeug zum Abisolieren von Kabeln

Das Kabelschneider-, Abisolier- und Crimpwerkzeug ist zum Schutz vor Korrosion mit einer schwarzen Oxidschicht überzogen und verfügt über einen Schwalbenschwanz-Clip, eine Klinge aus S50C-Stahl und ein Ratschendesign, um eine hervorragende Leistung zu erzielen und eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen. Die Klinge besteht aus legiertem Kohlenstoffstahl, der scharf und haltbar ist und sich nicht so leicht verformt, wodurch das Crimpen genauer und präziser wird. Und das Ratschenkonstruktion mit einem kraftsparenden Mechanismus sorgt für ein entspanntes Crimpen.

Tragbare kunststoffbeschichtete Abisolierzange

Die tragbare kunststoffbeschichtete Abisolierzange Pro'sKit® ist ein multifunktionales Abisolierwerkzeug für flache und runde Kabel, mit dem Sie die schützende Ummantelung von Netzwerkkabeln leicht entfernen können, ohne den Kabelkern zu beschädigen, und mit dem Sie Wartungsarbeiten an Glasfasernetzen beschleunigen und übermäßige Ausfallzeiten vermeiden können.

Abisolierzange

Die Abisolierzange ist dreifach ausgelegt: mit einer verstellbaren Schraube für verschiedene Kabeldicken, einer Klinge aus SK5-Stahl mit langer Lebensdauer und einer Federkonstruktion, die eine hervorragende Leistung bietet und ein schnelles und einfaches Abisolieren ermöglicht.

 

FS -Kupferwerkzeuge unterstützen den Anwender bei der Herstellung präziser Abschlüsse, um schnelle und präzise Verbindungen mit weniger Aufwand zu gewährleisten. FS hat die Benutzererfahrung auf ein noch nie dagewesenes Niveau gehoben, wobei der „Kunde im Mittelpunkt“ steht. In der Zukunft wird FS seine Entschlossenheit zur globalen Geschäftsstrategie und zum einheimischen Betrieb weiter verstärken, mit dem Ziel, den Kunden weltweit die besten Dienstleistungen zu bieten.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.2k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
3.9k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.5k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.7k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.0k